Tehnologie de protecție împotriva descărcărilor Phoenix Contact este unul dintre pionierii în dezvoltarea dispozitivelor de protecție împotriva descărcărilor. Experiența câștigată de-a lungul mai multor decenii, precum și cercetarea intensivă stau la baza competențelor noastre tehnologice.

Trăsnete deasupra unui oraș

Pe lângă dezvoltarea și producția de dispozitive de protecție împotriva descărcărilor, experiența din domeniul cercetărilor de bază ne ajută să dezvoltăm și sisteme de măsurare pentru evenimente de descărcări atmosferice. Puteți găsi principii de bază pentru protecția împotriva descărcărilor și supratensiunilor și informații cu privire la sistemul nostru de monitorizare a curentului de trăsnet în secțiunile de mai jos.

Competențele noastre

În toate procesele de fabricație, apelăm la cunoștințele excelente ale experților noștri.

Doi bărbați cu produse de protecție împotriva descărcărilor de la Phoenix Contact
Un bărbat în cadrul departamentului de dezvoltare a produselor de protecție împotriva descărcărilor
Un bărbat operează configuratorul de protecție împotriva descărcărilor de la un PC
Angajat Phoenix Contact în laboratorul de testare pentru protecția împotriva descărcărilor
Fabricare de unelte, turnare prin injecție și prelucrarea metalelor
Producția de sisteme de protecție împotriva descărcărilor Phoenix Contact
Doi bărbați cu produse de protecție împotriva descărcărilor de la Phoenix Contact

Asocieri fizice și cunoștințe electrotehnice aprofundate în domeniul protecției împotriva descărcărilor, pentru produse de înaltă calitate.

Un bărbat în cadrul departamentului de dezvoltare a produselor de protecție împotriva descărcărilor

Soluții optime pentru fiecare aplicație.

Un bărbat operează configuratorul de protecție împotriva descărcărilor de la un PC

Produse simplu de instalat, pentru manipulare simplă.

Angajat Phoenix Contact în laboratorul de testare pentru protecția împotriva descărcărilor

Produse testate, pentru siguranță maximă.

Fabricare de unelte, turnare prin injecție și prelucrarea metalelor

Precizie maximă în cadrul produsului.

Producția de sisteme de protecție împotriva descărcărilor Phoenix Contact

Calitate maximă a produselor, prin testarea finală completă.

Un exemplu de inovație: dezvoltarea eclatorului
Dezvoltarea eclatorului YouTube

Un exemplu de inovație: dezvoltarea eclatorului

Eclatoarele sunt componentele performante din interiorul dispozitivelor de protecție la supratensiune. Acestea pot direcționa curenți foarte mari. Procesul de dezvoltare variază de la eclatoare deschise, refractare, până la eclatoare încapsulate. Dar rămâne o problemă. Curenții mari de însoțire pentru rețea.

În anul 2015, Phoenix Contact a introdus pentru prima dată pe piață un eclator care lucrează excelent, fără apariția curenților de însoțire pentru rețea. Acest nou eclator este extrem de performant și, datorită lipsei curenților de însoțire pentru rețea, este foarte durabil.

Broșură tehnică
Tehnologie de eclator cu carbon declanșat

Descoperă tehnologia noastră inovatoare de eclator cu carbon declanșat. Află cum această tehnologie oferă protecție optimă împotriva curenților de trăsnet și descărcărilor și cum poate fi utilizată în mod flexibil în aplicațiile tale.

Descarcă broșura tehnică
Broșura tehnică Tehnologie de eclator cu carbon declanșat

Domenii de utilizare

Expert în domeniul protecției împotriva descărcărilor cu FLT-SEC-Hybrid

Protecție împotriva descărcărilor în sisteme principale de distribuție a energiei de mari dimensiuni

Protecție împotriva descărcărilor în sisteme principale de distribuție a energiei de mari dimensiuni

Între timp, protecția împotriva descărcărilor în alimentarea clădirii este standard. În clădirile rezidențiale, implementarea este simplă, deoarece de cele mai multe ori nu este necesară o siguranță suplimentară pentru dispozitivul de protecție împotriva descărcărilor, datorită dimensiunii siguranței de rezervă.
În cazul sistemelor principale de distribuție a energiei de mari dimensiuni, lucrurile stau altfel. Siguranțele de rezervă mai mici de 315 A sunt rare – prin urmare, este necesară o siguranță de rezervă pentru dispozitivul de protecție împotriva descărcărilor. Această siguranță de rezervă necesită spațiu, costă bani și utilizează o lungime de cablu valoroasă. Spațiul și costurile sunt însă o problemă minoră în acest caz. Lungimea de cablu este de importanță majoră. Informați-vă aici cu privire la contextele tehnice și soluția noastră.

 Sistem fotovoltaic pe acoperișul unei case

Protecție împotriva descărcărilor pentru sisteme fotovoltaice

Protecție împotriva descărcărilor pentru sisteme fotovoltaice

Pe lângă considerentele privind protecția mediului, instalarea unui sistem fotovoltaic are ca scop clar independența față de furnizorul de energie.
O investiție într-un sistem fotovoltaic este planificată pentru minim 20 de ani. O perioadă de timp lungă în care se pot întâmpla multe. La fel ca toate aparatele electrice, modulele fotovoltaice sunt sensibile la supratensiuni: invertoarele, modulele fotovoltaice, bateriile de stocare și cablurile sunt, toate, componente care pot suferi daune. O protecție eficientă împotriva supratensiunilor îmbunătățește siguranța în exploatare a instalației și oferă siguranță proprietarului. În următoarele pagini vă vom arăta că această protecție nu este complicată sau costisitoare.

Stâlp de telecomunicații al unui oraș

Infrastructură cu disponibilitate ridicată

Protecție împotriva descărcărilor pentru infrastructură cu disponibilitate ridicată

Progresul digitalizării prezintă provocări din ce în ce mai mari în ceea ce privește disponibilitatea instalațiilor și a serviciilor actuale. Să analizăm, de exemplu, cazul standardului de rețea mobilă 5G. Automatizarea în rețea trebuie să fie operată continuu și fără erori. O eroare de conexiune sau o întrerupere pot duce la o defecțiune și la creșterea costurilor aferente procesului de producție. Și mai mari sunt pericolele prezentate de o cădere a rețelei în cazul aplicațiilor de viitor, de exemplu, vehicule interconectate și sisteme de conducere autonomă.

Mână care ține logo-ul cu NFPA 79

Protecție împotriva descărcărilor conform NFPA 79

NFPA 79 (Electrical Standard for Industrial Machinery) impune utilizarea dispozitivelor de protecție împotriva descărcărilor (SPD-uri) în utilaje cu circuite de siguranță pentru piața din America de Nord.

Versiunea aplicabilă este aleasă de statul în care este operat utilajul. Prin urmare, în America de Nord există mai multe versiuni aplicabile diferite. De aceea, se recomandă să respecți întotdeauna cea mai recentă versiune.

Află aici care sunt cerințele obligatorii pentru utilajele electrice conform standardului NFPA 79 pentru utilizarea SPD-urilor.

Protecție împotriva descărcărilor pentru clădiri rezidențiale

Protecție împotriva descărcărilor pentru clădiri rezidențiale

Protecție împotriva descărcărilor pentru clădiri rezidențiale

Chiar și în cazul clădirilor rezidențiale, protecția împotriva supratensiunilor începe de la alimentarea clădirii. În funcție de condițiile de mediu, este necesară respectarea anumitor aspecte la alegerea dispozitivului de protecție corespunzător. În această secțiune veți afla care sunt acestea și contextul alegerii dispozitivului de protecție corespunzător pentru clădiri rezidențiale.

Protecție împotriva descărcărilor pentru clădiri industriale

Protecție împotriva descărcărilor pentru clădiri industriale

Protecție împotriva descărcărilor pentru clădiri industriale

Selecția de dispozitive de protecție împotriva descărcărilor pentru instalații industriale diferă de protecția împotriva descărcărilor pentru clădiri rezidențiale. Tensiunile mai mari, condițiile de mediu diferite și protecția cablurilor de semnal și date necesită produse mai performante. O selecție de produse pentru protecția împotriva descărcărilor pentru clădiri industriale și informații suplimentare puteți găsi aici.

Curbă sinusoidală cu elemente de dispozitiv de protecție împotriva supratensiunii și sursă de alimentare

Echipa imbatabilă format de protecția împotriva descărcărilor PLT-SEC și sursa de alimentare QUINT POWER

Componente adaptate pentru o disponibilitate maximă a sistemelor

O durată de exploatare lungă și un grad ridicat de disponibilitate ale instalațiilor industriale sunt extrem de importante pentru o întreprindere de producție. Progresul digitalizării și un grad de automatizare în creștere prezintă cerințe din ce în ce mai mari pentru fiecare componentă individuală. Pentru a obține o protecție suficientă și o durată de exploatare lungă a dispozitivelor terminale și pentru a putea realiza o producție eficientă din punct de vedere al costurilor sunt importante componentele armonizate.

Protecția împotriva descărcărilor PLT-SEC și sursa de alimentare QUINT POWER formează o echipă imbatabilă. Componentele sunt armonizate în mod ideal și contribuie astfel la un nivel mai mare de disponibilitate a sistemelor.

Figură cu cameră în fața unei instalații

Protecție împotriva descărcărilor pentru sistemele de monitorizare video

Protecție împotriva descărcărilor pentru sistemele de monitorizare video

Fie în sistemele de control al traficului, controlul accesului sau monitorizarea zonelor sensibile ale instalației, sistemele de monitorizare video au devenit indispensabile. Aflați aici cum să vă protejați sistemele de camere împotriva defecțiunilor generate de fulgere și supratensiuni.

Laboratorul de curenți de impuls și de mare intensitate al Phoenix Contact

Laborator de curenți de impuls și de mare intensitate

Laborator de curenți de impuls și de mare intensitate

Performant, competent și acreditat
Pe o suprafață de 1.300 m², în cadrul Phoenix Contact funcționează un laborator modern, performant și acreditat, special pentru testarea dispozitivelor de protecție împotriva descărcărilor. Aici sunt reproduse, printre altele, evenimente perturbatoare, precum lovituri de trăsnet, operațiuni de comutare sau descărcări electrostatice.