Cutie de joncțiune pentru string-uri și dispozitiv de protecție împotriva descărcărilor pentru aplicații fotovoltaice

Protecție împotriva descărcărilor pentru sisteme fotovoltaice

Sistemele fotovoltaice, indiferent dacă sunt sisteme mari montate la sol sau sisteme de acoperiș montate pe clădiri rezidențiale, sunt expuse riscului de descărcări cauzate de lovituri de trăsnet, din cauza suprafețelor de cuplare și a locurilor de instalare. Cu ajutorul cutiilor noastre de joncțiune pentru string-uri și al dispozitivelor de protecție împotriva descărcărilor pentru sisteme fotovoltaice, asiguri mai mult decât disponibilitatea cu performanțe ridicate. În același timp, menții perioada de amortizare a sistemului cât mai scurtă posibil. Asigură disponibilitatea și, prin urmare, și randamentul cu protecția noastră împotriva curentului de trăsnet și a descărcărilor pentru sistemele fotovoltaice.

Avantaje

  • Instalare și punere în funcțiune rapidă datorită cutiilor de joncțiune pentru string-uri preasamblate
  • Combinație de dispozitive de comutare conforme cu DIN EN 61439
  • Componente puternice pentru cerințele specifice ale aplicației
  • Ușor de întreținut datorită componentelor debroșabile și tehnologiei de conectare specifice aplicației
Informații suplimentare
Protecție împotriva descărcărilor și accesorii fotovoltaice

Pentru a proteja în mod optim diferitele componente ale sistemelor de acoperiș împotriva loviturilor directe de trăsnet și a descărcărilor este necesară utilizarea unor cutii de joncțiune pentru string-uri. Phoenix Contact oferă un portofoliu vast de diverse cutii de joncțiune pentru string-uri care pot fi instalate și conectate imediat la sistemele fotovoltaice de acoperiș.

Vizualizează și descarcă documentul în format electronic
Conversație între un instalator de instalații electrice pe un sistem fotovoltaic de acoperiș și un angajat Phoenix Contact cu un dispozitiv de protecție împotriva descărcărilor în mână

Protecție împotriva descărcărilor și sisteme fotovoltaice Care sunt particularitățile și care sunt termenii care joacă un rol important?

Acoperiș cu sistem fotovoltaic și distanță de separare marcată „s”
Sistem fotovoltaic pe un acoperiș cu o zonă de trecere mare
Ghidaj de cabluri corespunzător pentru conectarea modulelor fotovoltaice
Acoperiș cu sistem fotovoltaic și distanță de separare marcată „s”

Pentru a preveni transferarea trăsnetului, distanța de separare „s” trebuie să fie distanța minimă dintre conductorul pentru curent de trăsnet și sistemul fotovoltaic. Pentru a o determina, este necesar ajutor din partea experților, deoarece distanța este dificil de calculat. Toate componentele sistemului fotovoltaic trebuie să mențină această distanță. În cazul în care distanța nu este menținută, sistemul fotovoltaic este conectat la sistemul de protecție împotriva curentului de trăsnet, ceea ce impune cerințe sporite asupra protecției împotriva descărcărilor.

Sistem fotovoltaic pe un acoperiș cu o zonă de trecere mare

Pe lângă distanța de separare, zona de trecere este foarte importantă, în special la echiparea ulterioară a sistemelor fotovoltaice. Zona de sub o linie imaginară dintre vârfurile paratrăsnetelor trebuie protejată, deoarece trăsnetul poate pătrunde foarte ușor sub aceasta. Modulele fotovoltaice trebuie să fie amplasate sub zona de trecere. În cazul în care acestea se află deasupra, poți instala modulele într-o structură mai plată sau poți adapta sistemul de protecție la descărcări atmosferice. Constructorul sistemului de protecție la descărcări atmosferice poate determina mărimea zonei de trecere.

Ghidaj de cabluri corespunzător pentru conectarea modulelor fotovoltaice

Modulele fotovoltaice sunt conectate în serie. Acestea formează un inel de cabluri care acționează ca o antenă și este sensibil la inducerea de descărcări. Aceste descărcări induse pot deteriora invertorul și sistemul fotovoltaic. Suprafața tensionată a inelului de cabluri trebuie să fie cât mai mică posibil. O suprafață mai mare cuplează mai multă energie. Trăsnetele acționează ca un emițător puternic. Dacă acestea lovesc în apropiere, pot genera curenți considerabili care pun în pericol sistemul.

Sisteme fotovoltaice de acoperiș Ce trebuie luat în considerare la instalarea sistemelor fotovoltaice de acoperiș și unde se instalează protecția împotriva descărcărilor?

Sistem fotovoltaic fără protecție exterioară împotriva curentului de trăsnet pe un acoperiș
Clădire cu protecție exterioară împotriva curentului de trăsnet și distanța de separare „s” respectată
Clădire cu protecție exterioară împotriva curentului de trăsnet fără respectarea distanței de separare „s”
Sistem fotovoltaic fără protecție exterioară împotriva curentului de trăsnet pe un acoperiș

Nu este necesară o protecție împotriva loviturilor de trăsnet în clădire. Un sistem fotovoltaic nu crește riscul unei lovituri de trăsnet. Sistemul fotovoltaic este conectat la legătura echipotențială.

Clădire cu protecție exterioară împotriva curentului de trăsnet și distanța de separare „s” respectată

Modulele fotovoltaice sunt dispuse la o distanță suficientă de sistemul de protecție împotriva curentului de trăsnet în zona de protecție. În cazul unei lovituri de trăsnet, sistemul fotovoltaic este protejat în mod optim. Sistemul fotovoltaic este conectat la legătura echipotențială.

Clădire cu protecție exterioară împotriva curentului de trăsnet fără respectarea distanței de separare „s”

Modulele fotovoltaice sunt dispuse până aproape de sistemul de protecție împotriva curentului de trăsnet. În cazul unei lovituri de trăsnet, este posibilă o descărcare disruptivă la nivelul sistemului fotovoltaic. Pentru a evita acest lucru, modulele fotovoltaice, respectiv cadrul de montare fotovoltaic sunt conectate corespunzător cu sistemul de protecție împotriva curentului de trăsnet. În acest sens, trebuie asigurată conducerea curenților de trăsnet parțiali în clădire. Legătura echipotențială trebuie să poată suporta curenți de trăsnet.

Desen schematic al unui sistem de protecție împotriva descărcărilor, inclusiv sistemul de egalizare a potențialului

Locul de instalare corect

În mod ideal, protecția împotriva descărcărilor trebuie instalată în apropierea invertorului. Realizează protecția cu ajutorul dispozitivelor noastre de protecție împotriva descărcărilor pentru partea de curent alternativ și curent continuu a invertorului. Alternativ, poți utiliza și soluțiile noastre preasamblate pentru cutiile de joncțiune pentru string-uri.

Locurile de instalare și condițiile de instalare pot fi găsite în tabelul următor.

Poți găsi recomandarea noastră cu privire la locurile de instalare a produsului aici:

Locuri de instalare și condiții de instalare

Tensiune alternativă CA 1

Tensiune alternativă CA 2

Tensiune continuă CC 1

Tensiune continuă CC 2

Loc de instalare Distribuitor principal Partea de curent alternativ a invertorului (lungimea cablului până la distribuitorul principal ≥ 10 m) Partea de curent continuu a invertorului (lungimea cablurilor pentru modulele fotovoltaice ≥ 10 m) În apropiere de modulele fotovoltaice, respectiv intrarea în clădire
Fără protecție exterioară împotriva curentului de trăsnet Dispozitiv de protecție împotriva descărcărilor de tip 2 Dispozitiv de protecție împotriva descărcărilor de tip 2 Dispozitiv de protecție împotriva descărcărilor de tip 2 Dispozitiv de protecție împotriva descărcărilor de tip 2
Cu protecție exterioară împotriva curentului de trăsnet, distanța de separare este respectată Dispozitiv de protecție împotriva descărcărilor de tip 1 Dispozitiv de protecție împotriva descărcărilor de tip 2 Dispozitiv de protecție împotriva descărcărilor de tip 2 Dispozitiv de protecție împotriva descărcărilor de tip 2
Cu protecție exterioară împotriva curentului de trăsnet, distanța de separare nu este respectată Dispozitiv de protecție împotriva descărcărilor de tip 1 Dispozitiv de protecție împotriva descărcărilor de tip 1 Dispozitiv de protecție împotriva descărcărilor de tip 1 Dispozitiv de protecție împotriva descărcărilor de tip 1

Dispozitive de protecție împotriva descărcărilor pentru interfețe

Pe lângă cele patru locuri de instalare iluminate existente pentru dispozitivele de protecție împotriva descărcărilor la nivelul sistemelor fotovoltaice, mai există o zonă suplimentară de care nu trebuie să uitați:
Protecția interfețelor de comunicare nu este întotdeauna obligatorie conform standardelor, însă este recomandată. Chiar și la nivelul unui cablu de rețea sau unui cablu de comandă subțire, sistemul electronic al invertorului poate fi deteriorat ca urmare a supratensiunilor și, astfel, poate fi afectată funcționarea sistemului fotovoltaic.

Intrări digitale pentru reglarea puterii, o stație meteorologică, Ethernet, RS-485: toate acestea sunt exemple de interfețe uzuale, care sunt folosite pentru protecție.