フエニックス・コンタクト日本法人の企業ニュース、新製品やイベントの最新情報をご覧ください
当社の夏季休業についてお知らせいたします。
~産業設備の無線通信を快適かつセキュアに高速化~
フエニックス・コンタクト株式会社は、無線の利用効率を高め、低遅延・高密度な接続を実現するFL WLANシリーズのWi-Fi 6対応アクセスポイント専用機「FL WLAN 2330」、「FL WLAN 2340」を2026年7月6日(月)より日本国内で正式発売します。また2026年8月中旬より、Wi-Fi 6E対応の無線LANアダプタ 「FL WLAN 1122」を発売予定です。
2026年4月にドイツで開催された、世界最大級の産業技術見本市ハノーバーメッセ (Hannover Messe)2026の当社展示ブース現地取材した記事が、日経クロステック様にて公開いただきました。
この度、制御盤貫通、パネルマウント用の豊富なコネクタ、ケーブル、部品をまとめた「RJ45パネルマウント」特設サイトに、新たにデータインターフェースとRJ45カラーパッチケーブルの製品情報を追加しました。
このたび弊社は、2026年7月7日(火)グランキューブ大阪、9月11日(金)東京都立産業振興センター 浜松町館にて開催されます「産業オープンネット展2026」へ出展する運びとなりました。
フエニックス・コンタクトは、新世代の熱磁気式サーキットブレーカ「PTCB TM」を発売しました。幅わずか8mmの省スペース設計で、電流監視にも対応し、CLIPLINE端子台とブリッジ接続が可能です。制御盤内で高い可用性とシステムの透明性を確保し、要求の厳しい産業用アプリケーションに適しています。
当社の製品とソリューションは、気候中立で持続可能な未来への道を開いています。
フエニックス・コンタクト日本法人では企業ニュースやイベント情報、新製品・技術情報を定期的に配信しています。ぜひご登録ください