기계 안전성 기계 안전성은 현대 머신 빌딩의 핵심 요소입니다. 이는 사람을 보호하고, 생산 공정의 안전을 책임지며, 법적 요구 사항을 준수합니다. 피닉스컨택트는 표준을 준수하고 확장 가능하며 미래에도 사용할 수 있는 기능 안전을 위한 포괄적인 솔루션을 제공합니다.

안전 펜스의 비상 정지
대화형 이미지 맵: 머신 빌딩의 기능 안전
안전 기능의 최적 설계
머신의 안전한 작동을 위한 안전 기능은 표준에 따라 경제적으로 설계됩니다.
안전 기능의 최적 설계
안전의 모든 측면에 대한 포괄적인 지원
계획에서 작동에 이르기까지 머신의 전체 세이프티 라이프 사이클 동안 전문적 지원을 제공합니다.
안전의 모든 측면에 대한 포괄적인 지원
일관된 문서화
표준을 준수하는 일관된 문서화는 검증 가능한 법적 보호를 위한 전제 조건입니다.
일관된 문서화
빠른 스타트업 및 승인
안전 기능의 최적 설계로 인해 머신의 빠른 시운전 및 승인이 가능해집니다.
빠른 스타트업 및 승인
표준에 따른 안전한 머신 계획
철저한 안전 평가는 안전 기능의 최적 설계를 위한 전제 조건입니다. 이를 통해 설치 및 시운전에 필요한 시간과 노력이 크게 줄어듭니다.
표준에 따른 안전한 머신 계획

제품 개요

머신 빌딩 분야의 기능적 세이프티 애플리케이션을 위해 피닉스컨택트는 광범위한 SIL 인증 제품을 제공합니다.

성공 사례 및 적용 예제에 대해 자세히 알아보기

수십 년의 경험과 혁신적인 제품, 글로벌 네트워크를 갖춘 피닉스컨택트는 머신 빌딩 분야에서 기계 안전을 위한 믿을 수 있는 파트너입니다. 피닉스컨택트는 위험 분석 및 적합한 구성 요소 선택에서 시운전 및 안전 기능 검증에 이르기까지 고객을 지원합니다.

기계 안전성이 중요한 이유

오늘날 점점 더 자동화되는 산업 환경에서는 기계와 시스템을 안정적으로 보호하는 것이 필수적입니다. 기계 안전을 위한 피닉스컨택트의 솔루션은 기계류 지침 EN ISO 13849-1 및 EN 62061과 같은 법적 요구 사항을 충족하는 동시에 생산성을 높일 수 있도록 합니다. 

  • 사람과 기계의 보호
  • 법적 기준 준수
  • 다운타임 최소화
  • 향상된 시스템 가용성

표준 준수 안전: 전 세계적으로 사용 가능

피닉스컨택트는 국제 안전 표준을 구현할 수 있도록 지원합니다. 피닉스컨택트의 제품과 솔루션은 전 세계에서 사용할 수 있으며 기계 수출에 필요한 모든 관련 요건을 충족합니다.

지원되는 표준:

기계 안전에 대한 요구 사항은 국가에 따라 크게 다릅니다. 이는 전 세계를 대상으로 하는 기계 제작업체에게 결정적인 요소입니다.

세계 지도
세계 지도
세계 지도
세계 지도

유럽에서는 __기계류 지침__이 기준을 제시합니다. 이는 조화 표준에 명시된 기본적인 안전 요구 사항을 정의합니다. 사용 여부는 자발적이지만, 법적인 이점을 제공합니다. 공식적인 승인은 필요하지 않습니다. __CE 마크__와 제조업체의 __적합성 선언__만으로 충분합니다. 고위험 제품의 경우에만 신고된 기관이 관여합니다. __EU 기계 규정 2023/1230__의 새로운 요구 사항은 2027년 1월 27일까지 시행되어야 합니다.

세계 지도

미국에서는 주로 운영자를 대상으로 하지만 제조업체에도 간접적으로 요구 사항을 강제하는 __OSHA 표준__이 적용됩니다. __ANSI 및 UL 표준__은 법적 구속력은 없지만 계약상 필요합니다. 시장 감시는 없지만, 시운전을 위해서는 NRTL(국가 공인 테스트 연구소)의 시험 마크가 필요합니다.

세계 지도

중국은 많은 국제 표준을 채택했지만, 이러한 표준이 항상 최신인 것은 아닙니다. __CCC 인증__은 특정 구성품에만 필수입니다. 기계 안전성은 주로 세관 통제와 지역 표준의 영향을 받습니다.
일본은 ISO 13849-1 및 IEC 62061과 같은 국제 표준을 국가 JIS 표준으로 전환했습니다. 이는 유럽 기계 제조업체의 경우 수출 시 추가적인 기술적 장벽이 없다는 것을 의미합니다.

FAQ

기계 안전성에 대해 자주 묻는 질문(FAQ)

1. 머신 빌딩에서 기계 안전성이란 무엇을 의미합니까?
기계 안전성은 기계로 인해 발생하는 위험을 방지거나 최소화하기 위한 모든 기술적 및 조직적 조치를 포함합니다. 기계류 지침 등의 법적 요구 사항을 준수함으로써 사람, 기계 및 프로세스를 위험로부터 보호하는 것이 목표입니다.

2. 기능 안전과 일반적인 기계 안전성의 차이점은 무엇입니까?
기계 안전성은 모든 보호 조치를 통틀어 이르는 말입니다. 기능 안전은 구체적으로 비상 정지 시 모터의 안전 종료와 같은 안전 관련 제어 기능을 의미합니다.

3. 기계 안전성을 설계에 통합하려면 어떻게 해야 합니까?
설계 단계부터 위험 평가를 수행해야 합니다. 이러한 분석은 적합한 안전 기능을 정의하는 데 사용되며, 이후 인증된 구성 요소를 사용하여 구현됩니다. SISTEMA나 Pascal과 같은 도구는 검증에 도움이 됩니다.

4. 안전 조치가 효과적이라는 것을 어떻게 증명할 수 있습니까?
EN ISO 13849-2 또는 EN 62061에 따른 검증을 통해 효과를 입증할 수 있습니다. 여기에는 구현된 안전 기능이 요구 사항을 충족하는지 확인하는 과정이 포함됩니다. 검증에는 문서, 시험 보고서 및 해당 TÜV 인증이 포함됩니다.