All Electric Society 공원에서 실현되는 미래 비전

2023-09-26
All Electric Society 공원, 항공 사진

피닉스컨택트 Blomberg 현장으로 가는 진입로를 따라 약 7,600 m² 규모의 부지에 새로운 출입구가 건설되었습니다.

그 중심에는 All Electric Society의 미래 비전을 모든 사람이 직접 보고 이해할 수 있도록 쉽게 설명하는 자유롭게 접근할 수 있는 공원이 있습니다. 공원 바로 옆 원형 교차로에는 이 공원의 상징적인 조형물인 직경 12 m의 솔라 트리가 있습니다. 이 솔라 트리는 항상 태양과 올바른 각도를 유지할 수 있도록 중심축 주위를 회전합니다.

이 공원은 발전에서 변환, 저장, 분배, 최적화된 사용에 이르는 에너지 흐름을 통해 어떻게 All Electric Society를 실현할 수 있는지를 보여줍니다. 실제 적용 사례는 섹터 커플링이 어떻게 이루어지고 어떤 기술이 이를 촉진하는지 보여줍니다. 공원은 현실 세계를 축소하여 반영한 것입니다. 각각의 애플리케이션을 위해 유리로 만들어진 큐브, 오픈 필드 시스템, 제어실과 회의실이 있는 전시관은 모두 공원 전시 공간의 일부입니다. 이 공원은 기존 기술을 활용하여 자원을 절약하는 방법에 대한 전체적인 이미지를 전달합니다.

All Electric Society 공원에서 섹터 커플링 경험
공원 전체를 관통하는 공통된 주제는 에너지와 데이터의 흐름입니다. 이러한 주제와 관련하여, 애플리케이션이 서로에게 미치는 상호 영향을 설명하기 위해 애플리케이션을 현실적인 상황에 대입시켰습니다. 그 출발점은 태양광과 풍력을 활용한 신재생 에너지 발전입니다. 태양광 패널은 지속 가능한 전기를 공원에 자체적으로 공급합니다. 이러한 태양광 패널은 큐브와 충전소의 지붕에 설치되어 있고, 전시관의 외벽에 통합되어 있으며 바닥 패널로 사용됩니다. 공원에는 약 550개의 태양광 패널이 설치되어 있으며, 연간 155,000 kWh의 전력을 생산합니다. 풍력 발전과 관련한 주제는 공원에 설치된 걸어서 들어갈 수 있는 풍력 터빈 나셀과 윈드 트리를 통해 설명됩니다. 작은 바람에도 트리의 녹색 플라스틱 잎이 회전하여 에너지를 생성하는 터빈처럼 작동합니다. 에어로 리프라고 불리는 36개의 잎을 가진 윈드 트리는 총 10.8 kW의 전력을 생산할 수 있습니다.
태양광, 풍력 자원은 항상 일정한 수준으로 이용할 수 있는 것이 아니기 때문에 잉여 에너지를 저장했다가 필요할 때 다시 내보낼 수 있어야 합니다. 예를 들면 배터리 저장 시스템이 이러한 목적으로 사용됩니다. 그런 다음 필요할 때 언제든지 이 에너지를 에너지 부하에 공급할 수 있습니다. 공원의 에너지 부하는 건물, 전기 충전소 및 공원 자체의 애플리케이션입니다. 이러한 부하는 에너지 수요와 자원 사용을 줄이기 위해 고안된 다양한 최적화 조치를 입증하는 데에도 사용됩니다.
발전기, 에너지 저장 시스템, 에너지 부하 및 중전압 그리드는 보조 변전소를 통해 전기적으로 연결됩니다. 에너지 관리 시스템은 발전기, 저장 시스템 및 부하 간의 균형을 보장합니다. 이 시스템은 에너지가 필요한 전류 및 전압 범위에서 제공되도록 합니다. 시스템은 모든 관련 특성을 기록하고 보조 변전소를 통해 해당 에너지의 흐름을 제어합니다. 그러나 All Electric Society 공원에는 전기 에너지뿐만 아니라 다른 에너지 운반체도 필요합니다. 예를 들면, 공원의 큐브와 전시관에는 난방과 냉방이 필요합니다. 이러한 에너지 흐름은 독립적인 냉난방 에너지 관리 시스템에 의해 제어됩니다. 에너지 전환 과정에서 발생하는 열 손실도 고려되고 활용됩니다. 2개의 히트 펌프를 갖춘 빙축열조도 설치되어 있습니다.

"전기 에너지"와 "난방/냉방"을 위한 이 두 가지 독립적인 에너지 관리 시스템은 상위 레벨의 에너지 관리 시스템에 중앙 집중식으로 결합되어 관리됩니다. 이를 통해 모든 에너지 영역에서 전체 공원이 제어됩니다.

All Electric Society의 중요한 구성 요소인 에너지 효율성
에너지 흐름 제어와 관련하여 에너지 소비를 줄이는 효율화 방안은 에너지 소비 및 발전 데이터를 수집하고 평가하는 것만큼 중요합니다. 이는 All Electric Society를 실현하기 위한 핵심입니다. 재생 가능한 자원에 기반한 전력 공급을 가능하게 하려면 효율화 방안을 통해 1차 에너지 수요를 추가로 줄여야 합니다. 공원은 에너지 최적화된 건물 운영을 통해 이를 위한 다양한 접근 방식을 보여줍니다.
효율성은 지속 가능성과도 밀접한 관련이 있습니다. 이러한 측면은 공원에서도 고려됩니다. 전시관은 재활용 가능한 재료만 사용하는 C2C(Cradle to Cradle) 원칙에 따라 건축되었습니다. 지속적이고 일관된 순환 경제를 위한 이 솔루션은 지속 가능한 생산을 최우선으로 합니다.
All Electric Society 공원은 자원의 지속 가능한 이용을 보여주는 표본이며 All Electric Society 실현의 모범을 제공합니다.

이 공원은 2023년 9월부터 방문객에게 무료로 개방되고 있습니다. 아래 링크된 페이지에서 다양한 정보를 확인하고 대략적인 개요를 파악하실 수 있습니다 이를 통해 사전에 방문 계획을 세울 수 있습니다.

보도 자료 문의
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 기업 커뮤니케이션