피닉스컨택트와 TECSAFE: 수공구용 개별 섀도우 보드로 더 나은 정리성 및 효율성 제공
2025-05-21
피닉스컨택트와 TECSAFE의 협업을 통해 정리성 향상과 효율성 개선을 가능하게 하는 개별 솔루션을 제공합니다.
고객은 TECSAFE 온라인 숍에서 개별 폼 인서트를 맞춤 구성하고 주문할 수 있습니다. 이 협업의 일환으로 지금까지 300개 이상의 피닉스컨택트 수공구가 TECSAFE 데이터베이스에 추가되었습니다. 이를 통해 고객은 피닉스컨택트 공구를 개별 섀도우 보드에 통합할 수 있습니다. 이 협업을 통해 맞춤형 솔루션의 범위가 크게 확대되었습니다. 섀도우 보드는 드래그 앤 드롭 방식을 사용해 개별적으로 구성할 수 있습니다. 1개 이상 주문 가능합니다1). 섀도우 보드는 수많은 이점을 제공합니다. 작업 현장에서 최적의 정리와 명확성을 보장하여 효율성과 생산성을 높입니다. 공구가 항상 가까이에 준비되어 있고, 빠르고 손쉽게 찾을 수 있기 때문에 작업 흐름이 훨씬 간단해집니다. 섀도우 보드는 공구를 깔끔하게 정리할 수 있도록 도움을 주어 안전한 작업 환경을 만드는 데에도 도움이 됩니다.
이제 고객은 TECSAFE 온라인 구성기와 피닉스컨택트 공구의 통합을 통해 자신의 요구 사항에 맞춰 더욱 정확하고 맞춤화된 솔루션을 만들 수 있습니다.
1) 현재 독일과 EU 내 배송 주소로 배송이 가능합니다.
보도 자료 문의
Eva von der Weppen
|
기업 커뮤니케이션
eweppen@phoenixcontact.com