수요 지향적 관개의 기반이 되는 환경 모니터링
2025-05-21
물을 책임감 있게 사용하는 것은 언제나 중요한 일이었고, 특히 기후 변화 시대에는 더욱 그렇습니다. 홍수나 가뭄과 같은 극심한 기상 이변을 보다 쉽게 관리하기 위한 첫 번째 단계는 포괄적인 환경 모니터링입니다. 예를 들어, 도시 환경에서는 녹지 공간의 토양 수분을 측정합니다. 이것이 수요 지향적 관개를 실현하는 방식입니다.
피닉스컨택트의 새로운 PMD EM 무선 토양 수분 센서는 포괄적인 LoRaWAN® 네트워크의 일부이며 간단한 파라미터화를 통해 모든 유형의 토양에 개별적으로 적용될 수 있습니다. 이러한 적용을 통해 토양 수분 값이 올바르게 해석되도록 합니다. 토양이 점토질이든 모래질이든, 사용 가능한 수분의 양은 토양 유형에 따라 달라지며, 기록된 수분 함량을 올바르게 해석해야 합니다. 30 cm 길이의 센서는 토양의 체적 수분 함량을 백분율로 제공합니다. 최대 6개의 측정값을 센서에 저장하고 매시간 LoRaWAN 서버에서 사용할 수 있습니다. 센서는 지면 근처의 온도도 기록합니다.
토양 수분 센서는 IP67 보호 등급을 갖추고 있으며, 100% 유지 관리가 필요 없고 전송 간격과 위치에 따라 최대 8년까지 사용할 수 있습니다.
센서에서 LoRaWAN 서버로 전송된 페이로드를 디코딩하기 위해 JavaScript 라이브러리를 사용자 애플리케이션에 통합할 수 있습니다.
공원이나 녹지에서의 사용 외에도, 스포츠 경기장, 온실, 농장, 농경지에서의 활용도 고려할 수 있습니다.
보도 자료 문의
Eva von der Weppen
|
기업 커뮤니케이션
eweppen@phoenixcontact.com