무료 전문가 프레젠테이션: "나의 생산 – 스마트 – 안전성 – 투명성”
검증된 기계와 네트워킹의 유효 수명을 연장하면 데이터 투명성이 향상되고 효율성이 높아질 수 있습니다. 피닉스컨택트 2024 로드쇼 시리즈는 독일 내 10개 지역에서 전문가의 무료 프레젠테이션을 통해 자체 생산에 대한 귀중한 통찰력과 영감을 제공합니다.
최고 수준의 가용성과 효율성 향상은 모든 기계 및 시스템 운영자의 관심사입니다. 규제는 생산 효율성을 높일 수 있는 기회를 제공하기도 하지만 많은 경우 장애물로 간주됩니다. 수년 동안 사용된 기계와 시스템은 성능이 입증되었고 여전히 경제적이기 때문에 일반적인 사용 수명을 넘어서 작동되는 경우가 많습니다. 때때로 운영 관리자와 생산 관리자는 기존의 기계와 시스템을 더욱 현대적인 생산 환경에 적응시켜야 하는 과제에 직면하기도 합니다. 기존 시스템의 머신 데이터를 기록하고 이를 투명하게 만드는 것은 이 데이터와 다른 데이터를 결합하여 분석하는 것만큼 중요한 작업입니다. 또한, 지속 가능성 향상과 생산성을 위한 생태학적 균형 개선에 대한 요구가 증가하고 있습니다. 그렇다면 스마트 팩토리를 성공적으로 "교체"하려면 어떻게 해야 하며, 고려해야 할 사항은 무엇입니까? 피닉스컨택트 로드쇼 시리즈 "나의 생산 – 스마트 – 안전성 – 투명성”은 이러한 질문에 대한 답을 제시하고 기계 및 시스템 운영자를 위한 무료 지식 업데이트를 제공합니다.