Grundfos, 피닉스컨택트에 Sustainability Direct Award 수여
2025-07-22
피닉스컨택트가 Grundfos로부터 Sustainability Direct Award를 수상했습니다. 이 상은 지속 가능성을 비즈니스 운영 및 혁신 활동의 핵심 요소로 삼아 실천해 온 피닉스컨택트의 노력이 인정을 받은 결과입니다.
수자원 기술 분야의 글로벌 리더인 Grundfos는 매년 이 상을 통해 상호 존중, 혁신, 환경적 책임에 기반한 파트너십에 대해 표창합니다. 피닉스컨택트를 대신하여 상을 받은 글로벌 채널 및 계정 관리 부사장 Tobias Klus는 "이 상은 과거의 업적을 인정받은 것일 뿐만 아니라 기술과 지속 가능성이 함께하는 미래 이니셔티브에 대한 동기를 부여하는 것이기도 합니다."라고 말했습니다.
피닉스컨택트는 재생 에너지원에서 생성된 전기 에너지를 전 세계적으로 충분히 공급하고, 이를 완전히 경제적인 방식으로 주요 에너지원으로 사용하는 세상인 All Electric Society(AES)의 실현을 위한 전략적 방향을 추구하고 있습니다. 이는 경제 및 인프라의 모든 분야에 걸친 포괄적인 전기화, 네트워킹 및 자동화에 기반합니다. 피닉스컨택트는 제품, 솔루션 및 서비스를 통해 산업과 사회가 지속 가능한 세상으로의 전환을 적극적으로 실천할 수 있도록 지원합니다.
보도 자료 문의
Eva von der Weppen
|
기업 커뮤니케이션
eweppen@phoenixcontact.com