에너지 관리 서비스 - On-Premises: 지속 가능한 기업 운영을 위한 ISO 50001에 따른 효율적인 에너지 관리

2025-05-21
미래 지향적인 에너지 관리 소프트웨어 솔루션

에너지 관리 솔루션인 "에너지 관리 서비스 - On-Premises"는 피닉스컨택트와 EMPURON 간의 전략적 파트너십의 핵심입니다. 이 소프트웨어는 에너지 데이터를 종합적으로 평가하고 유익한 보고서를 작성할 수 있는 강력한 분석 도구를 제공합니다. 이를 통해 정보에 입각하여 에너지 절약 방법에 대한 결정을 내릴 수 있습니다.

이러한 협업은 피닉스컨택트가 자동화 기술 및 산업 통신 분야에서 이룩한 광범위한 전문 지식과 EMPURON이 에너지 관리 시스템 개발 분야에서 쌓은 수년간의 경험을 결합하여 지속 가능한 기업 경영에 크게 기여하는 강력한 솔루션을 만들어냅니다.

"에너지 관리 서비스 - On-Premises"는 에너지 소비 모니터링 및 최적화를 지원합니다. 에너지 데이터의 로컬 저장 및 처리를 통해 높은 수준의 데이터 보안이 보장됩니다. 기업은 실시간 데이터 분석을 활용하여 에너지 소비량을 지속적으로 모니터링하고 편차가 발생하는 경우 즉시 대응할 수 있습니다. 이 소프트웨어를 사용하면 에너지 소비를 시각화하고 평가하기 위한 유익한 대시보드와 차트를 만들 수 있습니다. 통합 수식 편집기를 사용하면 자신만의 에너지 성과 지표(EnPI)를 만들고 계산할 수 있습니다. 에너지 소비량이 특정 임계값을 초과하면 알림이 전송됩니다.

사용자 친화적인 소프트웨어 인터페이스로 간단한 조작과 빠른 숙지가 가능하며, 이를 통해 회사 내 수용과 사용을 촉진합니다. 이 제품은 소규모 및 대규모 기업 모두에서 사용할 수 있으며, 각각의 요구 사항에 맞춰 성장하고 항상 효율적이고 강력하게 유지됩니다. 이 소프트웨어는 타사 하드웨어 및 센서와 호환되기 때문에 모든 유형의 에너지를 분석할 수 있으며 측정 장치 선택 시 뛰어난 유연성을 제공합니다. "에너지 관리 서비스 - On-Premises"의 또 다른 이점은 ISO 50001에 따라 자금 지원을 받을 수 있다는 것입니다. 에너지 관리 시스템에 대한 국제 표준은 기업이 체계적으로 에너지 효율성을 개선하고 지속 가능한 에너지 절감을 달성할 수 있도록 지원합니다. 또한 필요한 보고서를 손쉽게 디자인하고 내보낼 수 있습니다. 이 소프트웨어는 ISO 16247 및 온실가스 프로토콜(Greenhouse Gas Protocol)의 요구 사항도 충족합니다. 에너지 관리 담당자는 무료 업데이트를 통해 지속적으로 최적화된 서비스와 지속적인 협업을 통한 새로운 기능의 혜택을 누릴 수 있습니다.

보도 자료 문의
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 기업 커뮤니케이션