미국에서 PLC-INTERFACE 릴레이 회로 차단기 수상

2025-06-10
수상 경력에 빛나는 회로 차단기가 있는 PLC-INTERFACE 릴레이 로고

피닉스컨택트의 회로 차단기가 장착된 PLC-INTERFACE 릴레이는 Control Engineering의 2025 올해의 제품상에서 금상을 수상했으며, 미국에서 열리는 Plant Engineering 2025 올해의 제품상에서 "가장 가치 있는 제품"이라는 타이틀을 차지했습니다.

"Control Engineering Product of the Year" 경연 대회는 거의 40년 동안 자동화 및 제어 분야의 선구적인 기술에 대한 상을 수여해 왔습니다. 2025년에는 산업 엔지니어링의 미래를 만들어가는 제품도 수상 대상으로 선정됩니다. 후보에 오른 제품은 2024년 1월 1일부터 12월 31일 사이에 북미 시장에 출시된 신제품입니다. 피닉스컨택트는 PLC-INTERFACE 회로 차단기로 "전력" 부문에서 금상을 수상했습니다.

올해로 37주년을 맞이한 "Plant Engineering Product of the Year" 프로그램은 제조 및 비제조 산업 분야에서 가장 혁신적이고 영향력 있는 신제품을 선정하는 대표적인 상으로 자리매김하고 있습니다. 매년 독자들이 선택하는 이 프로그램은 공장 운영에 혁명을 일으키고 업계의 발전을 주도하는 혁신 제품에 주목합니다. 피닉스컨택트는 PLC-INTERFACE 회로 차단기로 "가장 가치 있는 제품(Most Valuable Product; MVP)" 상을 수상했습니다.

이 상은 스위칭 및 산업 자동화 분야의 지속적인 혁신을 위해 피닉스컨택트가 기울인 노력을 인정받은 결과입니다. PLC-INTERFACE 회로 차단기는 스위칭 및 보호를 위한 컴팩트한 솔루션입니다. 폭이 단 6.2 mm에 불과한 이 제품은 릴레이 인터페이스와 전자 퓨즈(회로 차단기)의 혁신적인 조합을 통해 컨트롤 캐비닛에 더 많은 여유 공간을 제공합니다. 장치의 DIP 스위치를 통해 정격 전류(1~6 A)와 종료 동작을 개별적으로 구성할 수 있습니다. 액티브 진단 출력은 상위 컨트롤러에 안정적인 상태 메시지를 제공합니다. 시각적 상태 메시지는 녹색, 노란색, 빨간색의 여러 색상으로 구성된 LED를 통해 제공됩니다.

보도 자료 문의
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 기업 커뮤니케이션