참조
2025-02-17

풍력 발전을 통해 생산된 수소 함께 강해지다: Bremerhaven의 친환경 수소 등대 프로젝트.

전기 분해 시스템이 있는 컨테이너 뒤의 풍력 터빈 발전기
수소 서비스 스테이션의 버스

대중교통에 친환경 수소를 사용하는 Bremerhaven

간단한 요약

독일 Bremerhaven에서는 수소 에너지원을 사용하여 기후 중립적 모빌리티 실현을 위한 혁신을 일으키고 있습니다. 핵심 기술인 전기 분해부터 이동식 탱커에 압축 및 저장, 서비스 스테이션으로의 배송, 대중교통에 적합한 연료 전지 버스에 이르기까지 친환경 수소를 위한 완전한 부가가치 사슬이 만들어졌습니다. Grauwallring 산업단지에는 풍력 터빈 발전기만이 설치되어 있었습니다. 발전기는 전해조에 에너지를 공급하는 데 사용됩니다.

수소 탱크 옆에서 스마트 장치를 바라보는 사람들

생성에서 로드까지: HY.City.Bremerhaven은 단일 소스로부터의 사용을 보장합니다.

완전한 부가가치 사슬 지원

친환경 수소 프로젝트는 통합 에너지 솔루션을 위한 시스템 공급업체이자 총괄 계약자인 GP Joule에 의해 실현되었습니다. 친환경 수소의 생산은 HY.City.Bremerhaven의 지역 수소 생태계의 일부이며 화석 연료에서 재생 가능한 연료로 전환하는 과정에서 등대와 같은 역할을 합니다.

피닉스컨택트의 자동화 기술이 어떻게 높은 가용성과 안전한 원격 연결을 통해 섹터 커플링을 보장하는지에 대해 자세히 알아보십시오.

피닉스컨택트와 함께 탄소 중립의 미래를 만드십시오.

우리 경제의 성공적인 탈탄소화를 위해서는 우리 모두가 함께 해야 합니다. GP Joule, HY.City.Bremerhaven과 피닉스컨택트와의 긴밀한 협력을 통해 우리는 탄소 배출량을 줄이는 데 크게 기여하고 있으며, 이를 통해 All Electric Society에도 기여하고 있습니다.

HY.City.Bremerhaven의 Andreas Wellbrock

Andreas Wellbrock은 Bremerhaven의 수소 이니셔티브를 주도하는 인물 중 한 명입니다.

요약

풍력 발전을 통한 재생 가능한 수소의 생산은 Bremerhaven에서 수소로 제어되는 모빌리티의 시작을 의미합니다. 전기 분해 과정에서는 상당한 양의 (폐)열과 산소가 발생하며, HY.City.Bremerhaven을 주도하는 미래 지향적인 기업 컨소시엄은 이러한 (폐)열과 산소를 경제적으로 활용하는 방법에 대해 고민하고 있습니다. 프로젝트 팀에 따르면 지역 난방 네트워크는 바로 근처에 충분한 상업 및 산업 소비자가 있기 때문에 340 kW의 (폐)열을 활용하는 데 적합합니다. 산소의 추가 처리 또한 의제에 포함되어 있습니다.

작가: Thorsten Sienk

이메일:

피닉스컨택트 전문가에 문의하십시오.

"피닉스컨택트가 All Electric Society와 섹터 커플링에 대해 필요한 모든 지원을 제공합니다."

추가 게시물