スリップリング、トレーリングケーブル、ケーブル導管およびケーブルドラムの交換。
使用例:
- 例えば、頭上クレーンと中央コントローラ間の摩耗のない無線通信のあるクレーンシステム、またはいわゆる「トロリー」の制御用
- 例えば、バケットカーと中央コントローラ間の通信、コンクリートスプレッダと中央PLCとの間の無線通信を備えたコンクリートプラント
無線マルチプレクサ:開封、接続、スイッチ投入
無線マルチプレクサは16のデジタル信号と2つのアナログ信号を双方向で伝送するので、40線の信号ケーブルの代わりに使用することができます。接続はプロセス中常時監視されています。深刻な干渉がある場合や接続が中断された場合、出力はあらかじめ定義されたLOW状態にリセットされます。これはモジュールの診断用LEDに表示されます。ユーザーは、リンク品質表示により常にリンクの品質を知ることができます。
既存の入出力チャネルを使用することで、コントローラへの接続がすばやく簡単に行えます。
すぐに使用可能:開封、接続、スイッチ投入
無線マルチプレクサは、少数のデジタルまたはアナログの入出力信号を遠隔ステーションまたは可動ステーションと無線で交換する必要がある場合に使用されます。特に、工場オートメーションでは絶えず動いている機械部品を特徴としています。
スリップリング、トレーリングケーブル、ケーブル導管およびケーブルドラムの交換。
使用例:
可動機械類とシステムの制御、ケーブルドラムの交換、故障しやすくメンテナンスに手のかかるケーブル経路。
使用例:
スリップリングの交換と、遠隔地でアクセスしにくい、または可動システム部品の制御。
使用例: