モニター上の時系列データサービス(Time Series Data Service)のダッシュボード

時系列データサービス(Time Series Data Service):すべてのプロセスデータを一元的にご利用可能

時系列データサービス(Time Series Data Service)は、オーダーメイドのデジタル表示と、個別のダッシュボードでのデータ分析を可能にします。制限値の超過を柔軟に設定することができ、責任者に通知されます。 このSmart Serviceは、その適応性により、幅広いアプリケーション分野と産業をサポートし、効率的で信頼性の高いデータベースの意思決定を可能にします。

スマートサービスの特長:時系列データサービス(Time Series Data Service)

  • いつでもどこからでも、拡張可能なクラウドサービスを利用して、プロセスデータを取得可能
  • 風力タービンの回転速度、モータの温度、流量、さらには棄却率など、関連するすべてのパラメータをすばやく正確に表示
  • コンフィグレーションが簡単なウェブベースのダッシュボードにより、ユニバーサルな使用と柔軟な機能を確保
  • TSDダッシュボードライブラリの活用により、コンフィグレーション可能な個別ダッシュボードも既成のダッシュボードも使用可能

個別のダッシュボードによる包括的なデータの透明性


Graphウィジェット内に表示された時系列データ

時系列データを柔軟に表示するGraphウィジェット

Graphウィジェットは、時系列データの表示において最も人気が高い柔軟なオプションの1つです。さまざまなアプリケーション用にカスタマイズ可能で、ユーザーフレンドリーな表示を可能にします。

カスタマイズオプションもさまざまです:カラー、塗りつぶし、ラベル、単位など、Graphウィジェットは個々の要件に正確に適応させることができます。

もう1つ注目すべきは、ウィジェットを介して直接アラートを作成できる機能です。つまり、定義済みの警報設定値を超えると自動的にユーザーに通知が行われるため、クリティカルな事象に対する迅速な対応が確保できます。

時系列データサービス(Time Series Data Service)の円グラフ

データの割合を表示するための直感的に分かるPie Chartウィジェット

Pie Chartウィジェットを使用すると、分布がひと目でわかるシンプルで直感的なグラフで値を表示することができます。相関性や比率を視覚的に表示するのに最適です。

このウィジェットにより、合計値と割合の両方を表示する柔軟性も生まれます。表示内容は、カラーやラベル、単位や表示要素など、ユーザーのニーズに応じてカスタマイズ可能です。

カスタマイズ可能な特徴により、Pie Chartウィジェットはユーザーが複雑なデータを明瞭かつ理解しやすい方法で伝達するのに役立ちます。

警報設定値付きのGaugeウィジェット

Gaugeウィジェットによる明瞭な状態検知

Gaugeウィジェットにより、ユーザーが現在の状態を一目で確認できるようデータを効果的に表示することができます。表示は、例えばグリーンは「OK」、イエローは「警告」、レッドは「危険」などのカラーゾーンで、定義された許容範囲に基づいて行われます。

このウィジェットの特別な機能は、警報設定値を定義する際の柔軟性です:このウィジェット内では、閾値をいくつでも定義でき、明確に表示することができます。直感的に分かるこのディスプレイにより、Gaugeウィジェットはユーザーがデータをすばやく解釈し、適時に危険な状態の進行に対応するのに役立ちます。

Statウィジェットによるプレーンテキストメッセージとデータのカラーコーディング

Statウィジェットによるプレーンテキストメッセージとデータのカラーコーディング

Statウィジェットを使用すると、直近値、最高値、最低値、平均値などの個別データを表示することができます。これにより、目標を絞った明確な形で重要な数値を表示することができます。

特筆すべきは、すばやい状態評価を促進するためのカラーコーディングの設定機能です。例えば、80以下の値をグリーン、80を超える値をイエロー、100を超える値をレッドで表示することができます。

また、このウィジェットはデータに基づき自動生成されるプレーンテキストメッセージのコンフィグレーションも行うことができます。この機能により、「Everything is running normally(すべて正常に作動)」(80以下)、「Machine is running hot(機械が高温で作動)」(80超)「Machine is being switched off(機械の電源OFF中)」(100超)など、意味のあるメッセージと数値を関連付けることができます。

カラーコーディングとプレーンテキストを組み合わせることにより、Statウィジェットはユーザーが複雑なデータを直感的に解釈し、即時に措置を講じるお手伝いをします。

Alert Listウィジェットによるアラートの概要

Alert Listウィジェットによるアラートの概要と管理

Alert Listウィジェットは設定したすべてのアラートの概要を1か所に表示します。つまり、ユーザーは監視データの現在の状態や、定義された時間内の表示状態の変化を効率的に確認することができます。

ディスプレイは柔軟に適用可能:ユーザーは表示対象を、個別タグによるアラートのみとするか、特定のダッシュボードからのアラートとするか決定します。これによって、関連情報に対し注力しやすくなります。

特に便利な機能は、関連アラートを作成したウィジェットに対するダイレクトリンクです。ユーザーは、ソースに対する長い検索を実施する必要なく、ワンクリックのみで詳細情報を取得することができます。

Alert Listウィジェットは、明瞭さに効率性を組み合わせ、ユーザーが常にアラートを管理できることを確保します。

Statウィジェット:可能なアプリケーションが多数 データの監視と表示における最大の柔軟性

プレーンテキストメッセージ付きのStatウィジェット
Statウィジェット内の発電量(MWh)
Statウィジェットの機器の状態
バッテリーのフローチャート図
値の置換を伴う統計

時系列データサービス(Time Series Data Service)用の広範なアプリケーション例 分野横断型のアプリケーションの可能性の詳細

ユーティリティの測定用の時系列データサービス(Time Series Data Service)ダッシュボード
電源の信頼性ハードウェア用のダッシュボード
バッテリーモジュールシステム用ダッシュボード
ユーティリティの測定用の時系列データサービス(Time Series Data Service)ダッシュボード

時系列データサービス(Time Series Data Service)は、エネルギーデータの収集、監視、分析により、ユーティリティの測定向けの包括的なソリューションを提供します。このデータには、電気、ガス、水、熱などのエネルギーのさまざまな形態が含まれます。

ユーザーは、個別にコンフィグレーション可能なダッシュボードを使用して、重要なパラメータを監視し、エネルギー消費を最適化し、早期に問題を特定することができます。これによって企業はエネルギーコストを削減し、電源供給の効率を向上させられます。また、エネルギーデータを正確に取得・分析することにより、公的規制への遵守を確保し、関連レポートも作成することができます。

Proficloud.ioで詳細をご覧ください

電源の信頼性ハードウェア用のダッシュボード

時系列データサービス(Time Series Data Service)にフエニックス・コンタクトのシステム可用性ソリューションを組み合わせることにより、信頼性の高い電源と効率的な操作プロセスに対する多数のメリットが得られます。

電源とサブシステムを継続的に監視することにより、潜在的な問題を早期に検出・修正できるため、長期的なシステムの可用性を向上させることができます。利用できるデータにより、実際の動作状態に基づく個別のメンテナンスが可能になります。これにより、予定外のダウンタイムが低減され、使用機器の耐用年数が延長されます。

すべての関連パラメータは、1か所で記録および表示するため、包括的な概要とトレーサビリティが確保されます。また、時系列データサービス(Time Series Data Service)は警報設定値を超えた場合に自動的にアラートをトリガーするため、即時に対策を講じることが可能です。

この強力なシナジーにより、企業は電源の信頼性を確保できるだけでなく、操作プロセスを最適化してコストを削減することができます。

Proficloud.ioで詳細をご覧ください

バッテリーモジュールシステム用ダッシュボード

高性能なハードウェアとスマートサービスを組み合わせて、バッテリーモジュールシステム用のすぐに使用できる拡張可能なソリューションを提供します。この組合せは、バッテリーモジュールシステムのメリットをすばやく効率的に最大化します。

ダッシュボードは充電サイクル、温度、バッテリーモジュールシステムの全体的な状態などの主要な健全度パラメータに対する包括的な所見を提供します。また、充電レベル、最大充電量、充電に利用可能な容量などの充電データについての詳細な指標も提供されます。

電気が常にグリッドに完全に供給されるとは限らない再生可能エネルギーの分野では、バッテリーストレージシステムが非常に重要です。グリッドの安定性を確保するため、余剰エネルギーは一時的に貯蔵し、後で供給できるようになっています。効率を最大化するためには、エネルギー生成と貯蔵状態の明確な概要が必要となります。

この概要が、ボタン1つで提供されます。ダッシュボードを開発する必要はありません。効率が向上し、エネルギーシステムに対する制御を常時維持できるようになります。

ダッシュボードを拡張し、Eメール通知やその他の指標に適応させる必要がある場合、これらのデータは個別のフォルダに保存でき、既製のダッシュボードをさらに最適化することも可能です。

Proficloud.ioで詳細をご覧ください

風力発電用ダッシュボード
製造用の時系列データサービス(Time Series Data Service)ダッシュボード例
太陽光発電の監視
風力発電用ダッシュボード

風力タービン発電機の監視により、動作時間の最適化やメンテナンス時間枠の計画の改善など、広範なメリットが提供されます。

時系列データサービス(Time Series Data Service)とカスタマイズ可能なダッシュボードにフエニックス・コンタクトのハードウェアを組み合わせれば、風力発電事業者は自社のシステムをより効率的に運営できるようになります。例えば、ローターブレードの着氷を測定することで、予防的措置として風力タービンの停止を防ぐことができます。測定値が定義済みの閾値を上回った場合、自動通知が送信され、損傷を避けるためシステムが停止可能になります。

また、風力タービン発電機の構造的健全性を監視することで、メンテナンス時間枠をより正確に計画することができます。フエニックス・コンタクトのソリューションにおけるもう1つの特筆すべき点は、落雷の測定です。これにより早期に損傷を検出し、より迅速に対策を講じることができます。
包括的なこのソリューションにより、フエニックス・コンタクトは安全を確保しながら操作効率を向上させることで、風力発電事業者をサポートします。

Proficloud.ioで詳細をご覧ください

製造用の時系列データサービス(Time Series Data Service)ダッシュボード例

時系列データサービス(Time Series Data Service)では、自動通知に基づく積極的な対策を採用することにより、手動のワークフローを削減しています。 モーター温度、流量、または不合格率を監視することで、製造におけるメンテナンス作業が予測可能となり、時間とコストを節約できます。

製造においては、これらのパラメータを継続的に監視することで機械やシステムの効率と信頼性が向上します。温度、流量、不合格データを分析することにより、潜在的な問題が高コストな故障につながる前に、これを早期に特定して解決することができます。これにより、メンテナンス作業の最適な計画と実施が可能になり、製造工程がより円滑に進み、システムの可用性が向上します。

Proficloud.ioで詳細をご覧ください

太陽光発電の監視

産業用太陽光発電における効率と持続可能性を促進するためには、ソーラーパークのデータに対して明確な知見を持つことが非常に重要です。時系列データサービス(Time Series Data Service)は、関連するすべての操作データの監視・分析を行う、包括的ソリューションを提供します。これにより、ソーラーパークのオペレータはシステムの性能を継続的に最適化するため、時系列データを取得、保管、表示できるようになります。

柔軟な表示オプションにより、個別のダッシュボードの作成が可能であるため、エネルギー収量、太陽光、パネル温度などの重要な数値の明瞭な概要を得ることができます。警報設定監視機能は高い信頼性で逸脱値を検出し、関連当事者に通知します。これにより、早期に問題を特定して修正できるため、ダウンタイムの最小化と効率の向上に役立ちます。

Proficloud.ioで詳細をご覧ください

5つのユースケース:
スマートサービスの現場での応用

さまざまな産業で、日常業務の効率をすばやく簡単に向上させるため企業が当社のクラウドサービスを活用している方法をご覧ください。

スマートサービスのご紹介
スマートサービスに関するホワイトペーパー

TSDダッシュボードライブラリ(TSD Dashboard Library) データを数秒で表示

TSDダッシュボードライブラリでは、電源の信頼性分野の機器など、実績のあるフエニックス・コンタクトのハードウェアや、バッテリーモジュールシステムなどのハードウェアに依存しないにユースケースに基づき、既製のダッシュボードから最適なものを選定することができます。

これらのダッシュボードは拡張可能で、主要な知見をわずか数ステップで提供できるよう、必要なときにデータが提供される形で準備することができます。これにより時間を節約し、監視と分析をすぐに開始することができます。

ダッシュボードは独自の要件に適合するよう柔軟にカスタマイズ可能です。例えば、ニーズに合わせてクリティカルな事象に対応するため通知システムを追加したり、複数のダッシュボードを統合してより包括的な概要を表示できるようにすることも可能です。

もう1つの特長は、TSDダッシュボードライブラリの開発と拡張が継続的に行われている点です。したがって、定期的に確認して新しい機能やユースケースを活用できます。
TSDダッシュボードライブラリを使用して、すぐに機器を始動 – 一から始める必要はありません。

フエニックス・コンタクトのハードウェアに対する革新的な監視と機器に依存しないユースケース

CAPAROCハードウェア付きのTSDダッシュボードライブラリ(TSD Dashboard Library)のダッシュボード
QUINT4付きのTSDダッシュボードライブラリ
TRIO3付きのTSDダッシュボードライブラリ
EMpro付きのTSDダッシュボードライブラリ
CAPAROCハードウェア付きのTSDダッシュボードライブラリ(TSD Dashboard Library)のダッシュボード

フエニックス・コンタクトのスマートハードウェアの監視や、機器に依存しないユースケースについてのTSDダッシュボードライブラリの使用が、簡単かつ効果的に行えます。継続的な接続により、時系列データへの直接アクセスと、トレンドの分析と急激な変化の早期検出が可能です。
ダッシュボードは、ハードウェアの性能をフルに発揮させ、共通のユースケースに重要な所見を提供するのに役立ちます。これにより、交換品の調達などの対策を計画する際のサポートが提供されるだけでなく、最低限の労力で確実に関連情報をいつでも受領することができます。
TSDダッシュボードライブラリを使用すると、システムを効率的に監視し、データに基づく意思決定を行うことができます。

QUINT4付きのTSDダッシュボードライブラリ

TSDダッシュボードライブラリのダッシュボードは、完全設定済みで、すぐに使用することができます。あとは、貴重な所見を提供するためのデータを入力するだけです。時間のかかる準備作業なしで、時間を節約して始動 – ダッシュボードはデータを効率的に表示し分析できるよう準備されています。

TRIO3付きのTSDダッシュボードライブラリ

より広範なユースケースをご希望の場合は、TSDダッシュボードライブラリ内のダッシュボードをいつでもカスタマイズできます。通知システムも、わずか数クリックで変更や作成が可能です。

EMpro付きのTSDダッシュボードライブラリ

1つの機器に適用できる内容は、10、100、あるいは1,000個の機器にも適用できます。TSDダッシュボードライブラリのダッシュボードは、入力データを自動検出し、柔軟かつ拡張可能な形で表示できるよう設計されています。

監視対象が小規模のアプリケーションであれ大規模なネットワークであれ、ダッシュボードを要件にシームレスに適合させ、関連データ量に関わらず、正確な所見を提供することができます。

詳細をご覧ください

詳細の確認、デモの予約、時系列データサービス(Time Series Data Service)への登録については、Proficloud.ioにアクセスしてください: