食品飲料産業向けマーキングソリューション 衛生および安全基準の高いアプリケーション分野向けの多目的の識別ソリューション

食品製造の充填ライン

食品飲料産業は製造プロセスに使用する部材や素材すべてに対して、厳密な要件を課しています。これには、識別も含まれます。フエニックス・コンタクトは、端子、ワイヤとケーブル、装置、プラントマーキング用の拡張可能な識別製品ラインアップを提供しています。食品飲料産業における、さまざまな耐久性要件、実装タイプ、アプリケーション分野のマーキング部材の特長をご紹介します。

品質検査中の従業員

食品製造における品質検査

産業固有の要件

食品や飲料の製造においては、特別なレベルの安全衛生が必要となります。したがって、製造機器は強力な洗浄剤で毎日清掃することが必要です。ワイヤやケーブルおよび機器や設備の識別部材は、こうした困難な状況に耐えられるものでなければなりません。マーキングもマーキングラベル自体も、これによって損傷したり、破壊されたりしてはなりません。こうした状態が発生した場合、最終検査で小さな破片でも識別できるようにする必要があります。

最高レべルの要件に対応する安全で耐久性のあるマーキング マーキング特性の詳細

識別についての産業別の要件を考慮し、この環境において必要な材料特性を強調させることができます。

高い耐薬品性

耐薬品性のマーキング部材

###高い耐薬品性

最高レベルの衛生規格を確保するため、食品飲料産業の製造機器は1日に数回洗浄されます。強力な洗浄剤が使用されるため、マーキング構造部品の母材が影響を受ける可能性があります。これによってマーカーがかすれたり判読不能になったり、場合によっては破壊されることもあります。したがって、強力な洗浄剤を使用する場合、マーキング部材およびマーキング自体の耐薬品性について、高い要件が課されます。

識別速度を向上するため人工的な青色に着色したマーキング部材

識別速度を向上するための青色のマーキング部材

視覚的識別可能性

食品産業では、簡単に分かるように青のマーキングの使用が増えています。自然の状態では、青色が発生することはめったにありません。そのため視覚的に特によく目立ち、より迅速に直感的に認知されます。また、胞子やカビ、食品や潜在の残留物などの汚染物質も他の色の部材より迅速に識別することができます。

金属探知機で識別できる検出可能な部材

金属探知機で識別できる検出可能なマーキング部材

検出可能性

食品には、最高レベルの品質と安全性の要件が課されます。製造上の安全性を保証するためには、最終検査が絶対的に重要となります。マーキング部材が破損して製造ラインに混入した場合、疑いがあればどんなに小さな破片でも検出できなければなりません。したがって、検出可能なマーキング部材の使用が推奨されています。これらの部材は、製造ラインの最終段階で金属異物がないかチェックする際に、検出装置で検出することができます。

理想的な接着によるマーキング部材

高い粘着力を有する素材を使用した理想的な接着

###理想的な接着
定期的な清掃プロセスによって、マーキング部材は機械的影響を強く受けます。また、装置や機器の表面は構造化されているため、理想的なラベルの接着がより困難となります。したがって、強力な接着剤を最良な形で表面構造に配分し、最適な接着力を確保することが必要となります。恒久的な識別に対しては、追加の保護ラミネートがついたマーカーの使用が推奨されます。

製造プロセスにおける検出可能なケーブル識別

食品製造における検出可能なケーブル識別

当社の食品飲料産業向け識別ソリューション

フエニックス・コンタクトは、薬品に対する耐性も接着力も高いマーキングソリューションを提供します。加えて、これらは視覚的に完全に識別可能で、検出も可能です。こうした特長を有するため、保護された制御盤内でも極端な状況においても、最高レベルの要件を満たします。工業規格に準拠するだけでなく、食品産業での使用のためにISEGAによって試験・承認されています。

製品グループ:UC-WMTBA-D
製品グループ:WMTB HF-D
製品グループ:LS-WMTB-V4A
製品グループ:EML-D...
製品グループ:EML-LPR-D...
製品グループ:LS-EMLP-V4A...およびLS-EMSP-V4A...
製品グループ:UC-WMTBA-D

検出可能なマーカーUC-WMTBA-D...は、ポリプロピレン製です。引き裂き耐性のあるこの材料は、薬品や湿度に対する卓越した耐性が特徴です。このマーカーとマーキングシステムTOPMARK NEOを使用することで、恒久的なマークを作成することができます。ただし、万が一素材疲労が発生した場合、最終検査ではどんなに小さな断片も識別することができます。

製品グループ:WMTB HF-D

ハロゲンフリーで検出可能なWMTB HF-D...のワイヤとケーブルマーカーは、屋内外でのワイヤとケーブルの識別・結束に使用されます。素材は高品質熱可塑性樹脂ポリエーテルウレタンです。部材は非常に柔軟で、引き裂き強度が非常に優れているのが特徴です。THERMOMARK ROLL 2.0またはTHERMOMARK E.300 (D)/ E.600 (D)でマーキング可能です。

製品グループ:LS-WMTB-V4A

LS-WMTB-V4A...製品グループのマーカーは海水、塩素、溶剤に対する耐性が高く、特に優れた性質を有しています。このため、産業における特に厳しい要件に適しています。TOPMARK NEOを使って刻印または焼きなましを行えば、マーキングに恒久的な耐性を付与することができます。

製品グループ:EML-D...

EML-D...製品グループには、食品産業における各種機器の識別向けの検出可能なラベルが含まれています。この部材はラベルを検出可能にする連続したアルミホイルストリップを採用しています。接着力が優れているため、このラベルは粗い表面、ざらつきのある表面、また低エネルギーの表面にも取り付けることが可能です。THERMOMARK ROLL 2.0とTHERMOMARK E.300 (D)/ E.600 (D)でマーキング可能です。

製品グループ:EML-LPR-D...

高い接着力に加えて、EML-LPR-D...機器マーカーには追加の保護ラミネートも付いています。保護ラミネートはラベルが機械応力を受けた場合のマーキングの摩耗を防ぎます。したがって、EML-LPR-D...製品グループのマーカーは食品生産における毎日の洗浄工程にも優に耐えることができます。THERMOMARK ROLL 2.0またはTHERMOMARK E.300 (D)/ E.600 (D)でマーキングされています。

製品グループ:LS-EMLP-V4A...およびLS-EMSP-V4A...

このステンレス製機器マーカーは、高度な衛生要件にも対応する、清掃がしやすく恒久的な識別に適しています。素材は耐腐食性、耐酸性、耐温度性です。シール式LS-EMLP V4A...ステンレス製標識は、高い接着力による特に優れた粘着性が特長です。一方LS-EMSP-V4A...バージョンは、機器にねじやリベットで止めるのに適しています。標識にはTOPMARK NEOというマークが入っています。

レーザーマーカーTOPMARK NEO

レーザーマーカーTOPMARK NEOによる識別

直接レーザーマーキングすることによる復元性の高い識別 マーキングシステムTOPMARK NEO

マーキングシステムTOPMARK NEOを使用することで、難易度の高い識別アプリケーションの要件にも柔軟に対応することができます。最新のレーザーテクノロジを駆使すると、産業用として使用可能な高い耐久性や復元性を備えたマーキングを作成することができます。レーザーマーカーはカードやシート状の部材を加工し、広範な環境要因や機械的要因に対し卓越した復元性を備えたマーキングを作成します。マーキングは部材自体と同等の耐久性を備えています。パラメータは事前設定されているため、レーザーについての専門知識が不要で操作も簡単です。

特長

  • 最も厳しい要件に対応するための一貫性と耐久性を備えた安全なマーキングソリューション
  • コンポーネントを明確に示すことで、修理、メンテナンス、サービスの時間が短縮されます。
  • 産業環境におけるあらゆるアプリケーション、設置状況、耐久性要件に対応するマーキングソリューション
  • 部材グループEML-D、EML-LPR-D、UC-WMTBA(-D).../PPおよびWMTB-HF-Dは、食品産業での使用のためにISEGAによって試験・承認されています。