サイバーレジリエンス法(CRA) 2027年12月11日より、EU域内のネットワーク接続製品は、サイバーレジリエンス法(CRA)の要件に準拠しなければなりません。したがって、サイバーセキュリティは製品のライフサイクル全体にわたって必須のものとなるでしょう。当社の製品も、これらの要件を満たしています。同時に、お客様の業務プロセスの見直しやシステムのセキュリティ強化についても、全面的にサポートいたします。

サイバーレジリエンス法(CRA)に準拠した製造
人のグループのアイコン

Der CRA unterteilt Produkte mit digitalen Elementen in insgesamt vier Risikoklassen

ユーザーにとって何を意味するのでしょうか

CRAによって、より高いサイバーセキュリティ標準に適合し、ハッカー、セキュリティの脆弱性、その他の脅威によるリスクを軽減した製品が生まれることで、ユーザーはメリットを享受します。こうした製品は新たな要件への適合を実証するCEマーキングの取得が必須となります。

メーカーは、製品をそのライフサイクル全体にわたって維持し、自動セキュリティアップデートを提供する義務があります。つまり、ユーザーはCEマーキング付きの製品についてはサイバーセキュリティが保証されていることを信頼できることになります。

感嘆符アイコン

Die wichtigsten Meilensteine des CRA im Überblick

CRAの実施スケジュール

CRAの実施は、明確に定められたスケジュールに従い、いくつかのマイルストーンが設けられています。同規則は、欧州連合官報への掲載を経て、2024年12月10日に発効しました。この要件の遵守義務は、移行期間を経た後に適用されます。この期間中、製造業者は製品、製造工程、および関連文書を要件に合わせて調整できます。

以下の重要な日程について、ご留意ください:

  • 2024年12月10日:サイバーレジリエンス法の発効
  • 2026年6月11日:適合性評価機関に関する通知の施行
  • 2026年9月11日:製造業者に対する報告義務の導入
  • 2027年12月11日:対象製品についての、すべての要件の完全な適用

2027年12月11日時点でCRAの要件を満たしていない製品は、欧州連合域内で販売できなくなります。このように、サイバーセキュリティは製品にとって不可欠な要件となりつつあります。

あらゆる事実を一目で把握
サイバーレジリエンス法(Cyber Resilience Act)に関するガイド

サイバーレジリエンス法の概要を簡単にご紹介いたします:当社のホワイトペーパー『サイバーレジリエンス法 – デジタル製品のサイバーセキュリティの未来(The Cyber Resilience Act – the Future of Cybersecurity for Digital Products)』では、同法の重要なポイントをまとめ、フエニックス・コンタクトが実際にどのようにその要件を実践しているかをご紹介しています。

ホワイトペーパーを今すぐダウンロード
ホワイトペーパー:『サイバーレジリエンス法 –​​ デジタル製品のサイバーセキュリティの未来』

フエニックス・コンタクトにおけるCRAの実施


お客様の製品におけるCRAの重要性 サイバーレジリエンス法(Cyber Resilience Act)は、何よりもまず一つのことを明確にしています:それは、サイバーセキュリティがネットワーク接続型製品にとって不可欠な要件になりつつあるということです。フエニックス・コンタクトでは、長年にわたりセキュリティ要件が製品開発にしっかりと組み込まれてきたため、当社のソリューションの多くはすでに、重要なセキュリティおよびレジリエンスの要件を満たしています。各CRA要件をクリックして、当社がそれらをどのように実施しているかについて詳しくご確認ください。

インタラクティブイメージマップ:CRA要件の概要
ライフサイクル全体にわたるセキュリティ
当社はすでに、製品のライフサイクル全体、つまり計画、設計、開発から、製造、納品、メンテナンスに至るまで、サイバーセキュリティ対策を組み込んでいます。ここでは、機密性、完全性、可用性という保護目的に加え、不正アクセスに対する効果的な保護に重点を置いています。
ライフサイクル全体にわたるセキュリティ
実用的なドキュメント
これに加え、包括的で分かりやすいドキュメントが用意されています。当社の製品を安全かつセキュアに設置、統合、運用し、必要に応じてデコミッショニングを行うための、必要な情報がすべて提供されます。これにより、システムを効率的に運用するだけでなく、安全かつ確実に、そしてサステナビリティの高い形で運用するための基盤が整います。
実用的なドキュメント
体系的な脆弱性管理
文書化に加え、体系的な脆弱性管理には、透明性のあるコミュニケーションが不可欠です。当社ではすでに、関連する脆弱性や利用可能な対策について、的を絞った信頼性の高い情報を提供しております。 PSIRTのウェブページをご覧いただくか、PSIRTニュースレター(英語)をご購読いただき、最新情報をご確認ください。
当社の製品セキュリティインシデント対応チーム(Product Security Incident Response Team、PSIRT)の詳細情報
体系的な脆弱性管理
長期的なセキュリティ
また、長期にわたってセキュリティアップデートを提供いたしますので、お客様はアプリケーションや投資の計画を立てる上で必要な確実性を得ることができます。同時に、CEマーキングなどのセキュリティ要件への準拠を証明するために必要なすべてのドキュメントを確実に提供します。
長期的なセキュリティ
セキュリティリスクに関するドキュメント
これは、当社の製品においてサイバーセキュリティ上のリスクが体系的に特定、評価、および文書化されていることを意味します。当社は開発段階から潜在的な脅威を考慮に入れ、ライフサイクル全体を通して、その結果に関する最新かつ透明性の高い記録を維持しています。
セキュリティリスクに関するドキュメント
当社の製品を安全にご利用いただくために
当社はセキュリティ上の脆弱性を継続的に監視・対処し、少なくとも5年間、お客様に対して最新情報や推奨事項を提供いたします。これは何よりもまず、お客様にとって、ご使用中の製品に関する長期的な計画の確実性を意味します。
当社の製品を安全にご利用いただくために
ホワイトペーパー:IEC 62443の実践ガイド
総合的なセキュリティ戦略を成功に導く要素としてのIEC 62443

サイバーセキュリティは、NIS 2、CRA、機械規則といったEUの要件とどのように調和させることができるのでしょうか。当社のホワイトペーパーでは、IEC 62443がこのプロセスをどのようにサポートするかを解説するとともに、オートメーション分野におけるサイバーセキュリティの実装方法の概要をご紹介しています。

ホワイトペーパーを今すぐダウンロード
IEC 62443認証取得済みの製品

360°のセキュリティ – 妥協のない包括的な製品ラインアップ


IEC 62443の実施 – 360°のセキュリティ

当社の包括的な360°のセキュリティコンセプト

お客様のシステムを包括的に保護し、新たな指令への対応をサポートいたします

私たちにとって、サイバーセキュリティとは、単にセキュアな製品や規制要件にとどまるものではありません。当社は、お客様の産業用ネットワークをサイバー攻撃から効果的に保護するお手伝いをいたします。
そのため、当社は産業セキュリティに対して包括的なアプローチを採用しています。まさにここで、当社の360°セキュリティアプローチが役立ちます:IEC 62443などの確立された規格に基づいた技術的、組織的、および手順上の対策を組み合わせ、それらを包括的な全体構想に統合しています。これにより、セキュアなコンポーネントの選定や統合から、堅牢なネットワークアーキテクチャの設計、セキュアな運用、さらにはセキュリティインシデントへの体系的な対応に至るまで、関連するあらゆる分野を網羅することができます。

同時に、サイバーレジリエンス法、NIS 2、機械規則などの新たな規制要件への対応を支援するため、具体的なサポートを提供しております。当社の専門家がお客様と協力してニーズを分析し、お客様の機械やシステムが確実にセキュアに設置されるよう、オーダーメイドのソリューションを開発します。

メーカーにとって何を意味するのでしょうか

セキュリティロック付きmGuardアイコン
製造アイコン
CRAの不履行
CRAは、EU域外の製品にとってどのような意味を持つのでしょうか。
NIS 2とCRAの違い
セキュリティロック付きmGuardアイコン

CRAはアクセス保護、機密保持、完全性、可用性、セキュアな納品状態など、製品についての明確なセキュリティ要件を定めています。セキュアな開発プロセスを確保するためには、設計、開発、製造においてこれらの点を最優先で考慮しなければなりません。

製造アイコン

セキュアな開発プロセスの一環として、メーカーは製品の脆弱性を積極的に精査し、脆弱性があればこれを直ちに修正しなければなりません。セキュリティアップデートは5年間無料で提供しなければなりません。CRAでは、追加の報告義務も導入されています:メーカーは、セキュリティを危機に晒しかねない製品の脆弱性が、ダウンロードエリアの改ざんなどにより活発に悪用または攻撃されていることに気づいた場合、欧州連合サイバーセキュリティ機関(ENISA)に直ちに通知しなければなりません。

CRAの不履行

サイバーレジリエンス法の要件を遵守しなかった場合、製造業者にとって広範囲にわたる影響が生じる可能性があります。有効なCEマーキングが付いていない製品、または適合性が証明されていない製品は、欧州連合域内で市場に流通させたり、販売したりすることはできません。

さらに、企業には、最大1,500万ユーロ、あるいは全世界の年間売上高の2.5%(いずれか高い方)という多額の罰金が科せられます。

CRAは、EU域外の製品にとってどのような意味を持つのでしょうか。

サイバーレジリエンス法は、EUの製造業者だけでなく、製造地にかかわらず、EU市場で提供されるすべての製品に適用されます。

例えば、米国やアジアからの製品についても、EU域内で販売または市場に投入された時点で、CRAの要件に準拠しなければなりません。

NIS 2とCRAの違い

CRAとNIS 2指令は異なるアプローチをとっていますが、実質的には互いに補完し合っています。CRAはデジタル要素を含む製品のサイバーセキュリティを規制するものであり、したがって主にメーカーを対象としているのに対し、NIS 2は事業者のセキュリティに焦点を当てています。

NIS 2に基づき、企業は自社のシステムやプロセスのセキュリティを確保しなければなりません。一方でCRAは、使用される製品がすでに必要なセキュリティ要件を満たしていることを確認します。

LinkedInのロゴ

LinkedIn:産業用通信とサイバーセキュリティ 当社のコミュニティに今すぐご参加ください。

産業用通信ネットワークは、フィールドから制御レベル、そしてクラウドに至るまで、データを確実に伝送することができます。当社の__産業用通信とサイバーセキュリティ__のLinkedInページでは、ネットワークの可用性、サイバーセキュリティ、リモートメンテナンスなど、魅力的な情報を配信しています。当社のコミュニティにご参加ください。