持続可能で効率的:ブラウンフィールドサイトの製造施設 完全デジタル化、同時にエンジニアリングや実装時の作業時間を60%節約できて安全も確保。

Serum Institute of India社にある開いた制御盤の前に立っている3人

お客様情報


Serum Institute of India社の2人の従業員

Serum Institute of India社

プネー(Pune)にあるSerum Institute of India社は、世界最大のワクチンメーカーの1つです。毎年約15億回分のワクチンがそこで製造され、世界中で販売されています。

サイラス・プーナワラ博士によって1966年に設立され、それまでインドでは供給不足で高値で輸入されていた救命免疫生物学的製剤を製造することを目的としています。

課題


Serum Institute of India社にあるフエニックス・コンタクトのコンポーネントを備えた開いた制御盤

デジタル化とサステナビリティの向上

ブラウンフィールドサイトにおいて、サステナビリティ(持続可能性)とデジタル化は欠かせません。重視すべきは、工場の消費を最適化し、既存の施設や新しい設備のカーボンフットプリントを削減することです。このような状況において、それがもたらす課題に加えて、デジタル化によって効率向上と競争力維持のための機会が提供されます。デジタル化は、データに基づく持続可能な製造の鍵です。データは収集され評価されます。その結果、消費量とプロセスに関して最大限の透明性が達成されます。この情報を使用して、消費量を最小限に抑え、プロセスを最適化するための手段を策定することができます。

この最初のステップは、SCADAシステムに接続するために、300台を超える機械とプロセスをキャプチャ、保存、表示することでした。データはこのようにして取得されます。このプロジェクトでは、多数の異なる通信プロトコルおよびOTとITの接続が課題として挙がりました。Data Collection Boxを使用することで、認証や稼働中の動作を危険にさらすことなく、既存のシステムから必要なデータを取得できるようになりました。

ソリューション


PLCnext Technologyのオープン性により、OTとITが安全に接続され、さまざまなインターフェースの操作が容易になります。現在では、より効率的になったため、さらに持続可能な製造ができるだけでなく、IP (知的財産) の保護も可能になっています。

Vishal Patil氏 - Serum Institute of India, General Manager IT & Automation
Serum Institute of India社のGeneral Manager IT & Automation、Vishal Patil氏
デジタルファクトリー – OTとITの出会いの画像
デジタルファクトリー – サステナビリティの画像
デジタルファクトリー – 産業用サイバーセキュリティのロゴ
デジタルファクトリー – OTとITの出会いの画像

約束したワクチンの納期を守り、高額で多くのリソースを必要とするダウンタイムを回避するには、あらゆる状況下でシステム障害を回避することが重要です。プロセスの透明化や異常検出は、例えば材料疲労などによる新たな欠陥が発生する前に検出・排除するのに役立ちます。

デジタルファクトリー – サステナビリティの画像

プロセスや消費量の完全な透明化は、持続可能性を高める鍵としても効果的です。その理由は、同社がデータの透明化によってリソース効率にも重点を置くことができるようになり、持続可能性のバランスシートに沿って最適化を行うことができるようになったからです。

これにより、一貫した品質、高いプロセス効率、貴重なリソースの保護が確保されるようになります。

デジタルファクトリー – 産業用サイバーセキュリティのロゴ

データ収集・処理に加え、当社では多岐にわたるサイバーセキュリティの専門知識やIEC 62443に準拠した認証でお客様の支持を得ることができます。ここSerum Institute of India社では、セキュリティレベル2を満たしています。これは、例えば処方箋やワクチン製造プロセスへの不正なアクセスから保護するために、医薬品会社にとって非常に重要でした。

特長

  • プロセスデータの収集、保存、表示による生産性の向上
  • 人工知能と機械学習の活用による最適化
  • データの透明化によるサステナビリティの向上
  • IEC 62443に準拠した360°サイバーセキュリティ
  • 設定済みのData Collection Boxソリューションによりエンジニアリング時間を60%削減

お問い合わせ先


Digital Factoryのエキスパートチームのグループ写真
Your experts for the digital factory
Global Industry Management Digital Factory now
効率的で持続可能、かつ安全な工場への道のりまでのサポートなら、ぜひ当社にお任せください。
ファクトと数字:Serum Institute of India社の参考事例

製品


制御盤の前でタブレットを持つ人

まだ適切な製品がみつかりませんか。

お気軽にお問い合わせください。お客様が最適なソリューションを選択できるよう、話し合います。

ポイント:


OTの世界とITの世界のつながり

オープンなインターフェースによる無制限のデータ交換

このプロジェクトにおける大きな利点は、当社のPLCnext Technologyのオープン性でした。これにより、独自のシステムでは不可能だった多くのさまざまなインターフェースの操作が可能になりました。IIoTフレームワークは、オープンかつ拡張可能なインターフェースとして、非常にさまざまな種類のデータを標準化します。これにより、お客様の既存のSCADAシステムに対応した変換が可能になり、OTとITがつながります。データ収集と処理に加えて、当社では多岐にわたるサイバーセキュリティの専門知識やIEC 62443に準拠した認証でお客様の支持を得ることができ、ここSerum Institute of India社ではセキュリティレベル2を満たしています。