Blitzschutzeinrichtungen fernüberwachen und auf Einsatzbereitschaft prüfen

サンプルアプリケーション:鉄道インフラのシステム可用性

サージ保護機器の遠隔監視

CLIXTRABによるサージ保護機器の遠隔監視

鉄道インフラのデジタル化が進むにつれて、インテリジェントな電子操作機器の数が増えています。信号ボックスに集中して設置されているのではなく、フィールドに分散しています。これには2つの影響があります。まず、繊細な電子機器に雷保護が備わります。2つ目は分散型システムアーキテクチャによって、メンテナンス人員が機器にアクセスして、雷保護の使用準備状態に関する情報を取得するのがさらに困難になることです。定期的制御による監視は時間とコストがかかり、スナップショットしか得ることができません。雷保護が制御の間で減少した場合、次の検査まで発見することができません。この間に、システムは潜在的に保護されていないことになります。このため現代の雷保護は、遠隔監視で制御できるオプションを提供できなければなりません。その結果、Deutsche Bahn社は独自の指令(DB RIL 819.0808)で雷保護の要件を再定義しました。

フエニックス・コンタクトは、分散型機器に対しても雷保護機器の動作状態に関する情報を常時提供する遠隔監視ソリューションによって、これらの要件を満たします。

Kontakt (ja)
日本の連絡先
フエニックス・コンタクト株式会社
鉄道インフラ用雷保護とサージ保護

鉄道インフラ用雷保護とサージ保護

適切な製品の詳細: