有用な情報 ·
2025-05-09

予知保全とは 予知保全とは、インダストリー4.0のテクノロジを使用して、機械の状態を監視し、潜在的な故障を予測する手法です。

自動車産業における予知保全

簡単な概要

予知保全(プリエンプティブメンテナンスとも呼ばれる)は、産業や機械製造分野においてダウンタイムを最小限に抑え、機械のサービス寿命を延長させる、革新的なメンテナンス戦略です。データ分析と予知技術を使用することで、メンテナンスはより効率的かつ費用対効果の高いものになります。

予知保全を行う自動車産業の製造ライン

予知保全によりダウンタイムを短縮

予知保全のアプリケーション分野

予知保全のアプリケーション分野は多岐にわたり、広範囲に及びます。大規模な産業プラントから自動車産業、エレクトロニクス製造までにわたります。計画外のダウンタイムにより高いコストが発生する場合は必ず、予知保全に決定的なメリットがあります。

画面上の予知保全データ

予知保全は、データの継続的な監視を伴います。

予知保全のしくみ

予知保全は、設置されたセンサを介した機械の状態の継続的な監視を伴います。トレンドと異常を検出するため、これらのセンサは運用データを収集し、その後データが分析されます。機械学習モデルを使用して、いつ、機械のどの部分が故障しそうかを予測します。

技術的原理

予知保全の技術的基盤には、高度なセンサテクノロジ、クラウドコンピューティング、高性能データ分析のプロセスが含まれます。システムの状態についてオペレータに直ちに通知するために、収集されたデータはリアルタイムで処理され、必要に応じて適切な措置を取ることができます。

緑の制御ランプ付きの産業用システム

予知技術で、より高いシステム可用性を確保

実世界での例

製造および工作機械をはじめとする多くの産業では、予知保全が既に始まっています。一例は自動車産業で、製造機のメンテナンス間隔を最適化するのに予知保全が役立てられ、運用効率と生産高の両方が大幅に向上しています。航空産業では、予知保全によりメンテナンス作業が計画しやすくなり、想定外の故障を回避することで、航空機の安全性向上に役立っています。

特長

  • メンテナンスコストの削減:実際のデータに基づく、ターゲットを絞ったメンテナンスにより、不要なメンテナンス作業や高いコストの回避が可能。
  • 計画外のダウンタイムの最小化:早い段階で潜在的な問題を特定することで、計画外のダウンタイムを大幅に削減可能。
  • 機械のサービス寿命の延長:定期的かつニーズに応じたメンテナンスで、機械のサービス寿命が延長。
  • 効率と生産性の向上:ダウンタイムを回避することで、製造作業が中断することがなくなり、生産性が向上。

予知保全と予防保全

予防保全は、摩耗があるかないかにかかわらず部品の交換またはチェックを行う、定期的であらかじめ計画されたメンテナンス作業に基づきますが、予知保全は機械の実際の状態に基づいて行動することを目的としています。分析により故障の可能性が示された場合にのみ、介入が行われます。

製造プラントでタブレットを使用している人

メンテナンス戦略はデータ分析に基づいて計画されます

処方的保全

もう一つの高度なメンテナンス戦略は処方的保全です。これはメンテナンスをいつ実施すべきかを予測するだけでなく、具体的な行動を推奨します。このタイプのメンテナンスも、ダウンタイムとコストを最小限に抑えるための最適な手順を見つけるために、データ分析を使用します。

予知保全と予防保全の比較

これら2つのアプローチを比較すると、予知保全は、データにサポートされ、適応性のある効果的なメンテナンス作業の最適化手法であることがわかります。一方、予防保全は実装しやすいですが、柔軟性とコスト効率の点で劣ります。

実装のステップ

  1. データ収集:機械のパフォーマンスを監視するための適切なセンサの設置。
  2. データ分析:パターンや異常を特定するために収集されたデータの処理・分析。
    3. 予知:潜在的な故障を予測するための、機械学習モデルの適用。
  3. メンテナンス計画の作成・実装:分析結果に基づく、メンテナンス措置の計画・実装。
製造工場でタブレットを使用している人

予知保全にとってデータは非常に重要です

実装時の課題

予知保全のメリットは非常に魅力的ですが、企業がメンテナンス戦略を実現しようとする際には、しばしば課題に直面します。中心的な課題は、高品質データへのアクセスを確保することです。データが正確で包括的でなければ、予知保全の予測は不正確になりかねません。さらに、予知保全戦略を実現するには、テクノロジとトレーニング、ならびに既存の作業プロセスの変更に、多大な初期投資が必要です。

4つの主なメンテナンス戦略

4つの主なメンテナンス戦略があります:

  • 是正保全:問題が発生したときに実施される事後保全作業。
  • 予防保全:故障を防ぐための、定期的な時間制御のメンテナンス。
  • 予知保全:保守計画のためのデータに基づく予測。
  • 処方的保全:予知保全に具体的な対応策の推奨を加えたもの。

ポイント:

予知保全はメンテナンス戦略における大きな進歩で、企業が予知保全により効率を向上させながら、データ分析により信頼性を高めるのに役立ちます。将来の課題に対処するため、IoT、ビッグデータ、機械学習などのテクノロジを統合することで、予知保全は最新のインダストリー4.0環境の重要な部分となっていて、産業、製造、機械製造のスペシャリストに革新的なツールを提供します。

著者: Phoenix Contact

メールアドレス:

当社のエキスパートとつながりましょう

フエニックス・コンタクト株式会社
フエニックス・コンタクト株式会社
「All Electric Societyやセクターカップリングに関するご相談は、ぜひ当社までお問い合わせください。」

その他の投稿