News Scopri i nostri prodotti e tecnologie, la nostra azienda, il nostro sviluppo strategico e il nostro impegno sostenibile con le nostre ultime notizie. Puoi scaricare facilmente le informazioni e le immagini della stampa nell'area di download.

  • Filtri:
  • Filtro utilizzato (1):
Accesso remoto tramite tablet

mGuard Secure Cloud con la nuova versione 3.1

mGuard Secure Cloud di Phoenix Contact consente un accesso remoto sicuro a macchine e impianti in tutto il mondo. La nuova versione 3.1 è ora disponibile.

Sensore LoRaWAN® per la misurazione dell'umidità del terreno

Il monitoraggio ambientale come base per l'irrigazione al bisogno

Da sempre l'uso corretto della risorsa acqua è importante, ora lo è ancora di più a causa dei cambiamenti climatici. Un monitoraggio ambientale completo è il primo passo per rendere più gestibili eventi estremi come le inondazioni o la siccità. Nell'ambiente urbano, ad esempio, l'umidità del suolo viene misurata negli spazi verdi. In questo modo si può realizzare un'irrigazione al bisogno.

Accoppiatore IO-Link per la trasmissione IO-Link senza contatto

Nuovi accoppiatori IO-Link per la trasmissione di energia e dati senza contatto

Phoenix Contact aggiunge nuovi accoppiatori IO-Link alla sua gamma di prodotti per la trasmissione di energia e dati senza contatto. Questo prodotto innovativo consente lo scambio di dati senza contatto tra i dispositivi IO-Link Device nei sistemi di automazione esistenti e offre numerosi vantaggi per gli utenti.

Famiglia di prodotti Cellulink

Nuovi router radiomobili industriali da esterno

Phoenix Contact sta ampliando la sua gamma di prodotti per le telecomunicazioni con router radiomobili industriali da esterno. La famiglia di prodotti Cellulink collega dispositivi abilitati alla rete di telefonia mobile a livello globale ed è certificata secondo IEC 62443-4-2.

Due nuovi moduli WLAN per la banda a 6 GHz

I nuovi moduli WLAN per la banda a 6 GHz migliorano l'automazione industriale

Phoenix Contact sta ampliando la sua gamma di moduli client WLAN industriali con varianti Wi-Fi 6E (IEEE 802.11ax) per la nuova banda di frequenza a 6 GHz. Fornisce 24 nuovi canali di trasmissione liberi in cui è possibile utilizzare tutte le prestazioni delle nuove funzionalità IEEE 802.11ax con i moduli Wi-Fi 6E.

FL SWITCH 5900

Nuovi Switch Managed da 19 pollici per il montaggio su rack in applicazioni industriali

Phoenix Contact presenta alla fiera Hannover Messe 2025 un nuovo portafoglio di Switch Managed nel formato da 19 pollici. Gli switch della serie FL Switch 5900 offrono elevate prestazioni di dati nonché fino a quattro porte da 10 Gigabit, ampie funzioni di sicurezza e moderni meccanismi TSN.

Limitatore di sovratensione APL TERMITRAB complete su guida DIN

Nuova protezione contro le sovratensioni per applicazioni APL

La nuova protezione contro le sovratensioni per applicazioni SPE e APL della famiglia di prodotti TERMITRAB complete di Phoenix Contact soddisfa le norme internazionali e offre una protezione completa per le zone a potenziale rischio di esplosione nell'automazione di processo.

NearFi trasmette energia e dati Ethernet in tempo reale senza contatto

Nuove varianti per la trasmissione senza contatto di energia e dati Ethernet in tempo reale

Le nuove varianti degli accoppiatori NearFi di Phoenix Contact consentono di raddoppiare la portata della trasmissione dati via radio. Offrono inoltre una potenza doppia con equalizzazione automatica della corrente o l'inoltro di due tensioni galvanicamente isolate (US/UA) tramite collegamento in parallelo.

Serie WLAN 1000 con Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax)

Moduli WLAN ad alte prestazioni con Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) per l'automazione industriale

Phoenix Contact sta ampliando il proprio portafoglio di reti industriali con moduli client WLAN conformi allo standard tecnologico Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax). I nuovi moduli della serie WLAN 1000 supportano velocità di trasmissione dati lorde WLAN fino a 2.402 MBit/s con larghezza di banda di 160 MHz.

Switch REG per l'automazione di edifici

Switch Unmanaged per l'automazione di edifici

Quest'anno alla fiera Light + Building di Francoforte Phoenix Contact ha presentato per la prima volta la sua nuova serie di Switch Unmanaged per l'automazione di edifici. A causa del loro formato REG i componenti sono progettati in modo specifico per l'uso nel quadro di distribuzione dell'edificio.

Unità di controllo dell'illuminazione LoRaWAN

Unità di controllo dell'illuminazione LoRaWAN per l'illuminazione stradale

La nuova unità di controllo dell'illuminazione LoRaWAN per l'illuminazione stradale di Phoenix Contact consente di ridurre i consumi energetici, aumentare la durata e ridurre la manutenzione delle luci.

Rete OT in un capannone di produzione

Potenti router di sicurezza per reti OT

I router di sicurezza della famiglia di prodotti mGuard di Phoenix Contact proteggono le reti OT industriali da accessi non autorizzati da parte di persone o software dannosi. Le nuove varianti FL MGUARD 2105 e FL MGUARD 4305 con switch integrato saranno presentate per la prima volta alla SPS 2023.

Sistema TSN completo per applicazioni AI

Il Time-Sensitive Networking (TSN) come precursore dell'IA

Alla fiera dell'automazione SPS di Norimberga, Phoenix Contact presenta per la prima volta un sistema TSN integrato composto da un controllore e da Switch Managed per Profinet. Il sistema TSN consente di realizzare reti IT/OT convergenti, anche per applicazioni AI come l'apprendimento automatico.

Famiglia di prodotti per media converter Ethernet

Media converter Ethernet di nuovo generazione

Phoenix Contact sta lanciando tre nuove famiglie di media converter, ciascuna progettata per ambienti e sfide industriali specifici.