Cultura e comportamento
Mossi dalla passione per la tecnologia e l'innovazione, vogliamo creare insieme un mondo sostenibile
Noi di Phoenix Contact siamo convinti che l'innovazione e il progresso tecnologico siano alla base della prosperità e della crescita sostenibile. Questa convinzione ci spinge a esercitare la nostra influenza come parte impegnata e responsabile della società. Lo formuliamo nel nostro Purpose Statement, il nostro obiettivo aziendale: con la passione per la tecnologia e l'innovazione, creiamo insieme un mondo sostenibile.
Abbiamo l'esperienza necessaria per realizzare prodotti e soluzioni che contribuiscano attivamente a plasmare questo mondo. Su questo possiamo e vogliamo misurarci.
All Electric Society
In qualità di azienda tecnologica, perseguiamo la visione della All Electric Society sulla strada verso un mondo sostenibile. Crediamo in una trasformazione in un mondo in cui l'energia proveniente da risorse rinnovabili è disponibile in quantità sufficienti e a prezzi accessibili. Le soluzioni e le tecnologie per elettrificazione, collegamento in rete e automazione sono la chiave per riuscirci.
I nostri valori
In un mondo in continua evoluzione, è essenziale che le aziende sviluppino una cultura e un comportamento che mettano le persone al centro. Ciò promuove l'adattabilità e la flessibilità e crea un ambiente di lavoro in cui i dipendenti si sentono apprezzati. Da decenni, abbiamo saldamente ancorato la base delle nostre azioni e della nostra cooperazione nei nostri Corporate Principles:
- Agiamo in modo indipendente per garantire la nostra libertà decisionale imprenditoriale.
- Agiamo in modo innovativo con l'obiettivo di uno sviluppo lungimirante dell'azienda.
- E attribuiamo grande valore alla collaborazione in uno spirito di partnership e di fiducia: nelle nostre azioni, nei nostri rapporti e nella nostra cultura aziendale.
Progetti comuni
Collaborazione per un edificio sostenibile L'obiettivo: costruire e gestire gli edifici in modo diverso in futuro
Drees & Sommer, azienda che si occupa di pianificazione e consulenza, collabora con successo da diversi anni con Phoenix Contact a progetti riguardanti il futuro della costruzione e il funzionamento degli edifici. Se oggi si progettano nuovi edifici o si convertono quelli esistenti, è necessario un approccio integrale; in altre parole, tutti i player coinvolti nella costruzione devono collaborare fin dalle prime fasi. L'obiettivo è aumentare l'efficienza energetica e, allo stesso tempo, pensare agli edifici in termini di massima flessibilità d'uso.
L'edificio a energia positiva OWP12 di Stoccarda-Vaihingen è un progetto sostenibile e digitale per gli edifici adibiti a uffici del futuro. Fin dall'inizio, esperti ed esperte si sono confrontati su come l'interazione tra persone ed edifici possa avere successo in modo ideale. Christof Göbel di Drees & Sommer e Sebastian Palmer di Phoenix Contact guardano con orgoglio al risultato della loro lungimirante alleanza: un edificio orientato in modo flessibile alle esigenze delle persone e dell'ambiente.
L'entusiasmo è la base per il futuro Phoenix Contact ci unisce attraverso la passione per lo sviluppo di nuovi progetti insieme
Il legame tra Klaus Hengsbach, che organizza concorsi educativi come il concorso xplore, e Anton Schönenberg, che oggi sviluppa servizi software per il gruppo Phoenix Contact, dimostra come i giovani possano appassionarsi alle tecnologie e ai contesti tecnici e come la formazione continua possa contribuire a questo.
Cooperazione tra industria e ricerca Sulla strada per una città intelligente, persone, concetti e soluzioni si connettono
La città modello di Lemgo mostra le sinergie che derivano dalla cooperazione tra industria e ricerca. Jörg Nolte di Phoenix Contact e il dottor Jürgen Jasperneite del Fraunhofer Institut per l'automazione industriale stanno collaborando per creare una trasparenza digitale in diverse aree urbane con soluzioni per l'approvvigionamento di calore, l'instradamento del traffico e l'illuminazione stradale.
I due esperti condividono gli obiettivi comuni di migliorare la qualità della vita delle persone nelle città e di rendere le risorse utilizzabili in modo sostenibile. Possiamo facilmente ridimensionare queste applicazioni e trasferirle nelle grandi città. Il legame tra digitalizzazione e realtà: così si può descrivere la connessione tra industria e ricerca.
Una community internazionale per la tecnologia e la sostenibilità
xplore Technology Award for a sustainable World di Phoenix Contact riunisce da oltre 20 anni giovani talenti, istituti di formazione e menti creative. Ciò che era nato come un concorso formativo dedicato ai progetti di automazione è oggi diventato una community globale che offre spazio e libertà per ispirazione, condivisione e crescita. I numerosi progetti lo dimostrano: possiamo fare molto per un mondo e un futuro sostenibili.
Questa passione per l'innovazione è sostenuta da partner di grande valore: la Direzione di Phoenix Contact e il Ministero Federale dell'Economia assumono regolarmente il patrocinio dell'iniziativa, supportando xplore come piattaforma dedicata alle progettiste e ai progettisti del futuro.
Rete universitaria internazionale EduNet
EduNet è una rete globale che promuove la formazione tecnica e il trasferimento di conoscenze tra istituzioni accademiche, ricerca e industria.
La nostra collaborazione attiva crea sinergie che sostengono lo sviluppo di competenze e contribuiscono a creare un mondo sostenibile. In tal modo viene promosso lo scambio di conoscenze ed esperienze per sviluppare soluzioni creative per le sfide attuali e future.