I nostri orari di apertura: Siamo chiusi dal 24.12.25 dalle 17:00 al 5.01.2026 alle 08:00. Auguriamo a tutti un buon Natale e un felice anno 2026. Il vostro team di PHOENIX CONTACT Svizzera
Automatizza, elettrifica e digitalizza i tuoi impianti per l'idrogeno verde e il Power-to-X in modo efficiente e sicuro con le nostre soluzioni complete. Trovi maggiori informazioni nel nostro e-paper.
Il nostro whitepaper mostra perché Safety e Security costituiscono la base per il funzionamento sicuro degli impianti con il Power-to-X e quali standard e requisiti normativi devono essere rispettati. Focus su esempi pratici tratti dall'ambito degli elettrolizzatori, delle celle a combustibile e della distribuzione dell'idrogeno.
Automazione di un impianto di Direct Air Capture con DACMA GmbH
L'impianto modulare di Direct Air Capture di DACMA fornisce in modo affidabile CO₂ per la produzione di combustibili sintetici nell'ambito del progetto H₂Mare. La nostra soluzione di automazione combina accesso remoto protetto e sicurezza funzionale per garantire un funzionamento stabile dell'impianto.
Implementazione di Power-to-X in modo efficiente e sicuro
Vieni a scoprire le nostre soluzioni per un mercato dell'idrogeno sicuro ed efficiente nel nostro e-paper.
Aumentare l'efficienza: con concetti modulari e scalabili di elettrificazione, collegamento in rete e automazione.
Garantire la sicurezza: attraverso concetti di Security, Safety e accesso remoto integrati.
Utilizzare le conoscenze pratiche: con approfondimenti su progetti e applicazioni reali.
"Sarei lieto di supportarti nel percorso verso un futuro neutrale dal punto di vista della CO₂ in tutte le fasi del progetto – dalla pianificazione all'implementazione".
Prodotti e tecnologie
Gestione intelligente degli impianti
Che si tratti di dati operativi, quantità di energia o messaggi di allarme, offriamo soluzioni complete per l'acquisizione, la comunicazione e l'analisi dei dati. In questo modo viene garantita la trasparenza dei dati e allo stesso tempo si consente un aumento dell'efficienza attraverso un utilizzo intelligente di tali dati, ad esempio attraverso la manutenzione predittiva. Le nostre soluzioni intelligenti consentono l'accesso remoto e la manutenzione remota e forniscono concetti di ridondanza rigorosi, riducendo al minimo il lavoro di controllo e monitoraggio dei clienti.
Gran parte dell'economia che gira intorno all'idrogeno rientra nei regolamenti KRITIS per le infrastrutture critiche. Inoltre, l'aumento del collegamento in rete richiede una considerazione congiunta degli aspetti di Security, Safety e protezione contro le esplosioni. Ti offriamo soluzioni e servizi completi per ridurre al minimo i rischi di sicurezza e responsabilità e salvaguardare la produttività del tuo impianto.
Power-to-X è una componente chiave per la realizzazione della transizione energetica. Per far funzionare gli impianti in modo sicuro e con elevata disponibilità, sono necessari concetti modulari, senza limiti tecnologici, per l'elettrificazione, il collegamento in rete e l'automazione – e da noi li troverai.
Domande e risposte sull'idrogeno verde
Se hai ulteriori domande sull'idrogeno, utilizza il nostro modulo di contatto in modo che i nostri esperti possano contattarti rapidamente.
Power-to-X è una tecnologia chiave per una transizione energetica sostenibile. L'energia elettrica in eccesso proveniente da fonti rinnovabili come il vento o il sole viene convertita in altre forme di energia utilizzabili. In questo caso si ricorre all'elettrolisi, un processo in cui l'acqua viene scissa in idrogeno e ossigeno. L'idrogeno prodotto può essere utilizzato direttamente o trasformato in altri combustibili, come metano o metanolo. L'energia rinnovabile non solo è immagazzinabile, ma può anche essere utilizzata in vari settori della vita quotidiana, come il trasporto di merci pesanti o l'industria.
La "X" di Power-to-X indica le diverse forme in cui l'energia elettrica può essere convertita. Ad esempio, vi è la conversione in calore (Power-to-Heat), in materie prime chimiche (Power-to-Chemicals) o in combustibili sintetici (Power-to-Fuel). I settori particolarmente difficili da elettrificare possono quindi essere inclusi in una transizione energetica sostenibile.
Si tratta di idrogeno prodotto senza emissioni tramite elettrolisi, utilizzando energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili. Nel settore Power-to-X, l'idrogeno verde sta dando un contributo significativo al processo di decarbonizzazione di settori che in precedenza dipendevano maggiormente dai combustibili fossili.