Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Automazione di una soluzione completa di accumulo di energia da idrogeno per Endua Un sistema di controllo e sicurezza scalabile migliora il controllo e la disponibilità di informazioni di un sistema modulare di accumulo di energia a idrogeno. Allo stesso tempo, si riducono i costi totali di gestione.

Powerbank di Endua

Profilo cliente


Quadro elettrico con prodotti di automazione del powerbank di Endua

Tecnologie innovative per l'idrogeno di Endua

Endua è una società con sede a Brisbane specializzata nello sviluppo di soluzioni di accumulo di energia alimentate a idrogeno. L'obiettivo è quello di fornire un sistema di accumulo di energia pulita, affidabile e a lungo termine per industrie, comunità o consumatori di energia off-grid.

La tecnologia dei powerbank di Endua è un sistema modulare basato sull'elettrolisi dell'acqua. L'idrogeno viene immagazzinato e utilizzato per produrre energia quando necessario, fornendo energia elettrica tramite celle a combustibile. Il sistema è autonomo e consente di produrre, stoccare e utilizzare l'idrogeno in un unico luogo.

La soluzione con powerbank offre flessibilità ed espandibilità. I clienti possono regolare in modo indipendente le dimensioni dell'elettrolizzatore, la capacità di stoccaggio e le dimensioni della cella a combustibile. Per aumentare la capacità, è possibile collegare più unità in parallelo. Il powerbank può anche essere facilmente integrato nei sistemi con energie rinnovabili.

Sfida


Endua Powerbank

Scalabilità e supporto a livello mondiale

I powerbank richiedono un sistema di controllo e sicurezza affidabile, scalabile e preciso. Lo sviluppo della logica di sicurezza deve essere semplice e richiedere solo conoscenze di programmazione minime. Inoltre, i controllori devono essere flessibili e facilmente adattabili alle diverse esigenze.

Come per qualsiasi altro sistema, anche per i powerbank è necessaria una manutenzione regolare, anche in aree remote. Ciò include, ad esempio, la manutenzione dei filtri dell'acqua e dell'aria da parte dell'utente e la calibrazione dei rilevatori di gas da parte di tecnici autorizzati. Gli stack dell'elettrolizzatore PEM vengono sostituiti in loco. È inoltre necessario monitorare le perdite di efficienza degli elettrolizzatori.

Endua era quindi alla ricerca di un partner in grado di offrire una soluzione scalabile con supporto a livello mondiale. Per ridurre al minimo i costi di progettazione e di approvvigionamento, quasi tutte le apparecchiature del quadro elettrico dovrebbero provenire da un unico fornitore.

Soluzione


Quadro elettrico del powerbank di Endua con prodotti per l'automazione

Allestimento del quadro elettrico

Il quadro elettrico dei sistemi con powerbank è dotato di molti dei nostri componenti elettrici e di controllo. Tra questi troverai PLC, controllori di sicurezza, IPC, protezione contro le sovratensioni, cavi, morsetti, illuminazione, sistemi I/O, switch Ethernet e gateway di comunicazione.

Il nostro sistema di controllo aperto PLCnext Technology supporta la programmazione con linguaggi evoluti e con i classici linguaggi contemplati nella IEC 61131-3. È possibile anche l'espansione con i moduli del sistema I/O Axioline.

I moduli di sicurezza PSR configurabili vengono forniti con software certificato TÜV. Ciò ha permesso a Endua di sviluppare la logica di sicurezza con conoscenze di programmazione minime. Grazie alla struttura modulare, le unità di controllo possono essere adattate in modo semplice e flessibile alle rispettive esigenze.

Manutenzione nel cloud per le applicazioni Power-to-X

Manutenzione proattiva nel cloud

Il nostro hardware per PC industriali e di comunicazione consente il monitoraggio remoto dei powerbank tramite un'infrastruttura basata su cloud. Il PC industriale converte i dati del sistema di controllo in MQTT e li invia a un server nel cloud. In questo modo è possibile registrare le prestazioni dei componenti del powerbank per tutta la loro durata e pianificare in anticipo la manutenzione. Si tratta di un aspetto particolarmente importante per l'utilizzo in aree remote.

Assistenza da parte di un collaboratore di Phoenix Contact

Consulenza

Endua e il team di vendita di Phoenix Contact hanno lavorato a stretto contatto per sviluppare il sistema di controllo e di sicurezza del powerbank. Gli ostacoli durante lo sviluppo del software e la messa in servizio sono stati eliminati rapidamente. Un esempio è l'ottimizzazione del rilevamento delle perdite di idrogeno. L'intensa collaborazione ha accelerato notevolmente la realizzazione del progetto.

Contatti

Thomas Oesselke
Thomas Oesselke
Business Development Manager Power-to-X
Sarò felice di consigliarti il percorso migliore verso un futuro a zero emissioni di CO₂ con l'idrogeno verde.

Prodotti


Quadri elettrici nell'impianto Power-to-X

Non hai ancora trovato il prodotto giusto?

Non esitare a contattarci. Con oltre 100.000 prodotti pensati per i settori della tecnologia di connessione, comunicazione e automazione, troveremo insieme la soluzione ottimale per allestire i tuoi quadri elettrici.

Conclusione


Postazione con PLCnext Technology

Piani futuri: miglioramenti del sistema

La soluzione integrata PLCnext Control con sicurezza offre numerosi vantaggi rispetto alla configurazione originale del powerbank. Utilizzando una soluzione integrata innovativa, Endua intende aumentare l'efficienza operativa, risparmiare sui costi e garantire un ambiente di lavoro più sicuro. Per migliorare le proprie capacità interne di ricerca e sviluppo, Endua sta lavorando a un sistema di collaudo di seconda generazione. A tal fine, il controllore PLCnext Control viene utilizzato per combinare in un'unica unità la tecnologia PLC, quella di sicurezza e quella dei PC industriali.

Il sistema aggiornato rappresenta un enorme passo avanti per il sistema di sicurezza di Endua. Ciò consente di migliorare il controllo e la disponibilità di informazioni sull'intero sistema, riducendo al contempo i costi operativi complessivi. Con il software PLCnext Engineer, la programmazione può essere effettuata direttamente dal terminale dell'operatore e caricata nel controllore. Questo accelera la programmazione, il collaudo e la modifica del sistema di sicurezza. Allo stesso tempo, questo fornisce ulteriori input direttamente al sistema di controllo e di informazione.

Desideri avere maggiori dettagli sull'applicazione? Allora scarica qui il nostro documento gratuito con tutti i dettagli sulla domanda di cliente.

Anche questo potrebbe interessarti