Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Compliance

Qui trovi maggiori informazioni sulla compliance in Phoenix Contact e come ne garantiamo la conformità.
Dipendenti a un corso di formazione sulla compliance

Compliance in Phoenix Contact

La compliance è parte integrante del DNA di Phoenix Contact e riveste allo stesso modo grande importanza. La conformità delle attività aziendali è coordinata dall’ufficio legale e di conformità, e riporta direttamente al direttore finanze.

Il cuore del sistema di gestione della compliance è il Codice di condotta del gruppo Phoenix Contact. Si applica a tutte le società del gruppo nel mondo. È integrato da provvedimenti come il sistema di gestione delle segnalazioni interne o dalla nostra dichiarazione politica relativa alla legge sugli obblighi di approvvigionamento della catena di fornitura (LkSG).

Il nostro sistema di gestione della compliance è un elemento essenziale della nostra cultura aziendale ed è applicato in tutte le nostre filiali nel mondo. È molto più che "osservare le norme giuridiche". In quanto parte integrante dei nostri valori, mantiene alta la nostra credibilità e contribuisce alla prevenzione e alla mitigazione dei rischi.

Axel Wachholz, Direttore finanze
Le persone in un ufficio si salutano

Codice di condotta

Il Codice di condotta del gruppo Phoenix Contact è la base su cui si stabiliscono i nostri provvedimenti di compliance. Pertanto, si applica senza restrizioni a tutti i dipendenti nel mondo, e in diverse lingue.

Treno merci con container

Legge sugli obblighi di approvvigionamento della catena di fornitura

In Phoenix Contact dal 1° gennaio 2023 si applica la nuova legge sugli obblighi di approvvigionamento della catena di fornitura (LkSG). Sin dall'inizio della nostra attività, i diritti umani sono sempre stati comunque una parte centrale della nostra cultura aziendale.

Abbiamo colto pertanto la LkSG come un'opportunità per rendere le nostre attività ancora più trasparenti e conformi alla legge: a tal fine, abbiamo costituito un team interdivisionale che sta lavorando all'attuazione sistematica della LkSG a livello mondiale. Abbiamo pubblicato i dettagli in una dichiarazione politica sulla LkSG e rivisto il nostro Codice di condotta per rendere la tematica ancora più importante.

Persone in ufficio durante una riunione

Sistema di gestione della compliance

La compliance di Phoenix Contact comprende provvedimenti che garantiscono conformità alle leggi, alle linee guida e al nostro Codice di condotta. Le misure che attua possono essere preventive, di rilevamento o di risposta. Ne sono un esempio le linee guida interne, la formazione dei dipendenti e l'offerta di consulenza su questioni pratiche. Ciò include anche la possibilità di interfacciarsi con diversi interlocutori e canali di segnalazione, oltre all'indagine su possibili violazioni.

Sistema di gestione delle segnalazioni interne su schermo Phoenix Contact

Sistema di gestione delle segnalazioni interne

Con il nostro sistema di gestione delle segnalazioni interne, offriamo sia ai nostri dipendenti che agli utenti esterni la possibilità di segnalare possibili violazioni della legge o di regolamenti aziendali.

Il sistema di gestione delle segnalazioni interne consente anche di inviare reclami ai sensi dei §§ 8 e 9 comma 1 LkSG.