I nostri orari di apertura: Siamo chiusi dal 24.12.25 dalle 17:00 al 5.01.2026 alle 08:00. Auguriamo a tutti un buon Natale e un felice anno 2026. Il vostro team di PHOENIX CONTACT Svizzera
Sistema di accumulo dell'energia a batteria (BESS)
Quando il sole tramonta, inizia il nostro lavoro
Il sole non splende sempre e il vento non soffia del continuo, ma l'energia è necessaria in ogni momento. I sistemi di accumulo a batteria sono la soluzione per un'alimentazione elettrica indipendente nonostante l'instabilità dei produttori di energia. Per garantire il funzionamento affidabile della tua batteria di accumulo, Phoenix Contact offre una gamma completa di prodotti per batterie di accumulo di diverse dimensioni e per applicazioni differenti.
Scopri la nostra gamma di servizi per le tue batterie di accumulo
Soluzioni complete con prodotti armonizzati tra loro in conformità con gli standard di sicurezza internazionali (es. IEC, UL)
Componenti, sistemi e tecnologie collaudati sul campo per un funzionamento delle batterie di accumulo affidabile e di facile manutenzione
Integrazione semplice grazie alle interfacce standardizzate, alle soluzioni di automazione e ai protocolli comuni
Scalabilità e flessibilità grazie a soluzioni modulari per adattarsi a sistemi di diverse dimensioni
Consulenza competente e collaborativa da parte dei nostri esperti di BESS per individuare il potenziale di ottimizzazione e le migliori soluzioni possibili
Applicazioni dei sistemi di accumulo a batteria
Le batterie di accumulo possono essere integrate in sistemi ibridi che combinano diverse tecnologie P2X, come Power-to-Gas (idrogeno) e Power-to-Heat (calore). Ciò consente un utilizzo flessibile ed efficiente dell'energia generata.
Per contrastare l'instabilità dei produttori di energia rinnovabile, i sistemi di accumulo di grandi dimensioni a supporto della rete assumeranno un ruolo centrale nel futuro panorama energetico. Forniscono la necessaria stabilizzazione della rete durante i periodi di stasi dell'energia solare o eolica.
I sistemi di accumulo di energia sono una componente essenziale di un'infrastruttura di ricarica affidabile. Anche in luoghi con una capacità di rete limitata, consentono l'installazione di stazioni di ricarica rapida senza la necessità di un ampio ammodernamento della rete.
Nelle abitazioni private, le batterie di accumulo sono spesso utilizzate in combinazione con un impianto fotovoltaico, un inverter e una wall box. Qui vengono utilizzate per ottimizzare il consumo nominale. In questo modo si risparmia sui costi e ci si rende indipendenti a livello energetico.
Le batterie di accumulo possono essere facilmente integrate nelle reti industriali a corrente continua. Sono una soluzione flessibile per far fronte ai picchi di carico e aumentano la redditività dell'impianto. Allo stesso tempo, le perdite di conversione sono nettamente inferiori.
Nei data center, le batterie garantiscono un'alimentazione ininterrotta anche in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica. A causa della sensibilità e della possibile perdita di dati, è essenziale che ci sia un'elevata disponibilità per il loro funzionamento.
FAQ: sistemi di accumulo a batteria
L'abbreviazione BESS sta per Battery Energy Storage System (sistema di accumulo dell'energia a batteria). Un sistema di accumulo dell'energia a batteria (BESS) è un componente essenziale della moderna infrastruttura energetica. Questa tecnologia consente di immagazzinare in modo efficiente l'energia elettrica e di rilasciarla nuovamente quando necessario. Ciò contribuirà in modo decisivo a garantire un'alimentazione elettrica più coerente e affidabile in futuro.
In vista della crescente percentuale di energie rinnovabili e volatili nel mix energetico globale, i sistemi di accumulo a batteria sono uno strumento indispensabile per attuare una transizione energetica sostenibile ed efficiente. Dopotutto, è necessario garantire un'alimentazione elettrica continua anche in futuro. I sistemi di accumulo a batteria implementano una gestione dell'energia intelligente e ottimizzata, immagazzinando l'energia in eccesso nei momenti di bassa domanda e rilasciandola nei momenti di picco. In tal modo le variazioni tra le quantità di acquisto e quelle di consumo vengono compensate. Per questo motivo, i sistemi di accumulo a batteria sono una componente essenziale di un mondo elettrificato e quindi un pilastro importante della All Electric Society.
I sistemi di accumulo a batteria offrono numerosi vantaggi che li rendono una soluzione interessante per famiglie e aziende. Permettono infatti di utilizzare in modo efficiente l'elettricità autoprodotta e di dipendere meno da fonti energetiche esterne. Ciò aumenta l'indipendenza energetica, in quanto si riduce l'acquisto di elettricità dalla rete. Le batterie di accumulo contribuiscono anche a risparmiare sui costi, in quanto utilizzano l'energia immagazzinata durante le ore di punta più costose, riducendo così i costi dell'elettricità. Le batterie di accumulo supportano anche l'uso di elettricità da energie rinnovabili e contribuiscono a ridurre le emissioni di CO₂. Contribuiscono così positivamente alla protezione dell'ambiente.
Nei prossimi anni la capacità di stoccaggio richiesta per le batterie è destinata ad aumentare in modo significativo. Si prevede che entro il 2030 sarà necessaria una capacità totale di 2.500 GWh. Una fetta consistente è rappresentata dai sistemi di accumulo su scala industriale che supportano la rete. Questo sviluppo è guidato dalla massiccia espansione delle energie rinnovabili. Si prevede infatti entro il 2030 che la potenza installata verrà aumentata di 5.520 GW. Per compensare le fluttuazioni dell'immissione di energia in rete e garantire la stabilità della rete nel lungo periodo, la crescente volatilità del sistema energetico richiede soluzioni di accumulo efficienti.
Whitepaper
Energia verde per la società del futuro
Nell'All Electric Society (AES) le batterie svolgono un ruolo centrale. Il whitepaper esamina l'importanza delle batterie come elemento centrale dell'AES e analizza le tecnologie di accumulo adatte all'accoppiamento settoriale. Vieni a scoprire le varie applicazioni e lo sviluppo del mercato dei vari tipi di batterie.
I sistemi a batteria rendono l'alimentazione di energia più indipendente e sostenibile per il clima. Solo con l'aiuto di queste tecnologie è possibile garantire un uso ottimale dell'energia disponibile.