I nostri orari di apertura: Siamo chiusi dal 24.12.25 dalle 17:00 al 5.01.2026 alle 08:00. Auguriamo a tutti un buon Natale e un felice anno 2026. Il vostro team di PHOENIX CONTACT Svizzera
Phoenix Contact è un partner competente per l'automazione semplice, sicura e affidabile di navi e piattaforme offshore. Da noi trovi soluzioni potenti e affidabili anche per condizioni ambientali severe, testate e approvate secondo tutte le principali omologazioni navali.
La nostra forza innovativa, unita al know-how pluriennale nell'automazione navale convenzionale, è la base per la realizzazione di visioni autonome a lungo termine per la progettazione lungimirante della navigazione globale.
Propulsione navale alternativa con la forza del vento
Sostenibilità e Green Shipping
Precursore della rivoluzione del mondo marittimo
La sostenibilità è il tema del momento, sulla terra, nell'aria e anche sull'acqua. Il 90% delle merci globali viene trasportato per via marittima. Il trasporto marittimo è responsabile di circa il 3% delle emissioni di anidride carbonica.
La percentuale globale di emissioni di CO₂ e l'emissione di fuliggine, ossidi di azoto e anidride solforosa rendono il trasporto marittimo ecologico e sostenibile un prerequisito per il raggiungimento degli obiettivi climatici nazionali e internazionali. L'IMO (International Maritime Organization) vuole ridurre le emissioni di gas serra del trasporto marittimo del 50% entro il 2050. A questo dovrebbero contribuire le severe linee guida sugli inquinanti nelle acque nazionali e internazionali.
Efficienza e sostenibilità sono le sfide attuali. Guarda con serenità al futuro con le nostre soluzioni sostenibili per oggi, domani e dopodomani.
I dati intelligenti costituiscono la base per soluzioni efficienti e a prova di futuro
Digitalizzazione e Maritime 4.0
Collegamento in rete, automazione e ottimizzazione a prova di futuro
La digitalizzazione della nave in tutte le fasi della sua vita richiede nuove tecnologie e soluzioni che soddisfino i requisiti del futuro per una gestione delle navi più efficiente e digitale. Anche il potenziamento e la digitalizzazione delle navi esistenti svolgono un ruolo essenziale.
In tempi di esigenze di efficienza sempre in crescita e processi ottimizzati dal punto di vista dei costi, sono necessarie soluzioni che garantiscano la competitività della tua azienda anche in futuro. Oltre alla tecnologia di automazione e di rete, da noi puoi trovare anche soluzioni complete per il monitoraggio delle prestazioni, che comprendono, oltre al software, anche i router di sicurezza necessari e le soluzioni cloud per l'intera flotta. Le certificazioni marittime valide per i componenti pertinenti completano l'offerta di Phoenix Contact.
Automazione navale convenzionale
Ridondante, sicuro, certificato e testato
Per garantire il buon funzionamento della nave, i componenti marittimi devono completarsi a vicenda in modo ottimale e consentire un controllo e un collegamento in rete efficienti. Oltre ai sistemi di propulsione navale e alla produzione di energia, i prodotti Phoenix Contact possono essere utilizzati per automatizzare altri sistemi, come ad es il vogatore o il pannello di controllo degli allarmi antincendio.
Anche per il settore offshore sono disponibili soluzioni di rete e di controllo ridondanti, che hanno l'obiettivo di implementare un sistema di allarme e di monitoraggio affidabile.