Nuovi router radiomobili industriali da esterno

31.03.2025
Famiglia di prodotti Cellulink

Phoenix Contact sta ampliando la sua gamma di prodotti per le telecomunicazioni con router radiomobili industriali da esterno. La famiglia di prodotti Cellulink collega dispositivi abilitati alla rete di telefonia mobile a livello globale ed è certificata secondo IEC 62443-4-2.

Router e antenne sono integrati in dispositivi compatti e possono essere montati sul quadro elettrico, a parete o su palo. I dispositivi sono alimentati tramite Power over Ethernet, consentendo un'installazione rapida e semplice con un solo cavo Ethernet. Grazie al concetto All-in-One, è possibile risparmiare sia sui costi per antenne radiomobili e cavi aggiuntivi, sia sullo spazio nel quadro elettrico e sul tempo di installazione. I prodotti dispongono di numerose funzioni di Cyber Security e di una certificazione conforme alla norma IEC 62443-4-2. In questo modo sono ottimizzati per il Cyber Resilience Act.

Ogni dispositivo supporta Dual-SIM e Provider-Fallback, oltre al GNSS (Global Navigation Satellite System) per una precisa localizzazione e sincronizzazione temporale. Le configurazioni e gli aggiornamenti del firmware avvengono comodamente tramite il Web Based Management, un'API REST e una gestione completa dei dispositivi e degli aggiornamenti. La famiglia di prodotti Cellulink è suddivisa in tre classi di dispositivi, che si differenziano solo in termini di tecnologia e prestazioni:
• Con un modulo LTE CAT1 europeo, la serie 2000 offre un ingresso economico e affidabile nella connettività mobile e una portata dei dati sufficiente per la maggior parte delle applicazioni più piccole.
• La serie 4000 è dotata di un modulo LTE CAT4 globale e copre tutte le applicazioni LTE più comuni. Questi dispositivi possono essere utilizzati a livello internazionale e forniscono una portata dei dati media.
• Con un modulo 5G globale, la serie 6000 rappresenta la classe di potenza più elevata. Questi dispositivi sono ottimizzati per un'elevatissima portata dei dati e una bassa latenza e possono essere utilizzati nelle reti 5G pubbliche e private di tutto il mondo.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications