Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Push-X nel connettore per circuiti stampati XPC 2,5

31.03.2025
Connettori per circuiti stampati della serie XPC

Phoenix Contact ha aggiunto alla sua gamma di connettori per circuiti stampati un nuovo connettore per sezioni del conduttore fino a 2,5 mm² con l'innovativa tecnologia Push-X. La tecnologia Push-X consente di collegare conduttori flessibili e rigidi in modo rapido, spingendoli con una forza quasi nulla.

Secondo il principio della trappola per topi, il conduttore viene "catturato" semplicemente inserendolo nel connettore. Tramite contatti di bloccaggio, conduttori rigidi e flessibili, con o senza puntalino, vengono collegati con affidabilità a lungo termine. Durante l'inserimento nel vano di bloccaggio, il conduttore urta l'elemento di sgancio, che sblocca la molla di contatto con una minima applicazione di forza. La molla di contatto precaricata blocca quindi in modo permanente il conduttore con una forza definita. Un clic di sgancio insieme alla modifica della posizione del tasto di sblocco arancione confermano all'utente la connessione dei conduttori sicura. La connessione Push-X senza utensili riduce i tempi di installazione e i costi di crimpatura. La bassa forza richiesta per la connessione dei conduttori facilita l'automazione. Lo sbloccaggio del conduttore e il contemporaneo precarico della molla di contatto avvengono tramite il tasto di sblocco.

Il connettore XPC 2,5 è compatibile con la linea di prodotti COMBICON Connectors M di Phoenix Contact con passo di 5,08 mm. Ne derivano numerose opzioni di combinazione che coprono diverse varianti di applicazione.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications