mGuard Secure Cloud con la nuova versione 3.1
mGuard Secure Cloud di Phoenix Contact consente un accesso remoto sicuro a macchine e impianti in tutto il mondo. La nuova versione 3.1 è ora disponibile.
Porta con sé numerose nuove funzionalità, tra cui China VPN+, che consente connessioni VPN affidabili e ufficialmente autorizzate verso la Cina. La nuova versione supporta anche dispositivi router e cloud client aggiuntivi. Un altro punto di forza è l'Asset Migration Tool, uno strumento che facilita la migrazione delle risorse dalla versione 2 alla versione 3. Le opzioni di configurazione per l'autenticazione a due fattori sono state ampliate in modo che gli amministratori possano personalizzare l'intervallo di tempo per l'invio del PIN tramite e-mail. Anche le regole di denominazione dei file di configurazione della VPN sono state ottimizzate.
La versione base di mGuard Secure Cloud con due collegamenti per la manutenzione e 8 GB di volume di dati è disponibile gratuitamente. È possibile prenotare in aggiunta ulteriori opzioni su base annua secondo il piano di servizio scelto, come ulteriori collegamenti per la manutenzione, China VPN+, traffico aggiuntivo e supporto esteso.
La manutenzione remota basata sul cloud permette ai tecnici di collegarsi in modo rapido e sicuro a macchine e sistemi remoti. In questo modo si riducono notevolmente le costose e lunghe visite in loco.