Sicurezza funzionale fino a SIL 3 in zone a potenziale rischio di esplosione

24.06.2025
PSRmodular XC nell'industria di processo

I moduli di sicurezza configurabili della famiglia di prodotti PSRmodular XC di Phoenix Contact sono stati certificati per l'uso in zone a potenziale rischio di esplosione. Questo amplia ulteriormente l'ambito di applicazione.

La famiglia di prodotti PSRmodular XC è progettata per l'uso in condizioni ambientali estreme. Grazie alla semplice configurazione, si possono realizzare applicazioni di sicurezza fino a SIL 3 o PL e. I moduli della serie XC avevano già un intervallo di temperatura operativa esteso fino a 70 °C e una speciale protezione dalla corrosione grazie a un rivestimento aggiuntivo sul circuito stampato. I moduli possono ora essere utilizzati anche nelle zone a potenziale rischio di esplosione di Zona 2 (ATEX) e Classe I Zona 2 (HAZLOC) fino alla classe di temperatura T4. La gamma di prodotti XC comprende un totale di cinque moduli, in particolare per le applicazioni di processo e per quelle di ingegneria di processo.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications