Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Moduli WLAN ad alte prestazioni con Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) per l'automazione industriale

22.04.2024
Serie WLAN 1000 con Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax)

Phoenix Contact sta ampliando il proprio portafoglio di reti industriali con moduli client WLAN conformi allo standard tecnologico Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax). I nuovi moduli della serie WLAN 1000 supportano velocità di trasmissione dati lorde WLAN fino a 2.402 MBit/s con larghezza di banda di 160 MHz.

Le reti di comunicazione wireless potenti e affidabili sono un prerequisito per la crescente mobilità e flessibilità dei sistemi di produzione e trasporto dei materiali nella smart factory e nella smart manufacturing. Con la nuova generazione di moduli WLAN, Phoenix Contact fornisce prodotti adatti a soddisfare i crescenti requisiti della moderna trasmissione dati senza fili. I moduli client WLAN offrono la più recente tecnologia Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax), elevate prestazioni e un livello particolarmente elevato di sicurezza (security) e affidabilità. Grazie a un hardware potente e a una moderna scheda industriale per Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax), la serie WLAN 1000 ha una portata dei dati fino a dieci volte superiore rispetto agli attuali moduli della famiglia di prodotti WLAN 1000 basati su Wi-Fi 4 (IEEE 802.11n). I dispositivi offrono velocità di trasmissione dati WLAN fino a 2.402 MBit/s lordi (canale da 160 MHz). Nonostante il considerevole aumento delle prestazioni, è stata mantenuta la struttura compatta e collaudata della custodia. In questo modo è facile passare alla nuova generazione di moduli WLAN.

Rispetto alle precedenti generazioni di Wi-Fi, il Wi-Fi 6 offre miglioramenti significativi in termini di robustezza, capacità in tempo reale ed efficienza - soprattutto quando si creano reti più grandi con molte utenze, come ad esempio in AGV o sistemi shuttle. L'hardware dei nuovi moduli WLAN è inoltre già predisposto per supportare lo standard Wi-Fi 6E, che in futuro consentirà la comunicazione wireless nella nuova banda a 6 GHz, ancora ampiamente inutilizzata. Il progetto è previsto nel corso del 2024. L'implementazione dipende dall'esito del processo di autorizzazione dei dispositivi di ogni Paese.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications