Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Switch Unmanaged per l'automazione di edifici

21.03.2024
Switch REG per l'automazione di edifici

Quest'anno alla fiera Light + Building di Francoforte Phoenix Contact ha presentato per la prima volta la sua nuova serie di Switch Unmanaged per l'automazione di edifici. A causa del loro formato REG i componenti sono progettati in modo specifico per l'uso nel quadro di distribuzione dell'edificio.

Negli edifici moderni, sempre più dispositivi di comunicazione diversi vengono integrati in una rete Ethernet comune. Questo semplifica notevolmente il cablaggio. Invece di una varietà di cavi, come cavi coassiali e in teflon o cavi di comando specifici, viene posato un solo cavo Ethernet. I nuovi Switch Unmanaged di Phoenix Contact sono disponibili per integrare il nodo centrale nella tecnologia degli edifici. I dispositivi consentono l'installazione di Switch Unmanaged per la tecnologia degli edifici direttamente nel quadro di sottodistribuzione dell'edificio. Oltre alla variante standard con otto porte Ethernet abilitate per Gigabit (FL Switch 1108 REG) Phoenix Contact offre anche una variante con quattro porte standard e quattro porte PoE, che alimentano con la corrente contemporaneamente i dispositivi di connessione (FL Switch 1104-4POE REG). Moderni citofoni, telecamere o spie con alimentazione PoE sono alimentati centralmente e integrati direttamente nella rete dell'edificio.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications