Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Single Pair Ethernet System Alliance ancora una volta con un proprio stand alla Hannover Messe

21.03.2024
Single Pair Ethernet System Alliance alla Hannover Messe e logo

Ad aprile, la Hannover Messe si riconferma l'evento internazionale più importante per tutte le tecnologie legate alla trasformazione industriale.

All'insegna del motto "Energizing a Sustainable Industry", le aziende attive nei settori costruzione di macchine, industria elettrica e digitale e nel settore energetico presentano insieme soluzioni per un'industria efficiente e sostenibile al tempo stesso. Più di 4.000 aziende agiscono come un ecosistema industriale collegato in rete e mostrano come sia possibile raggiungere la neutralità climatica attraverso l'elettrificazione, la digitalizzazione e l'automazione - e la Single Pair Ethernet System Alliance è di nuovo presente.

Il Single Pair Ethernet è già uno dei temi principali della fiera.
Sia le start-up che i grandi operatori presenteranno ad Hannover soluzioni innovative basate sul nuovo standard Ethernet. La community intorno a questa tecnologia sta crescendo sempre di più: molte aziende sono già membri dell'associazione registrata della Single Pair Ethernet System Alliance.

Lo stand (padiglione 9, stand D28) è concepito come un hub aperto, che riunisce varie aziende e vari settori. L'attenzione si concentrerà principalmente sul tema centrale comune: l'affermazione del Single Pair Ethernet come standard internazionale per tutti i settori in cui le connessioni Ethernet vengono sostituite o create ex novo. Il codice per i biglietti gratuiti per l'Hannover Messe può essere richiesto direttamente tramite il sito web della Single Pair Ethernet System Alliance all'indirizzo https://singlepairethernet.com/ticketshannovermesse/.
Con oltre 70 aziende associate, la Single Pair Ethernet System Alliance è un'organizzazione forte e in rapida crescita che si ispira e si sostiene a vicenda. Lo stand sarà quindi composto da esperti di alto livello provenienti da diversi settori.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications