Push-X 기술이 적용된 최신 측정 변환기 단자대

2024-04-22
XTVMEA 6 변압기 단자대

피닉스컨택트의 새로운 XTVMEA 6 측정 변환기 단자대의 주요 특징은 자동으로 유도되는 변류기 단락 회로입니다. 이 "MBB(Make-Before-Break)" 기능을 사용하면 모든 유지 관리 및 테스트 작업에서 변류기를 안전하게 작동할 수 있습니다.

새로운 측정 변환기 단자대에는 간편하고 공구가 필요 없는 Push-X 연결 기술이 적용되어 있습니다. 이 기술은 페룰의 유무에 관계없이 모든 유형의 전선에 적합한 가장 빠르고 유연한 연결 기술 중 하나입니다. 측면 전선 연결로 인해 단자대는 넓은 표면의 명확하게 읽을 수 있는 연결 마킹을 제공합니다.. XTVMEA 6 측정 변환기 단자대는 에너지 산업 분야에 특히 유용합니다. 모든 측정 및 보호 애플리케이션에 적합합니다. 피닉스컨택트의 기존 ME 6 단자대 시리즈와 완벽하게 호환됩니다. 새로운 측정 변환기 단자대는 인체 공학적 디자인과 3개의 기능 샤프트로 구성된 2개의 세트를 특징으로 합니다. CLIPLINE complete 시스템의 액세서리도 사용할 수 있습니다. 단락을 위한 새로운 액세서리도 있습니다. C-MEA... 작동 레버와 SB-MEA... 플러그-인 브리지바를 사용하면 여러 단자대를 동시에 작동하고 단락시킬 수 있습니다. 동일한 모양의 피드스루 단자대와 PE 단자는 XTVMEA 6 시리즈를 완성합니다.

보도 자료 문의
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 기업 커뮤니케이션