지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

신호 인터페이스에 대한 서지 보호 모니터링

2023-09-26
원격 시그널링 모듈은 CLIXTRAB 제품군의 신호 인터페이스에 대한 서지 보호를 모니터링합니다.

신호 라인은 기술 시스템의 신경계와 같습니다. 따라서 스위칭 동작이나 낙뢰로 인한 서지 전압으로부터 이러한 시스템 부품을 보호하는 것은 매우 중요합니다. 피닉스컨택트의 TERMITRAB complete 제품군의 서지 보호 장치를 사용하면 공간을 절약하면서 이러한 보호를 실현할 수 있습니다.

보호 컴포넌트는 여러 컨트롤 캐비닛이나 현장에 설치되는 경우가 많습니다. 이는 현장의 보호 장치를 육안으로 계속해서 점검하는 것은 시간이 너무 많이 걸리거나 심지어 불가능하다는 것을 의미합니다. TERMITRAB complete 제품군의 원격 시그널링 모듈을 사용하면 최대 50개의 서지 보호 장치를 시각적으로 모니터링할 수 있습니다. 이 장치는 모든 보호 모듈의 상태를 기록하고 오류가 발생할 경우 중앙 신호 접점으로 경보를 출력합니다. 또한 이러한 원격 시그널링 모듈은 CLIXTRAB 제품군의 서지 보호 장치를 모니터링하는 데에도 사용할 수 있습니다.

보도 자료 문의
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 기업 커뮤니케이션