LED 인디케이터와 버저가 있는 AC 충전 컨트롤러용 RFID 리더

2024-05-20
AC 충전 컨트롤러용 RFID 리더

피닉스컨택트의 구성 가능한 LED 인디케이터와 버저가 있는 새로운 RFID 리더는 CHARX control modular 충전 컨트롤러와 함께 사용되며 가정용 충전기 및 충전소에서 사용하기에 적합합니다.

RFID 리더에는 밝은 4색 LED 상태 인디케이터와 RFID 상호 작용 시 음향 피드백을 위한 버저가 있습니다. 이를 통해 충전소 사용자는 RFID 및 충전 상태에 대한 직관적인 피드백을 얻을 수 있습니다. LED 인디케이터는 4가지 색상 중 밝기를 조절하여 켜지거나 깜박이거나 맥동하게 할 수 있으며, 버저 소리의 크기는 조정할 수 있습니다.
RFID 리더는 웹 브라우저나 CHARX control modular용 구성 도구를 사용하여 손쉽게 구성할 수 있으며 향후 기능 확장을 위한 NFC 인터페이스도 제공됩니다.

보도 자료 문의
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 기업 커뮤니케이션