DC側の安全スイッチオン インバータ内のDCスイッチ断路器で十分でしょうか。詳しくは、「太陽光発電の屋上設置型システムのサージ保護」のパンフレットをダウンロードしてご確認ください。

DCスイッチ断路器付きの接続箱
タブレットを持つフエニックス・コンタクトの従業員

###ご存知ですか。
DCスイッチ断路器に関しては、必要な断路容量に注意する必要があります。AC電圧とは異なり、DC電圧の場合はゼロ交差はありません。

シャットダウンが不適切な場合、アークの高いリスクがあります。DCコネクタに負荷がかかっているときに引き抜かれた場合も同様です。これも火災の危険と生命への危険が生じます。

DC側の安全停止

インバータ内のDCスイッチ断路器だけで十分でしょうか。
標準的な見方では、この断路器で十分です。しかし太陽光発電パネルまでのケーブルはどうでしょうか。インバータが、組込みのDC断路器によってDC電源から切断されても、これらのケーブルには電流が流れたままになります。インバータが太陽光発電パネルの近くに設置されていない場合、ケーブルは長いことが多いです。そして多くの場合、ケーブルはその後建物内に敷設されます。メンテナンス、修理、拡張作業の際は、これらのケーブルを切断することはできません。

解決法はシンプルです。追加のDCスイッチ断路器を太陽光発電パネルの近くに設置します。理想的には接続箱内にもサージ保護を設置します。設置は簡単です。接続箱はすぐに接続できるようになっていて、すでに試験済みです。またインバータへのケーブル敷設も簡単です。全てのストリングをインバータに接続する必要はありません。MPPトラッカあたり1対のケーブルで十分です。

しかし、例えば火災が発生した場合など、接続箱内のDCスイッチ断路器にもはやアクセスできない場合はどうでしょうか。消防士が、太陽光発電システムのある家庭では消火を行わないというのは作り話ですが、DCケーブルをシャットダウンする可能性はあります。建物内を通っている場合は特にそうです。

非常消防スイッチは主電源分岐に直接設置されることが理想的であり、これにより太陽光発電ケーブルを安全にシャットダウンすることができるようになります。非常消防スイッチが起動されると、接続箱内のDCスイッチ断路器が電圧不足リリースによってシャットダウンします。非常スイッチまたは建物御全体の電圧障害の際にも、確実に機能します。

リモートシャットダウンにより、太陽光発電システムが意図せず検出されることなくシャットダウンすることがあります。これは、短時間の電圧変動の際に電圧不足リリースによって生じます。そのため、意図しない起動の場合に備えて、自動再投入機能を備えた自動非常消防スイッチを使用することは良い考えです。電圧が非常消防スイッチによってオフになった場合、手動で再度オンにしなければならないのは当然です。

最大1,000 V DCの太陽光発電システム用ストリング接続

接続箱

最大1,000 V DCの太陽光発電システム用ストリング接続

2x2ストリングの接続用 サージ保護付き(タイプ1+2)、リモートアクセス付きのDC消防スイッチ断路器、入力側と出力側用Push-in式接続。