ギネス世界記録

X秒間で500個の端子台を配線できる能力を持つ「Push-X」は、新たな基準を打ち立てています。
HSGスタジアムでの世界記録挑戦イベント

Push-Xテクノロジで世界記録 端子台500個 2:20分 世界新記録

ドイツのHSGブロムベルク・リッペスポーツクラブが主催した「HSGスポンサーズ・デー(HSG Sponsors' Day)」において、当社の研修生10名からなるチームが、配線作業で新世界記録を樹立しました。500個の端子台の配線をわずか2分20秒で完了させたことで、チームはこれまでの記録を35秒も上回るという素晴らしい成果を収めました。

記録挑戦に取り組むチーム

チームワークと最高のパフォーマンスが融合 一秒一秒が重要な時

観客が見守る中、時間的なプレッシャーを受けながら、明確な目標を掲げた当社の研修生のチームは、シームレスなチームワークとPush-Xテクノロジを活用して実現できることを示しました。この記録への挑戦はスポーツ競技さながらのものであり、会場であるドイツ女子ハンドボール・ブンデスリーガの現王者チームの本拠地は、まさにうってつけの場所でした。

ヘルマン(Hermann)記念像、ドイツのデトモルト(Detmold)

慈善活動のための記録 35秒短縮。慈善活動のための7,000ユーロ

この記録的なタイムの1秒1秒には、記録に名を刻む以上の価値がありました。フエニックス・コンタクトは、これまでの記録を1秒上回るごとに200ユーロを寄付しました。これまでの記録を35秒更新し、寄付総額が上限の7,000ユーロに達しました。
この技術における記録。チームにとっての成功。この地域への寄付。

Push-Xテクノロジ

Push-Xテクノロジ 日常使いで記録的なパフォーマンスを発揮

スピードの世界記録を樹立した技術は、日常の使用においても確かなメリットをもたらします。配線作業の迅速化、使いやすさ、そして一貫して高いプロセスの信頼性により、設置時間の短縮とワークフローの効率化が図られます。この実績は、ユーザーが日々実感できるメリットを如実に示しています:配線作業が、より簡単で、より迅速に、そしてより確実に行えるということです。