制御盤構築におけるカスタマイズされたワークステーション Hellebrekers社は、カスタマイズされたワークステーションソリューションにより、制御盤構築を最適化しています。より効率的な製造を実現するためのお客様固有のソリューションは、フエニックス・コンタクトと共同で開発・導入されました。

制御盤構築におけるカスタマイズされたワークステーション
ヌンスピート(Nunspeet)のHellebrekers社

お客様情報 Hellebrekers社(オランダ、ヌンスペート(Nunspeet))

Hellebrekers社は、(公共)スイミングプール、レジャー産業、産業オートメーション向けの技術ソリューションを開発・実装しています。同社のWater and Leisure Technology部門では、スイミングプール、ウェルネス施設、水処理システムの施工を行っています。Industrial Automation部門は、生産業・製造業に重点を置いています。Hellebrekers社は、システムインテグレータとして、製造プロセスをサポートし改善するオートメーションソリューションを提供しています。同社は、コンサルティング、デザイン、導入、メンテナンスでお客様をサポートしています。Hellebrekers社はこのアプローチにより、食品産業、コンクリート産業、製造業の組織が、将来を見据えたプロセスのデジタル化を実現できるようにしています。

フリップチャートの横で段ボールによる工作処理について説明するフエニックス・コンタクトの従業員

課題

Hellebrekers社は、野心的な成長目標と将来の要件に対して製造を最適に位置づけるための、制御盤構築における最適化の可能性を認識しました。彼らが求めていたのは、単なるサプライヤではなく、チームと協力してプロセスを改善し、従業員を積極的に巻き込んでくれるパートナーでした。その目的は、製造工程の効率を高め、人間工学に基づいたワークステーションを作ることでした。カスタマイズされた最新のワークステーションと適切な工具により、労働条件とさらなる成長の基盤は長期的に改善されるはずです。従業員を積極的に巻き込み、成功する未来の礎を築くために協力することに重点が置かれました。

Hellebrekers社にとって、革新的なソリューションを提供してくれるだけでなく、作業場の従業員を最初から変革プロセスに関与させてくれるパートナーを見つけることが非常に重要でした。

Maurice Ditewig氏 - Hellebrekers, Director of Industrial Automation
Hellebrekers社のDirector of Industrial Automation、Maurice Ditewig氏
制御盤構築の製造施設に並べられた、さまざまな作業用のチューブラーフレーム製の4台のワークステーション

ソリューション

一歩一歩、目標達成へ:

  • フエニックス・コンタクト本社訪問と実践的なワークショップ
  • 人間工学に基づいた効率的なワークステーションを共同開発するための段ボールによる工作処理
  • カスタマイズされたワークステーションソリューションを実際の製造工程で試験
  • 材料供給、配線、切断、試験のための移動台車の導入
  • 産業用識別用レーザーマーカーTOPMARK NEOの統合
  • CUTFOX 10およびCF 3000自動工具とワイヤブレーキを併用することで、配線作業の時間短縮と整理整頓を実現

カスタマイズされたワークステーションのための成功するコラボレーション

カスタマイズされたワークステーションの詳細

開いた制御盤の前の移動式材料台車のところにいる従業員
開いた制御盤の前の、ケーブルダクトカバー用の移動式切断台車のところにいる従業員
開いた制御盤の前の移動式配線台車のところにいる従業員
開いた制御盤の前で、移動式試験ワークステーションのところにいる従業員
レーザーマーカーを備えたマーキングセル内にいる2人
開いた制御盤の前の移動式材料台車のところにいる従業員

カスタマイズされた材質台車は、特に従業員の要求を満たすように設計されました。これにより、1カ所で計画的に資材を供給することができ、徒歩での移動距離や捜索時間を大幅に短縮することができます。柔軟な組立てが可能で、さまざまな包装寸法や荷箱を考慮したデザインになっています。

開いた制御盤の前の、ケーブルダクトカバー用の移動式切断台車のところにいる従業員

切断台車は、制御盤配線後の工程を最適化します。台車は可動式のため、製造現場のあらゆる場所で柔軟に使用することができ、制御盤のすぐそばで作業ができます。これにより、歩行距離が短縮されます。PPS CD Mケーブルダクトカッターを使用して、従業員はカバーをすばやくきれいに切断します。すべての標準的な材料幅に対応するスペースを確保するデザインです。

開いた制御盤の前の移動式配線台車のところにいる従業員

配線台車は、CUTFOX 10自動ケーブルカッターとCF 3000自動剥き線/圧着工具を組み合わせており、常に高品質なケーブルアッセンブリを確保します。同時に、作業者への肉体的負担を著しく軽減します。統合されたワイヤブレーキにより、ワークステーションを常に整頓された状態に保ち、探す時間を最小限に抑えます。台車は可動式のため、製造現場のあらゆる場所で柔軟に使用することができます。

開いた制御盤の前で、移動式試験ワークステーションのところにいる従業員

カスタマイズされた試験台車は、試験や検査に使用されるワークステーションに求められる従業員の要件をすべて満たしています。必要な工具はきちんと収納され、必要な書類やラベルにもすぐに手が届きます。台車は可動式のため、製造現場のあらゆる場所で柔軟に使用することができます。

レーザーマーカーを備えたマーキングセル内にいる2人

レーザーマーカーTOPMARK NEOとマーキングシステムマーキングソフトウェアを組み合わせることで、あらゆるアプリケーション分野に対するマーキングを簡単かつ正確に作成することができます。ダイレクトインターフェースにより、すべての関連データがエンジニアリングから転送されます。これにより、特に大量のデータや多くのバリエーションを持つプロジェクトを扱う場合に、作業が簡素化されます。

ポイント: ワークステーションデザインの結果

新しいワークステーションと工具によって、Hellebrekers社での製造ははるかに効率的になりました。さらに重要なのは、従業員が最初から参加して、自ら発案できたことです。このプロジェクトは、単に新しいワークステーションを導入するだけではありませんでした。未来への共同の前進でした。

製造現場でのHellebrekers社の従業員とフエニックス・コンタクトの従業員の集合写真
変革プロセスに関与することによる高い受容性
制御盤の前の、チューブラーフレーム製のカスタマイズされた4台のワークステーション
効率的なプロセスを実現する、カスタマイズされた4つの移動式ワークステーションソリューション
開いた制御盤の前のキャスター付き材料台車
材料供給用の材料台車
開いた制御盤の前のキャスター付き配線台車
効率的な配線のための移動式ワークステーション
開いた制御盤の前のキャスター付き試験台車
効率的な試験と検査作業のための移動式試験台車
制御盤前のケーブルダクトカバー用の切断台車
制御盤のところにあるケーブルダクトカバー切断用移動台車
TOPMARK NEOレーザーマーキングシステムとマーキングセル
効率的なデュオ:TOPMARK NEOレーザーマーカーとマーキングシステムマーキングソフトウェア
ケーブルダクトカバー付きの段ボール製ワークステーションにいる人
ワークステーションの試作品を開発するための段ボールによる工作処理
共にプロセスを形成
バリューチェーンに沿ったプロセス最適化

エンジニアリングから製造まで - 当社のパートナーシップアプローチは、実践的なリーン生産方式に基づいて、制御盤構築におけるプロセスチェーンを最適化するためのカスタム化されたコンサルティングサービスを提供しています。コンサルティングサービスは、これらの方式に関する長年の経験に基づいており、従業員向けの包括的なコンサルティング活動やトレーニングプログラムが盛り込まれています。

詳細をご覧ください
制御盤構築におけるプロセスコンサルティング