Comunicația controler fiabilă, fără fir, este posibilă pe distanțe de până la 200 m.
Fiabil precum un cablu
Când este vorba despre transmisie rapidă și fiabilă de date de la controler, în condiții industriale dificile, Bluetooth constituie deseori tehnologia adecvată de comunicație radio. Modul special de lucru al Bluetooth asigură o conexiune wireless extrem de fiabilă și robustă, care, în plus, se stabilește rapid și simplu. Pentru Bluetooth, în general este valabilă următoarea procedură: pornește și funcționează. Iar acest lucru este valabil pentru mii de aplicații, de mulți ani. Bluetooth este consacrat în special în domeniul construcției de mașini și sisteme ca soluție de comunicare pentru transmisia de date Ethernet și PROFINET sau semnale I/O către componentele utilajelor deplasate sau rotative.
Avantajele dumneavoastră
- Comunicație radio foarte fiabilă și robustă
- Stabilită simplu și rapid
- Numeroase căi wireless sunt operabile paralel și fără interferențe
- Coexistență foarte bună cu WLAN 802.11
Transmitere rapidă și simplă a datelor de la controler, în condiții dure
Bluetooth este o tehnologie radio, care este cunoscută mai ales din domeniul telefoniei mobile și a accesoriilor de computer. Dar Bluetooth are și proprietăți excelente, cum sunt cele necesare pentru utilizare în rețele industriale de automatizare.
Prin urmare, Bluetooth este consacrat în domeniul producției de mașini și sisteme ca soluție de comunicare. Acesta este excelent în special pentru transmiterea datelor Ethernet sau PROFINET sau a semnalelor I/O la componentele mobile sau rotative ale mașinilor. Bluetooth se bazează pe standardul internațional IEEE 802.15.1 și lucrează în banda ISM de 2,4 GHz, utilizabilă la nivel mondial.
Realizarea simplă a unei conexiuni wireless fiabilă și robustă
Bluetooth este caracterizat printr-o comunicare radio extrem de robustă, care funcționează cu o fiabilitate deosebită, chiar și în condiții industriale adverse. Acest lucru se datorează faptului că transmiterea datelor se face după principiul saltului de frecvență, la care canalul de transmisie este schimbat după fiecare transfer al datelor. Acest lucru se întâmplă de până la 1.600 de ori pe secundă. Această redundanță a canalului, cu până la 79 de canale de transfer, face ca Bluetooth să fie extrem de imun la interferențe în banda de frecvență.
Astfel pot fi realizate foarte simplu conexiuni wireless extrem de fiabile, cu Bluetooth, care, printre altele, reprezintă o condiție preliminară pentru comunicațiile sigure (PROFIsafe, SafetyBridge etc.). Modulele Bluetooth de la Phoenix Contact simplifică utilizarea suplimentară, în cadrul căreia conexiunea pentru comunicații poate fi configurată foarte simplu, prin apăsarea unui buton.
Structuri tipice de rețele Bluetooth
Operarea în paralel a mai multor căi wireless
Bluetooth este potrivit în special pentru aplicațiile reduse, statice de rețele radio, cu puține dispozitive. Rețelele Bluetooth specifice sunt aplicații punct-cu-punct simple sau rețele mici, în configurație de stea, cu maxim șapte dispozitive.
Tehnologia permite o operare în paralel fără probleme a mai multor astfel de aplicații. Astfel, Bluetooth este semnificativ diferit de Wireless LAN: cu WLAN, rețelele mari pot fi construite cu multe dispozitive, deși pot fi operate în paralel foarte puține astfel de rețele.
Coexistența excelentă cu WLAN
Atât Bluetooth, cât și WLAN funcționează în banda de frecvență de 2,4 GHz. Astfel, conflictele (interferențele) și tulburările reciproce sunt inevitabile.
Bună conviețuire dintre Bluetooth și Wireless LAN prin AFH și Black Channel List
Prin urmare, Bluetooth este echipat cu un mecanism optim, automat de coexistență: Adaptive Frequency Hopping (AFH). AFH detectează sistemele WLAN, în mod fiabil, la o disponibilitate a mediului de la 10 % până la 15 % și deconectează automat canalele ocupate de WLAN.
Pentru a preveni interferențele încă de la început și pentru a permite o planificare eficientă a frecvențelor, în cazul modulelor Bluetooth industriale de la Phoenix Contact pot fi excluse manual de la utilizare până la trei canale rezervate pentru WLAN. Modulele Bluetooth transmit, apoi, numai pe gamele de frecvență neutilizate dintre canalele WLAN și nu interferează cu rețeaua WLAN.
Exemple de aplicații Domenii de utilizare tipice ale Bluetooth-ului industrial
Comunicația fiabilă cu stațiile de automatizare care se rotesc rapid, de ex., mașinile de înfășurare a cablurilor, nu constituie nicio problemă pentru Bluetooth.
Prin compatibilitatea cu Bluetooth și profilul PAN, pot fi conectate prin BT EPA cu rețeaua Ethernet și alte dispozitive Bluetooth cu profil PAN, de ex., scannerul pentru codurile de bare.
Bluetooth facilitează comunicația robustă și fiabilă de date ale controlerului prin comunicație radio, în medii industriale dificile.