Carcase multifuncționale ME-PLC

Carcase multifuncționale ME-PLC pentru controlere

Carcasele multifuncționale pentru echipamente electronice din seria ME-PLC sunt ideale pentru aplicațiile cu necesar mare de spațiu de instalare și cu tehnologie de conectare dispusă în partea din față. Sistemul de carcasă oferă o mare suprafață de echipare a circuitelor imprimate și conectori de magistrală cu instalare pe șină DIN eficienți pentru o gamă variată de aplicații.

Avantajele dumneavoastră

  • Modul de conexiune frontală cu tehnologie cu pârghie pentru un confort ridicat la conectare
  • Dimensiunile generoase ale carcasei asigură un spațiu mare pe circuitul imprimat
  • Model de capac universal pentru tehnologie de conectare la alegere
Configurator de carcase pentru echipamente electronice ME-PLC pentru controlere

Configurator de carcase pentru echipamente electronice pentru controlere

Carcasele pentru echipamente electronice ME-PLC au un spațiu mare de montare și o zonă mare de montare a circuitelor imprimate. Sunt disponibile diverse module de conectare frontală prefabricate cu până la 36 de poli și prize de conectare RJ45. Se poate atinge o viteză mare de transmisie a datelor cu ajutorul conectorilor de magistrală cu instalare pe șină DIN cu până la 50 de poli. Capacele de carcasă pentru integrarea simplă a indicatoarelor de semnal și a afișajelor completează dispozitivul.

Noutăți în tehnologia pentru conectarea dispozitivelor de la Phoenix Contact

Noutăți în tehnologia pentru conectarea dispozitivelor

În calitate de lider în producția de conectori și carcase pentru echipamente electronice, Phoenix Contact se străduiește întotdeauna să dezvolte noi soluții pentru cerințele în creștere ale aplicațiilor industriale și de infrastructură.

Descoperă noua noastră tehnologie pentru conectarea dispozitivelor, transmiterea semnalelor, a datelor și a puterii, precum și carcase versatile pentru echipamente electronice.

Prezentare generală a carcaselor multifuncționale din seria ME-PLC pentru controlere

Imagine interactivă: carcase multifuncționale din seria ME-PLC
Comunicația modulelor
Conector opțional de magistrală cu instalare pe șină DIN pentru comunicația eficientă a modulelor
Comunicația modulelor
Elemente de afișaj
Capac transparent pentru afișaj sau diode emițătoare de lumină
Elemente de afișaj
Sistem de carcase
Partea inferioară a carcasei pentru circuite imprimate mari
Sistem de carcase
Tehnologie de conectare
Modul de conexiune frontală pentru până la 36 de pini de racord
Tehnologie de conectare

Sistemul de carcase pentru controlere

Efort minim de cablare cu tehnologie de conectare frontală preasamblată și conector de magistrală cu instalare pe șină DIN – asta reprezintă carcasa multifuncțională pentru echipament electronic ME-PLC pentru controlere complexe.

Manșon de protecție flexibil pentru controlere

Modul de conectare pentru carcasa ME-PLC
Conector de magistrală cu instalare pe șină DIN pentru comunicație de la modul la modul
Diverse capace de carcasă
Modul de conectare pentru carcasa ME-PLC

Un modul de conectare frontală permite producătorilor de dispozitive să conecteze și să deconecteze cu ușurință tehnologia de conectare. Conectați până la 36 de poli cu conexiunea push-in cu arc. Pot fi integrate și ghidurile de lumină.

Conector de magistrală cu instalare pe șină DIN pentru comunicație de la modul la modul

Combinați carcase pentru echipamente electronice ME-PLC pentru un grad ridicat de flexibilitate la planificarea și implementarea aplicației dumneavoastră. Utilizați conectori de magistrală cu instalare pe șină DIN cu până la 50 de poli pentru transmiterea de date și putere.

Diverse capace de carcasă

Beneficiați de un model de capac universal pentru tehnologie de conectare la alegere.

Montare simplă a carcasei pentru echipament electronic din seria ME-PLC

Aflați cum să asamblați carcasa ME-PLC de la piesele individuale la modulul finit - inclusiv conectorul de magistrală cu instalare pe șină DIN.

Document în format electronic
Prezentare generală a portofoliului de carcase pentru echipamente electronice

Descoperiți carcase pentru șină DIN și pentru utilizare în exterior, și aflați cum puteți adapta carcasele pentru echipamente electronice în funcție de necesitățile dumneavoastră individuale.

Deschideți documentul în format electronic
Carcase pe șină DIN și carcase de câmp
Carcase pentru echipamente electronice pentru șina DIN

Principiile tehnice de bază ale carcaselor pentru echipamente electronice Soluții pentru utilizarea pe șină DIN

Carcasele pentru echipamente electronice sunt o parte elementară a unui dispozitiv. Ele determină aspectul acestuia și protejează sistemele electronice împotriva influențelor externe. În plus, permit montarea în unități supraordonate. Prin urmare, producătorii de dispozitive trebuie să aibă în vedere multe detalii nu numai la construcția, ci și la alegerea carcasei atunci când vine vorba de materiale sau verificări de calitate. Găsiți toate detaliile în această broșură.

Schemă explodată a unei carcase pentru echipament electronic

Dezvoltare rapidă și eficientă din punct de vedere al costurilor cu seturi de dezvoltare

Folosiți seturile noastre de dezvoltare pentru a dezvolta rapid prototipurile dumneavoastră și unitățile preliminare pentru producție în serie. Setul constructiv include soluții de carcasă complete cu tehnologie de conectare integrată și plăci de circuite imprimate adecvate. Cu conectori de magistrală specifici se pot realiza sisteme de aparate întregi. Asamblați setul dumneavoastră de dezvoltare în magazinul nostru și începeți direct dezvoltarea aparatelor.