Pålitelige tilkoblingsløsninger for moderne LED-belysning WE-EF Leuchten GmbH bruker LED-tilkoblingsteknikk fra Phoenix Contact. Med våre produkter og løsninger kan intelligente belysningskonsepter produseres, kables trygt og drives pålitelig.

Vei med LED-gatelys
  • WE-EF Leuchten GmbH produserer lamper for alle bruksområder utendørs.
  • Avhengig av bruksområder gir moderne lyskilder sikkerhet og en følelse av velbehag og komfort på veier og i bygninger.
  • Ved utvikling av utendørslampene benytter bedriften utelukkende LED-teknologi.

Kundeprofil


Firmaet WE-EF Leuchten GmbH, som holder til i Bispingen i delstaten Niedersachsen, produserer lamper for alle typer bruk samt for områder som krever at lampene beskyttes spesielt godt. Fokusområdene er arkitekturbelysning samt vei- og områdebelysning. Produktspekteret omfatter stolpe- og hengelamper, vegg- og taklamper, sokkellamper, lyskastere, flomlys og lyskastere samt innebygde gulvlamper og undervannslamper.

Bruk


Peter Oetjens, leder for elektroteknisk utvikling hos WE-EF Leuchten

Peter Oetjens, leder for elektroteknisk utvikling, viser en WE-EF-lampe med QPD-tilkobling

I sine nye LED-gatelamper ønsket WE-EF også å installere en kommunikasjonsmodul for dataoverføring av det integrerte sensorsystemet, i tillegg til den intelligente LED-driveren. "I forbindelse med et prosjekt i Bielefeld har vi fullstendig redesignet den såkalte lampeoppsettkontrolleren“, forteller lederen for den elektrotekniske utviklingen, Peter Oetjens.

"Elektronikken skulle ikke, som ellers er vanlig, monteres til stolpen, men direkte på lampehuset.“ Den elektroniske designen er i samsvar med spesifikasjonene til ZHAGA konsortium iht. bok 18. På den måten kan planleggingspersonell og installatører være helt sikre på at det elektriske oppsettet, og dermed installasjonen, fungerer enhetlig over hele verden.

Løsning


Hurtiginstallasjonssystem QPD

Hurtiginstallasjonssystemet QPD sparer installatører for opptil 80 % tilkoblingstid

Lampenes effektkabling ble utført av WE-EF-konstruktørene ved hjelp av hurtiginstallasjonssystemet QPD fra Phoenix Contact. Fordelen ved dette brukervennlige prinsippet: Takket være den velkjente IDC-hurtigkoblingen QUICKON kan installatørene tilkoble ledningene på stedet, uten forbehandling eller spesialverktøyer. Dermed etableres den elektriske tilkoblingen pålitelig og i løpet av kort tid.

Med kun få håndgrep trekkes enkelttrådene inn i pluggforbindelsens ferdige lederføringer, hvorpå isolasjonen skilles automatisk og den elektriske kontakten etableres pålitelig. Når unionmutteren trekkes til, etablerer pluggforbinderen i tillegg en strekkavlastning automatisk.

Prinsippet forkorter tilkoblingstiden med opptil 80 %, og forhindrer tilkoblingsfeil absolutt pålitelig. Grunntanken er at løsningen kan settes helt enkelt i drift, uten at lampen eller det elektriske anlegget må åpnes for å foreta tilkoblingen. "For disse funksjonene kan man ikke lenger se for seg en hverdag uten QPD", sier Oetjens.

Enkel å montere, og særdeles pålitelig - nettopp disse kriteriene var også avgjørende for stolpelampenes elektriske indre liv. De ferdigmonterte produktene motstår vær og vind i mange tiår. Det integrerte elektriske systemet forutsetter likevel kunnskap rundt konstruksjon, og fingerspissfølelse.

Printmoduler (til venstre) og -pluggforbindere i serien PTSM 0,5

Printmoduler (til venstre) og -pluggforbindere i serien PTSM 0,5 er kompakte, SMT-egnet og fargestabile

Printmoduler og -pluggforbindere i serien PTSM 0,5 har raskt vist seg å bli en ideell tilkoblingsløsning. Serien er spesialutviklet for bruk i LED-lamper, og har derfor store fordeler: Basislistene og rekkeklemmene opprettholder fargen også ved termiske belastninger, og kan derfor festes sammen med LED-en på kretskortet ved SMT-metoden. I tillegg danner ikke de hvite komponentene en fargekontrast til den hvite loddestopplakken, og blir dermed ikke en fremtredende komponent bak det transparente dekselet.

Maskinvare er det mange som forstår seg på. For oss ligger potensialet først og fremst i funksjonsomfanget og service.

Peter Oetjens - WE-EF Leuchten GmbH, Leder for elektroteknisk utvikling
Peter Oetjens, leder for elektroteknisk utvikling hos WE-EF Leuchten GmbH

Peter Oetjens, leder for elektroteknisk utvikling hos WE-EF Leuchten GmbH

Produkter


Fasit


 Veibelysning

Aktive elektroniske komponenter som LED-drivere og kontrollere gjør LED-lamper til intelligente belysningskonsepter. Det passive elektromekaniske systemet sørger for at dette belysningskonseptet produseres effektivt, kables trygt og driftes pålitelig. Tre gode grunner til at denne lampeprodusenten WE-EF fra Bispingen har valgt hurtiginstallasjonssystemet QPD og kretskorttilkoblinger i serien PTSM 0,5. "Maskinvare er det mange som forstår seg på. For oss ligger potensialet først og fremst i funksjonsomfanget og service“, forteller Peter Oetjens. "Min visjon: Jeg vil at alle lampene våre skal være intelligente og nettverksegnet."