Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

Personellassistanseprogram for montering av koblingslister i automasjonsskapbygging

24.09.2024
Programvare clipx Engineer assemble på skjermen

Engineeringprogrammet clipx Engineer fra Phoenix Contact optimaliserer datagjennomgangen fra koblingsskjemaet til det ferdige automasjonsskapet. En nyhet er personellassistanseprogrammet clipx Engineer assemble for monteringsprosessen ved koblinglister.

Den kan integreres i Engineeringprogrammet som et kostnadsbelagt tillegg og tilrettelegger alle nødvendige data fra Engineeringsprosessen for monteringen. Dette muliggjør sømløs integrering i eksisterende arbeidsforløp. Brukerne oppnår betydelige tidsbesparelser takket være direkte dataoverføring fra Engineeringprosessen og tilrettelegging av alle nødvendige produksjonsdata. Det intuitive brukergrensesnittet veileder deg gjennom montering av koblingslister, inkludert tilbehør og merking, og gir deg tydelige trinnvise instruksjoner og visuell støtte. Det øker effektiviteten og reduserer søketider og feil. Programvaren gir også mulighet for direkte styring av et pick-by-light-system. Korrekt valg av de nødvendige artiklene vises for hvert monteringstrinn, noe som reduserer feilforekomstene ytterligere.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications