Dear users, due to planned maintenance work you might not be able to see product search results, beginning from today (24/09/2024) 10:00 PM CET. We aim to have the full functionality restored by 2:00 AM CET.
푸네에 위치한 인도 혈청 연구소(Serum Institute of India)는 세계 최대의 백신 제조업체 중 하나입니다. 이곳에서는 매년 약 15억 개의 백신이 생산되어 전 세계로 판매됩니다.
인도 혈청 연구소는 생명을 구하기 위해 반드시 필요했지만 이전에 인도에서는 공급이 부족하고 높은 가격에 수입되었던 면역생물학적 제제를 생산하려는 목적으로 Cyrus Poonawalla 박사가 1966년에 설립했습니다.
과제
디지털화 및 지속 가능성의 향상
재개발 공업 단지의 지속 가능성과 디지털화를 무시해서는 안 됩니다. 기존 시스템이든 새로운 건물이든 상관없이 공장의 에너지 소비를 최적화하고 탄소 배출량을 줄여야 합니다. 이와 관련해서 그리고 당면한 과제와 관련하여 디지털화는 효율성을 높여 경쟁력을 유지할 수 있는 기회를 제공합니다. 디지털화는 데이터에 기반한 지속 가능한 생산의 핵심입니다. 데이터는 소비 및 프로세스와 관련하여 가능한 최고 수준의 투명성을 달성하기 위해 수집되고 평가되어야 합니다. 자신의 자원이 어디에서 소비되는지 아는 사람만이 이러한 소비를 최소화하고 프로세스를 최적화할 수 있기 때문입니다.
이 데이터를 얻기 위한 첫 번째 단계는 SCADA 시스템에 연결하기 위해 300개 이상의 기계 및 프로세스의 데이터를 수집, 저장 및 시각화하는 것이었습니다. 이 프로젝트의 과제는 다양한 통신 프로토콜과 OT와 IT의 연결이었습니다. Data Collection Box를 사용하면 인증이나 운영 지속성을 위태롭게 하지 않고 기존 시스템에서 원하는 데이터를 수집할 수 있습니다.
솔루션
약속된 백신 납품을 충족하고 큰 비용과 자원이 소요되는 다운타임을 방지하려면 모든 상황에서 시스템 오류를 방지하는 것이 중요합니다. 프로세스 투명성과 이상 탐지는 재료 피로로 인한 결함 등이 발생하기 전에 이를 발견하고 제거하는 데 도움이 됩니다.
프로세스와 소비의 완전한 투명성은 지속 가능성을 높이는 열쇠이기도 합니다. 이제 기업은 데이터 투명성을 통해 자원 효율성에 더욱 집중하고 지속 가능성 대차대조표에 맞춰 최적화를 수행할 수 있습니다.
이는 일관된 품질, 높은 프로세스 효율성 및 귀중한 자원의 보존을 보장합니다.
데이터 수집과 처리 외에도 포괄적인 사이버 보안 경험과 IEC 62443에 따른 인증을 통해 고객의 마음을 사로잡을 수 있었고 이곳 인도 혈청 연구소에서 보안 레벨 2를 달성했습니다. 예를 들면, 이는 제약회사에서 무단 접근으로부터 제조법과 백신 생산 공정을 보호하기 위해 매우 중요했습니다.
PLCnext 기술의 개방성은 OT와 IT를 안전하게 연결하고 다양한 인터페이스를 손쉽게 운영할 수 있게 만들었습니다. 이제 더욱 효율적이고 지속 가능한 방식으로 생산할 수 있을 뿐만 아니라, 지적 재산권도 보호할 수 있게 되었습니다.
이점
생산성 향상: 프로세스 데이터 수집, 저장 및 시각화
인공 지능과 머신 러닝을 활용한 최적화
데이터 투명성을 바탕으로 지속 가능성 향상
IEC 62443에 따른 360° 사이버 보안
사전 구성된 Data Collection Box 솔루션을 사용하여 엔지니어링 시간 60% 단축
요약
이 프로젝트의 가장 큰 장점은 PLCnext Technology의 개방성이었습니다. 이는 독점 시스템에서는 불가능했을 다양한 인터페이스의 작동을 가능하게 만들었습니다. 개방적이고 확장 가능한 인터페이스인 IIoT 프레임워크는 매우 다양한 유형의 데이터를 표준화합니다. 고객의 기존 SCADA 시스템에 대한 트랜스레이션을 가능하게 하여 OT와 IT를 연결합니다. 데이터 수집과 처리 외에도 포괄적인 사이버 보안 경험과 IEC 62443에 따른 인증을 통해 고객의 마음을 사로잡을 수 있었고 이곳 인도 혈청 연구소에서 보안 레벨 2를 달성했습니다.