지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

Kiel 운하의 원활한 수문 운영 현대화 작업의 일환으로 Kiel의 Holtenau 지구에 위치한 수문 시스템에 새로운 신호 시스템이 장착되었습니다. 신호 라이트는 혹독한 기상 조건을 견딜 수 있도록 설계되었으며 전력 연결 지점과의 안전한 통신을 보장합니다.

독일 Kiel-Holtenau의 수문 시스템

Kiel-Holtenau의 수문 시스템 현대화

고객 프로필


Kiel의 Kiel 운하에 있는 직원

Kiel 운하, Kiel-Holtenau

Kiel 운하는 Elbe 강 하구와 Kiel 피오르드를 연결하여, 선박이 최대 460km의 거리를 우회하지 않고 운항할 수 있도록 합니다. 약 100km에 달하는 수로는 Schleswig-Holstein 주를 가로지는 세계에서 가장 바쁜 인공 해상 교통로 중 하나입니다.

과제


신호 라이트가 있는 마스트

혹독한 주변 환경 조건 및 모니터링 필요성

현대화 작업의 일환으로 Kiel의 Holtenau 지구에 있는 수문 시스템에 새로운 신호 시스템이 장착되었습니다. 마스트에 설치된 라이트는 빨간색, 녹색 및 흰색 신호를 통해 수문 진입 가능 여부를 해당 선박에 알려줍니다.

산업 표준을 준수하는 컴포넌트만 모니터링 기능에 사용됩니다. 신호 라이트는 혹독한 날씨 조건에 노출되므로 특수한 요구 사항을 충족해야 합니다. 강한 바람, 염수, 직사광선 등을 예로 들 수 있습니다.

제어실에서 라이트의 상태를 항상 확인할 수 있도록 현대적인 산업용 통신 기술이 필요합니다. 또한 유지 관리 담당자의 경우는 주소나 사용자 ID를 설정할 필요가 없는 손쉬운 설치가 필요합니다. 이는 유지 관리를 위해 라이트를 교체해야 하는 경우에 특히 중요합니다.

솔루션


모바일 운영 데이터에 액세스하는 서비스 직원

간편한 설치 및 투명한 시스템 상태

수문에 있는 두 개의 새로운 마스트에는 유지 관리 인력을 지원하기 위해 상태 및 진단 정보를 제공하는 300개의 LED 신호 라이트가 장착되었습니다. 이를 가능하게 만든 것은 산업용 통신 기술입니다.

라이트는 피닉스컨택트의 사전 조립된 케이블과 M17 하이브리드 커넥터로 연결됩니다. 하이브리드 커넥터는 파워 서플라이와 데이터 케이블을 라이트에 동시에 연결합니다. 오접속 위험이 없습니다. 손쉬운 설치는 유지 관리를 위해 라이트를 교체해야 하는 경우에 특히 중요합니다. 여기서 통신 링크를 통해 전자 명판을 읽을 수 있다는 것이 중요한 이점입니다. 이 방법으로 제어 장치는 올바른 라이트가 연결되었는지를 확인할 수 있습니다.

예를 들어, 색상, 크기 및 빛의 각도를 전송할 수 있습니다. 설치 또는 교체된 부품에 결함이 있는 경우 제어 장치는 알람 메시지를 보내고 라이트가 켜지지 않게 합니다. 라이트의 작동 시간과 개별 LED의 작동 시간은 별도로 기록되어 라이트에 주기적으로 저장됩니다.

LED 기술을 이용한 신호 라이트 시스템 운영

LED 기술을 활용한 에너지 효율적 시스템 운영

라이트의 LED 기술은 에너지를 절약하고 가용성을 향상시키는 데 도움을 줍니다. 가용성 향상은 서비스 수명이 연장되고 특수한 라이트 배선이 사용된 결과입니다.

하나의 LED에 문제가 생기면 전류 및 전압 모니터링 시스템이 이를 감지하고 상위 레벨 시스템에 보고합니다. 제어 시스템의 명령에 따라 다른 LED를 다시 조정하여 동일한 라이트 출력을 얻을 수 있습니다.

LED 모니터링 외에도 두 개의 분산된 센서가 신호 라이트에 설치되어 LED가 빛을 방출하고 있는지 여부와 해당 강도를 탐지합니다.

또한 모든 경우에 신호 라이트의 작동 안정성을 보장하기 위해 라이트의 온도가 기록됩니다. 라이트의 온도가 허용 범위를 초과할 경우 라이트 출력이 줄어들거나 완전히 꺼지고 알림 및 알람 메시지가 보내집니다. 온도가 다시 내려갈 경우 메시지를 확인하고 나면 라이트 작동이 다시 시작됩니다.

이점

  • 에너지 절약형 LED 기술을 적용한 내해수성 신호 램프
  • 상태 및 진단 정보 지원을 통한 간단한 유지 관리
  • 사전 조립된 케이블과 커넥터를 사용한 간편한 설치

연락처

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
도시 인프라 부문 글로벌 산업 관리자
수문, 이동식 교량 및 게이트 운항을 안전하게 하기 위해 프로젝트에 필요한 지원을 제공해 드리겠습니다.

제품


컨트롤 캐비닛 앞에서 태블릿을 사용하는 사람

아직도 적합한 제품을 찾지 못하셨습니까?

궁금하신 점은 언제든지 문의하십시오. 피닉스컨택트는 고객과 함께 이상적인 솔루션을 찾을 수 있도록 컨설팅을 제공할 것입니다.

요약


수로 신호 라이트 교체

원활한 운영과 효율적인 프로세스

수위 차이가 있는 북해와 발트해의 해수면을 이어주는 수문은 Kiel 운하의 원활한 운영에 중요한 역할을 합니다. 피닉스컨택트의 LED 신호 라이트를 사용하면 언제든지 작동 데이터를 읽을 수 있기 때문에 수문의 유지 관리가 간소화됩니다.

상태 및 진단 정보가 유지 관리 담당 직원에게 보내지므로 신호 라이트의 상태를 지속적으로 파악할 수 있습니다. 라이트의 또 다른 이점은 에너지를 절약하고 가용성을 향상시키는 데 도움이 되는 LED 기술입니다.