2025-08-27
PSD-SC 시리즈의 구성 가능한 신호 타워 3종이 피닉스컨택트의 시그널링 장치 포트폴리오에 새롭게 추가되었습니다. 이 모델은 최대 15개의 RGB 세그먼트와 다양한 작동 모드를 갖추고 있으며, IO-Link 인터페이스를 통해 편리하게 구성할 수 있습니다.
PSD-SC 시리즈의 구성 가능한 신호 타워 3종이 피닉스컨택트의 시그널링 장치 포트폴리오에 새롭게 추가되었습니다. 이 모델은 최대 15개의 RGB 세그먼트와 다양한 작동 모드를 갖추고 있으며, IO-Link 인터페이스를 통해 편리하게 구성할 수 있습니다.
피닉스컨택트의 새로운 PSD-SL LED 신호 라이트 시리즈는 기계 기능에 대한 신호를 직접적으로 표시하기 위한 애플리케이션 지향적인 컴팩트 시그널링 솔루션입니다. 이 조명은 다용도로 사용할 수 있고 견고하게 제작되었으며 옥내 및 옥외 모두에서 사용하기에 적합합니다.