지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

통합 에너지 솔루션: 기업의 비용 효율적인 탈탄소화

2025-02-20
통합 에너지 솔루션

Niederrhein 응용 과학 대학교의 에너지 효율성을 위한 독일 기업 이니셔티브(Deneff)가 의뢰한 단기 연구에 따르면, 독일 기업은 특정 대상을 목표로 하는 대책을 시행함으로써 연간 최대 210억 유로의 에너지 비용을 절감할 수 있는 것으로 나타났습니다. Deneff 이사회 멤버인 Christian Noll에 따르면, 건물 난방에 사용되는 에너지만큼이나 많은 에너지가 산업용 열 애플리케이션에서 소비되고 있으며, 이러한 에너지 대부분은 여전히 화석 연료로 생산되고 있습니다. 이와 동시에 CSRD 지침(기업 지속가능성 보고 지침)은 기업의 지속 가능성 보고 요건을 상당히 변경하고 있습니다.

앞으로는 좀 더 포괄적이고 통일된 정보를 제공해야 할 것입니다. 또한 정보는 측정 가능하고 비교 가능해야 하며, 세무 컨설턴트 등과 같은 외부 감사가 가능해야 합니다.

피닉스컨택트는 탈탄소화 목표, 효율성 측정 및 법적 요구 사항을 하나로 연결할 수 있는 통합 에너지 솔루션(IES) 개념을 제공합니다. 이는 에너지 소비량이 1 GWh를 초과하는 기업을 대상으로 합니다. 솔루션은 4단계로 구성됩니다. 가장 먼저, 재고 조사 후 고객에게 개선 방안에 대한 포괄적인 조언을 제공합니다. 협의 결과가 승인되면 파트너사가 전환 컨셉에 대한 대략적이고 상세한 계획을 수립한 후 필요한 조치를 시행하게 됩니다. 이러한 조치에는 에너지 데이터의 자동 수집 및 분석, 그리고 수요 기반 및 최적화된 시스템 운영 등을 보장하기 위한 에너지 관리 시스템(EMS) 도입이 포함됩니다. CSRD 지표도 EMS에서 파생됩니다. 첫 번째 프로젝트는 현재 MDAX 기업들과 함께 구현되고 있습니다.

피닉스컨택트가 독일 Blomberg에 건설한 All Electric Society Park를 방문하면 성공적인 탈탄소화에 대한 실질적인 증거를 확인할 수 있으며 회사 내부 프로젝트에 대한 수많은 아이디어를 얻을 수 있습니다.

보도 자료 문의
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 기업 커뮤니케이션