The smarter E Europe: 기술 솔루션으로 에너지 혁명을 이룩합니다.

2025-05-07
Smarter E 로고가 있는 태양광 발전 시설의 직원들

기후 목표를 달성하기 위해서는 향후 몇 년 내에 CO2 배출량을 최소한으로 줄여야 합니다. 피닉스컨택트는 All Electric Society라는 비전을 통해 이러한 과제에 대응하고 있습니다. 이러한 비전이 그리는 세상은 재생 가능한 자원으로부터 생산된 전기 에너지를 저렴한 가격으로 항상 충분하게 이용할 수 있는 세상입니다. 피닉스컨택트는 이러한 목표를 달성하기 위해 기술 솔루션, 제품 및 서비스를 제공합니다.

관심이 있는 분은 2025년 5월 7일부터 9일까지 열리는 The smarter E Europe 산업 박람회에서 포괄적인 포트폴리오에 대해 알아볼 수 있습니다. 피닉스컨택트는 Messe München 산업 박람회의 B5홀 110번 부스에서 만나보실 수 있습니다.

PV 시스템을 위한 모니터링, 제어 및 소프트웨어 솔루션은 이번 산업 박람회의 주요 주제 중 하나입니다. 무엇보다도 전원 제어 장치와 에너지 모니터링을 갖춘 피드-인 관리 솔루션이 루프탑 및 지상 설치 시스템용 스트링 컴바이너 박스와 함께 전시될 예정입니다. 여기에는 대응하는 단자대, 커넥터, 파워 서플라이, 서지 보호 장치 및 공구가 포함됩니다. 이번 산업 박람회에서는 e-mobility라는 주제에도 중점을 둘 예정입니다. 2025년 5월 7일 오전 11시, 이 곳을 방문하는 분들은 피닉스컨택트 부스에서 "CCS 충전 케이블을 사용한 메가와트 충전"이라는 제목의 특별 제품 시사회에 참여할 수 있습니다. 전기차와 다용도 전기차의 빠른 충전을 위한 새로운 제품 개발과 강력하고 네트워크화된 충전 인프라를 구축하기 위한 제품도 전시됩니다. 광범위한 CHARX 충전 기술 포트폴리오는 까다로운 e-mobility 애플리케이션을 위해 특별히 개발되었습니다. 이는 충전 소켓과 케이블, 컨트롤러, DC 전원 전자 장치 및 분배 모듈을 포함하는 전체 충전 프로세스를 포괄합니다.

전원 그리드, 빌딩, 지역 발전기, 충전소, 전기차와 같은 다양한 부문과 이해관계자가 서로 복잡하게 연결됨에 따라 관련 데이터 전송이 그 어느 때보다 중요해지고 있습니다. 통신은 항상 보안을 고려하여 설계되어야 합니다. 피닉스컨택트는 수년간 사이버 보안 분야에 적극적으로 관여해 왔습니다. 전문가들이 The Smarter E Europe에서 사이버 공격으로부터의 보호를 위한 적절한 솔루션을 제시할 예정입니다. 여기에는 IEC 62443-4-2에 따라 TÜV Rheinland의 인증 및 승인을 받은 보안 라우터가 포함됩니다. 관심이 있는 방문객은 Blomberg의 All Electric Society Park에서 라이브 섹터 커플링의 일환으로 전시된 구성 요소와 시스템 간의 상호 작용을 살펴볼 수 있습니다.

보도 자료 문의
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 기업 커뮤니케이션