All Electric Society Factory: 통합 계획을 통한 에너지 효율성 및 인텔리전트 통합 건물 계획과 디지털화가 건축에 어떤 혁명을 일으키고 있는지 알아보십시오.

통합 건물 계획이 적용된 Blomberg의 피닉스컨택트 건물

간단한 요약

건축 산업 분야에서 효율성, 편의성 및 네트워킹에 대한 요구가 계속 증가함에 따라 계획 프로세스도 급격하게 변화하고 있으며 이제 없어서는 안 될 요소가 되고 있습니다. 연습 살펴보기를 통해 이러한 통합 건물 계획이 어떤 모습일지, 그리고 왜 건설에 관련된 모든 사람이 초기 단계에서 긴밀하게 협력해야 하는지를 알 수 있습니다.

피닉스컨택트는 Blomberg 본사의 새 건물에 3,500만 유로를 투자했으며, 이 건물은 400개의 작업장을 위해 약 18,500 m²의 사용 가능한 공간을 제공합니다. 이 건물은 All Electric Society Factory라고 불리며, 2023년에 준공되었고, 지속 가능성 측면에서 이정표를 세웠습니다. 이 건물 내 모든 에너지 흐름은 양방향으로 결합되어 모든 에너지 생성 및 소비 구성 요소 간에 전기, 열 및 통신 연결을 생성합니다. 따라서 이는 탄소 배출 없이 생산된 전기가 에너지의 주요 형태로 사용되는 현실적인 All Electric Society의 청사진이자 가시적 증거입니다.

건설 중인 All Electric Society Factory의 항공 사진

Blomberg의 피닉스컨택트에 있는 All Electric Society Factory는 모든 에너지 흐름의 양방향 결합을 통해 모든 에너지 생성 및 에너지 소비 구성 요소 간의 전기, 열 및 통신 연결을 생성합니다.

통합 계획 없이는 네트워킹도 없습니다.

오늘날 건물은 단순히 머리 위를 덮는 지붕이 아닌 그 이상을 제공합니다. 이는 섹터 커플링 과정에서 생활, 작업, 생산 및 저장과 같은 일상적인 작업을 넘어서는 수많은 다른 기능에 의해 뒷받침됩니다. All Electric Society 내의 섹터 커플링과 관련하여, 앞으로 점점 더 많은 건물이 재생 가능한 전원 생산 시스템, 충전소, 생산 기계 및 전기 저장 시스템에 직접 연결될 것입니다. 이는 피닉스컨택트의 All Electric Society Factory에도 적용됩니다. 다양한 업무와 부문을 네트워킹하는 것은 오직 통합 계획의 도움을 통해서만 구현될 수 있습니다.

Florian Brandstetter에게 있어서 경제, 생태, 사회 문화에 대한 전체적인 접근 방식은 통합 건물 계획을 이루는 핵심입니다. 이를 달성하기 위해 산업용 빌딩 전문가인 Bad Pyrmont의 건축가는 "연대순으로 정리된 틀에 박힌 계획"에서 벗어나려고 노력했습니다. 대신 Brandstetter는 처음부터 가능한 한 많은 건물 관련자들을 동일한 테이블에 모으는 계획 프로세스에 대해 설명합니다. “이것은 과거와 비교했을 때 협력의 개념을 명확하게 차별화합니다.” 지금까지는 건축가가 전문 분야의 차이로 인한 갈등을 파악하지 못했습니다. 하지만 이제 건축가의 직무 설명에 따른 역할이 바뀌었습니다. “우리에게는 여전히 건설 프로젝트를 조정해야 할 의무가 있습니다. 그러나 시행하는 과정에서 우리가 수행해야 하는 조정 사례도 증가하고 있습니다. 그리고 건축가로서 다른 관계자와 동등한 자격으로 협력하는 방법에 대해서도 더 많이 알아야 합니다.” Brandstetter는 주로 Blomberg의 All Electric Society Factory와 같이 지속 가능하게 설계된 건물에서 점점 더 중요해지고 있는 기술 빌딩 유틸리티(TBU)에 대해 이야기합니다. “이는 우리 건축가들에게 의심할 여지 없는 새로운 도전입니다.”

건설 중인 All Electric Society Factory(얼음 저장고)의 항공 사진

All Electric Society Factory의 경우 열 펌프와 1,500 m³의 얼음 저장 시스템(건설 중인 사진 참조)을 사용하여 열 에너지를 지역 수준의 난방 네트워크에 통합합니다.

병렬 및 분리된 계획 단계

초기 단계에서 긴밀한 협력은 TBU 전문가의 업무에도 변화를 가져옵니다. ELPLAN의 프로젝트 관리자인 Matthias Harland는 "우리는 더 이상 건축가의 평면도가 완성될 때까지 기다리지 않습니다."라고 설명합니다. Minden에 본사를 둔 이 회사는 피닉스컨택트로부터 TBU 개념에 대한 주문을 받았습니다.

새로운 접근 방식은 모듈형 계획도 가능하게 만들었으며, 이는 확실히 시간을 절약합니다. Matthias Harland는 이에 대한 증거로 빌딩 건축과 분리된 전원 생산 시스템 계획을 제시합니다. “우리는 초기 단계에서 어떤 기술이 건물에 가장 적합한지 조사할 수 있었습니다. 처음에는 지열 에너지에 대해 생각했지만 결국 열 펌프와 얼음 저장 장치를 결합하게 되었습니다.”

“에너지 효율적인 인텔리전트 빌딩을 짓고 사용하려면 통합 계획이 있어야만 가능합니다.”라고 Matthias Unruhe는 건축업자의 관점에서 강조합니다. 따라서 “아키텍처와 기술 간의 상호 작용은 딱 맞아떨어져야 합니다.” Blomberg 소재 시설 관리 기술 엔지니어링 관리자는 자신의 회사가 통합과 관련해 기술을 한 단계 더 발전시켰다고 말합니다. 피닉스컨택트는 계획에 건물을 사용할 사람들을 적극적으로 참여시켰습니다. “우리는 무엇을 원하는지 물었습니다. 이를 통해 현재 구현하고 있는 정말 좋은 아이디어를 찾아냈습니다. 그것은 매우 흥미로운 과정이었습니다.” 피닉스컨택트는 '새로운 작업'이라는 제목으로 이러한 사용자 설문조사를 처음으로 실시했습니다.

수조가 제공할 수 있는 정보

공동 계획에 매우 다양한 개별 분야를 결합한다는 것은 건물이 지속 가능하고 유연하며 스마트하다는 것을 의미합니다. 하지만 스마트 솔루션 뒤에 숨겨진 세부 사항은 무엇일까요? 전체 개념이 추상적인 단어로 변질되지 않도록 디지털화하면 어떤 실질적인 이점을 얻을 수 있습니까?

Matthias Harland는 All Electric Society Factory의 모든 위생 설비가 건물 관리 시스템에 연결되어 있다는 사실을 그 증거로 제시합니다. 이 예는 언뜻 보기에 너무 구체적으로 보일 수 있지만, 이 요소를 자세히 살펴보면 건축 산업에서 센서 기술과 제어 기능을 사용하여 무엇을 달성할 수 있는지를 전체적인 관점에서 보여줍니다. 우선, 피팅은 물 소비량과 물 내리는 시간에 대한 데이터를 제공합니다. 이는 직원이 위생 시설을 얼마나 자주 사용하는지에 대한 결론을 제공하기 위한 것이 아닙니다. 그러나 이를 통해 어떤 방이 어떤 빈도로 사용되는지, 어떤 방이 사용 가능한지에 대한 정보를 얻을 수 있습니다. "이 정보는 네트워크 위생에 매우 중요합니다."라고 Matthias Unruhe는 말합니다. “우리는 어디에 물이 충분히 공급되고 있는지, 그리고 급수관이 흐르지 않고 고여 문제가 발생할 수 있는 곳이 어디인지 확인할 수 있습니다.”

수년이 지난 후에도 유연한 사용

목표는 회의실 예약에도 비슷한 방향으로 진행됩니다. Matthias Unruhe에 따르면 센서 데이터를 평가하면 예약된 방이 실제로 나중에 사용될지, 무엇보다 직원이 가장 선호하는 방이 어디인지 정확하게 판단할 수 있습니다. "여기에서 탕비실과의 근접성은 결정적인 요인이 될 수 있습니다." 따라서 건물의 디지털화로 인해 적절한 데이터를 사용할 수 있는 경우 시설 관리는 사용 행동에 대한 정보를 생성할 수 있는 기회를 갖게 됩니다.

“우리는 선호 구역을 알 수 있으며 이에 근거하여 통제된 방식으로 개입할 수 있는 기회를 갖게 됩니다.” 이를 통해 늦어도 초기 공간 재구성 동안에는 목표한 방식으로 방을 개조할 수 있습니다. 이러한 방식으로 건물 운영자는 사용 가능한 공간을 보다 효율적으로 활용할 수 있습니다. 디지털화가 일반적으로 제공하는 가능성 외에도 건물은 만만치 않고 비용이 많이 드는 전체 개조 작업을 수행하지 않고도 구조 및 건축 측면에서 유연하게 사용할 수 있어야 합니다.

전망: 다양한 위치에 걸쳐 에너지 흐름의 조화 및 균형 유지

피닉스컨택트는 또 다른 목표로 Blomberg의 캠퍼스 전체에서 건물 외부를 넘어 네트워크를 구축하는 작업을 진행했습니다. 이는 에너지 흐름이 경계를 넘어 조화되고 균형을 이룰 수 있음을 의미합니다. 여기서도 피닉스컨택트가 지속 가능성과 관련된 기업 목적을 선언한 All Electric Society가 다시 제 역할을 톡톡히 해냅니다. 목표는 일하기 즐거운 공간을 만드는 동시에 건축 기술의 이정표를 세우는 것입니다. 또한 운영 단계에서 지속 가능한 기술을 직접 경험할 수 있습니다. East Westphalia의 Lippe에 있는 회사에게 있어서 All Electric Society Factory는 수많은 잠재력을 실제 건물로 그대로 복사하는 중요한 청사진이기도 합니다.

작가: Thorsten Sienk

이메일:

피닉스컨택트 전문가에 문의하십시오.

"피닉스컨택트가 All Electric Society와 섹터 커플링에 대해 필요한 모든 지원을 제공합니다."

추가 게시물