애플리케이션 예제 ·
2025-02-03

기존 건물용 히트 펌프 브라운필드 부지 현대화: 천연 가스 사용량을 연간 500,000 kWh 절감하여 탄소 발자국을 줄였습니다.

히트 펌프가 보이는 현장에서 대화를 나누는 두 사람

간단한 요약

에너지 효율성 측면에서 기존 건물을 효과적으로 현대화하려면 무엇이 필요합니까? 글쎄요, 그렇게 많이 일어나는 것은 아닙니다. 피닉스컨택트는 재생 에너지에 중점을 두고 탈탄소화 전략의 일환으로 Blomberg에 있는 본사의 첫 번째 건물에 히트 펌프를 설치했습니다.

지하의 플랜트 룸을 걷고 있는 두 사람

첫 번째 온도 단계는 건물 외부에 위치했지만 지하실의 플랜트 룸은 시스템의 두 번째 부분을 위한 충분한 공간을 제공했습니다

표면 가열 시스템으로 간소화된 교체

이 회사는 지속 가능성을 위한 업그레이드에 약 60만 유로를 투자했으며, 첫 번째 단계는 5층짜리 다목적 건물 두 채를 천연가스 사용에서 벗어나게 하는 것입니다. 이는 연간 약 500,000 kWh의 열 에너지에 해당합니다.

브라운필드 부지를 현대화하기 위한 기본 요구 사항은 무엇입니까? 에너지 효율적인 건물 외장과 바닥 난방 또는 천장 난방을 사용해 유입 온도가 낮아도 작동하는 난방 및 냉방 시스템입니다. 이 두 가지 특징은 주거용 건물 부문에서도 오래된 기름이나 가스 버너를 전기 버너로 교체할 때 흔히 볼 수 있는 특징입니다.

지하의 플랜트 룸에서 대화하는 두 사람

에너지 양을 정확하게 측정하면 건물이 대체 시스템을 위한 충분한 예비 에너지를 보유할 가능성이 높아집니다.

목표/실제 비교는 언제나 가치가 있습니다.

기술적인 관점에서 보면, 히트 펌프는 냉장고의 작동 방식과 비슷하게 반대로 작동하는 냉각 장치입니다. Blomberg에 설치된 이 시스템은 난방과 냉방을 모두 공급할 수 있습니다. 피닉스컨택트의 에너지 관리자인 Stefan Gottschalk은 "우리는 여름에도 냉방 시스템을 사용할 수 있기를 원합니다."라고 설명했습니다.

실제 필요한 열 출력은 열 측정기의 도움을 받아 미리 결정되었습니다. 결과는 흥미로웠습니다. Stefan Gottschalk: "우리는 실제로 소비하는 에너지가 얼마인지 알고 싶었습니다. 결국 건물이 가동되기 시작했을 때 계산된 값보다 훨씬 낮았습니다." 당시에는 500 kW의 출력이 필요하다고 가정했습니다. 하지만 실제로는 350 ~ 400 kW가 더 경제적이었습니다.

라인의 단면적을 염두에 두십시오.

원래의 빌딩 서비스는 열적 측면에서 관대하게 설계되었으며 그로 인해 두 건물을 이상적인 온도 수준으로 유지하여 편안함을 유지할 수 있는 여유가 있습니다. 따라서 Stefan Gottschalk는 라인 시스템이 500 kW를 전송하도록 설계되었기 때문에 더 많은 건물을 히트 펌프에 연결하는 것을 쉽게 상상할 수 있습니다.

일반적인 관점에서 볼 때, 이러한 상관 관계는 전달된 열 에너지 출력이 더 높은 체적 흐름과 균형을 이룰 수 있다면 히트 펌프가 쾌적함의 손실 없이 더 낮은 온도의 유량을 확실히 공급할 수 있음을 의미합니다. 이 경우, 더 낮은 온도에서 더 많은 물이 라인을 통해 흐릅니다.

푸른 하늘을 배경으로 컨테이너와 인접한 파이프라인

외부 히트 펌프는 표준화된 컨테이너에 배치됩니다

석유와 가스에서 벗어나 전기로 구동되는 난방으로 전환

10년 전에 지어진 빌딩 23과 24는 Blomberg의 열적 탈탄소화의 시작을 알립니다. 두 건물 외부의 컨테이너에 설치된 히트 펌프는 단지 내 다른 건물을 연결할 만큼 충분한 용량을 보유하고 있습니다.

"히트 펌프는 최첨단 기술입니다. 따라서 현대화를 두려워할 필요가 없습니다. 이러한 조치를 취하기 전에 항상 명확히 해야 할 점은 일반적인 조건이 옳고 기존 열 전달 시스템이 열 설계에 적합한지 확인하는 것입니다. Stefan Gottschalk는 "HVAC 계획 사무실이 도움을 줄 수 있습니다."라고 설명하며 난방 전환의 이점을 위해 수십 년 동안 확립된 이 기술을 자세히 살펴볼 것을 권장합니다.

작가: Thorsten Sienk

이메일:

피닉스컨택트 전문가에 문의하십시오.

"피닉스컨택트가 All Electric Society와 섹터 커플링에 대해 필요한 모든 지원을 제공합니다."

추가 게시물